40524 个讨论
常见问题
[FAQ] 是否可以使用 RESET 引脚对电源轨执行关闭时序?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 不可以。与模拟器件不同,UCD90xxx 的 RESET 引脚会突然复位其数字内核。所有 GPIO 引脚立即进入高阻抗状态,而所有 FPWM 引脚立即进入驱动低电平状态。此过程不会执行时序。此外,在释放 RESET 引脚时,该器件在开始工作之前至少需要 20ms 的初始化时间。 对电源轨执行关闭时序的正确方法是使用…
已回答
4 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] MON 引脚上是否需要去耦电容器?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 建议在 MON 引脚上使用去耦电容器。MON 引脚是 ADC 通道。内部没有滤波功能可以对 ADC 样本求平均值。因此,需要使用去耦电容器来消除电源轨纹波电压。此外,如果使用电阻分压器来降低电压,则添加去耦电容器可以降低输入阻抗并提高 ADC 采样精度。去耦电容值的合理数字为 100nF 至…
已回答
4 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 使用高开关频率转换器会影响更高负载下的效率吗?
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: TPS628512 问:我希望更大程度降低解决方案的尺寸,但我担心选择高开关频率直流/直流转换器会影响电源的效率。
已回答
4 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] TPS2663: TPS26633 和 TPS26636 之间有何差异
Cherry Zhou
Part Number: TPS2663 问:TPS26633 和 TPS26636 之间有何差异
已回答
4 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] TPS2660: TPS2660 是否可用于保护负电压轨
Cherry Zhou
Part Number: TPS2660 Other Parts Discussed in Thread: TPS23523 , LM5068 , LM5067 问:TPS2660 是否可用于保护负电压轨?
已回答
4 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为需要大输入电容的 FPGA 供电
Cherry Zhou
问:在为通常需要大输入电容的 FPGA 供电时,如何确保器件的环路稳定性?
已回答
4 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 需要有关 TI 降压转换器的多功能引脚及其应用的更多信息
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: TPS62800 , TPS62865 , TPS62864 问:多功能引脚的优势是什么,如何使用多功能引脚(对于 TPS62864/6/8/9 为 VSET/VID,对于 TPS62865/7 为 VSET/MODE,对于 TPS62800/1/2/6/7/8 为 VSEL/MODE)实现理想的应用设计?
已回答
4 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 是否保存了所有与 BSR-LV 相关的应用手册的索引?
Cherry Zhou
问:我有兴趣了解更多有关 BSR-LV 转换器的技术内容
已回答
4 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 如何理解 SW 节点的绝对最大额定值?
Cherry Zhou
问:在我的应用中测得的 SW 节点波形似乎超出了数据表中所述的 SW 节点电压额定值。我可以做什么?
已回答
4 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] SOT23 和 SOT563 封装的热性能有何差异?
Cherry Zhou
问:某些 TI 转换器采用 SOT23-5、SOT23-6 和 SOT563 封装。为应用选择合适的器件时,在热性能方面需进行哪些权衡?
已回答
4 年多前
电源管理
电源管理论坛
<
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
建议的答案
BQ25185: BQ25185 NTC RP和RS范围
0
53
视图
3
回复
最新
8 天前
由
Yuan Huang
建议的答案
LMQ66420-Q1: Under light load, around 10-50mA, 4~20V to 3V, is there a device with even higher efficiency than the LMQ66420-Q1, with a similar or smaller size? Ideally, the
0
171
视图
2
回复
最新
8 天前
由
Eirwen
建议的答案
TPS923655: TPS923655的调光配置问题
0
36
视图
2
回复
最新
8 天前
由
Daniel
建议的答案
TPS1212-Q1: TPS1212 驱动躲过MOS的能力
0
17
视图
1
回复
最新
8 天前
由
Vivian Gao
建议的答案
LP87524J-Q1: 电源芯片输出管脚无输出
0
42
视图
2
回复
最新
8 天前
由
Eirwen
未回答
BQ40Z50-R2: 上传CHEM ID数据,返回没有合适的ID,帮忙看看数据是否有问题?需要怎么办才能算出合适的chem ID?(上次问题上提示回复异常)
0
44
视图
2
回复
最新
8 天前
由
Alice
建议的答案
TPS62843: 封装易碎
0
60
视图
6
回复
最新
8 天前
由
FRANK1
建议的答案
BQ25601: [BQ25601]有关充电问题和寄存器读取的问题
0
127
视图
6
回复
最新
8 天前
由
Endy Zheng
未回答
BQ40Z50-R2: 上传CHEM ID数据,返回没有合适的ID,帮忙看看数据是否有问题?需要怎么办才能算出合适的chem ID?
0
56
视图
2
回复
最新
9 天前
由
Alice
未回答
BQ76952: 带有CRC的IIC写入配置寄存器为什么写不进去
0
96
视图
6
回复
最新
9 天前
由
Alice
建议的答案
GASGAUGECHEM-SW: 无法下载GASGAUGECHEM-SW
0
54
视图
2
回复
最新
9 天前
由
Alice
未回答
TPS48111Q1EVM: TPS48111-Q1 false short-circuit protection easily trigger
0
23
视图
1
回复
最新
9 天前
由
FRANK1
建议的答案
TPS653860-Q1: TPS653860-Q1申请安全相关资料被拒绝
0
17
视图
1
回复
最新
9 天前
由
Vivian Gao
已回答
BQ76942: BQ76942 供电
0
44
视图
2
回复
最新
9 天前
由
Daniel
已回答
TPS546E25: TPS546E25: Request for a Four-Phase SIMPLIS Stacking Model or an Authorized Unencrypted Model
0
175
视图
4
回复
最新
9 天前
由
FRANK1
已回答
BQ76952: BQ76952设置参数无响应
0
153
视图
9
回复
最新
9 天前
由
Yu Chao
建议的答案
BQ40Z50: BQ40Z50设计容量超出上限
0
60
视图
3
回复
最新
10 天前
由
Links
建议的答案
TLE4275-Q1: TLE4275QPWPRQ1 COD
0
44
视图
1
回复
最新
10 天前
由
Eirwen
建议的答案
TPS25751: TPS25752+BQ25713技术问题
0
70
视图
2
回复
最新
10 天前
由
Vivian Gao
建议的答案
TPS62A02A-Q1: Under light load, around 20-50mA, for 3.3V to 1.0V and 3.3V to 2.0V, are there devices that have higher efficiency than the TPS62A02-Q1, with similar or even sm
0
331
视图
2
回复
最新
10 天前
由
FRANK1
<
>