• 话题 40520 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TPS51200: TPS51200 引脚对引脚兼容性

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS51200 Other Parts Discussed in Thread: TPS51206 , , , , TPS51216-EP , TPS51216 , , TPS51100 TPS51200 系列中的哪些器件(TPS51200、TPS51200-EP、TPS51200-Q1、TPS51200A-Q1、TPS51206、TPS51216 和 TPS51216-EP)具有引脚对引脚兼容性?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25890: 在针对充电器 BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M、BQ25896、BQ25898、BQ25898D、BQ24190、BQ24192、BQ24195、BQ24195L、BQ24196、BQ242 的输入电压 DPM(动态电源管理)或输入电流 DPM 期间,为什么 ICHG 会降低

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ25890 器件型号: BQ25890 当输入源过载时,可能是由于电流超过 IINDPM(输入电流限制)或电压降至 VINDPM(输入电压限制)以下。 为了使电流导致输入源过载:必须达到 IINLIM(由寄存器设置的输入电流限制)或外部 ILIM 引脚的设置。 为了使电压导致输入源过载:输入电压降至 VINDPM 阈值以下。 该器件随后会降低充电电流,直到输入电流降至输入电流限制以下以及输入电压上升至输入电压限制以上。 更多有关 IINDPM 或 VINDPM 操作的信息…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 停产(适用于所有 TI 器件)

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: LMG1210 问: 我想在新设计中使用 LMG1210,并确保在未来几年进行器件生产。 我的问题是 LMG1210 何时发布及何时停产。
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ24780S: 如何确保充电器原理图符合要求?是否有 bq24780S 的原理图检查清单?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ24780S 答 1: 以下文档给出了为 BQ24780S 选择外部元件时的主要注意事项。 如果存在任何冲突,应参考数据表。 答 2: 请参阅随附的文档。 2251.BQ24780s_SchematicChecklist.pdf 有关布局指南,请参阅以下常见问题解答。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040652…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 负载条件、输出电容和余量对航天级 LDO 电源抑制比 (PSRR) 性能有何影响?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4501-SP , TPS7H1101A-SP 答: 看看我们产品中两款最常用的航天级 V 类低压降稳压器 (LDO)。 TPS7A4501-SP 和 TPS7H1101A-SP。 它们都是可调输出 LDO,采用陶瓷封装,具有耐辐射性能,并通过认证。 TPS7H1101A-S 功能齐全,具有可调电流限制、电流检测输出和软启动功能。 TPS7A4501-SP 是业界超小型宽输入电压 LDO。 有关其规格和额定值的具体详细信息,请参阅相应的产品数据表…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25120A: /CD 引脚的用途是什么?我是否需要将其连接到 MCU?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25120A 答: 在 BQ25120A 上,芯片禁用 (/CD) 输入引脚用于禁用器件,并存在两个功能,具体取决于是否存在适配器 (VIN)。 仅电池模式:在仅电池模式下运行时,/CD 引脚用于将器件置于高阻抗模式(/CD = 低电平)或电池有效模式(/CD = 高电平)。 >> 高阻抗模式:静态电流最低,且由电池供电。SYS 由电池供电,MR 输入和 LSCTRL 处于有效状态。其他电路处于低功耗或睡眠阶段。 >> 电池有效模式:电池正常运行…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25720: 如何更改降压/升压充电器中的补偿网络?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25720 答: BQ25720 是一款 NVDC 电池降压/升压充电控制器,可采用宽范围输入源 (3.5V-26V) 来为 1 至 4 芯电池充电。 该充电器内部有多个环路,例如输入电压、输入电流、系统电压、充电电流、充电电压等。为了简化设计过程,TI 提供了两个补偿网络。这些补偿值均已通过设计验证,并在产品开发过程中在不同的输入和电芯配置下进行了验证。进一步优化补偿网络不会带来任何好处。 因此,不建议更改降压/升压充电器中的补偿值。 答: 只需确保满足应用中的最小输入电容要求…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25890: 为什么 BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M、BQ25896、BQ25898、BQ25898D、BQ25898C、BQ24190、BQ24192、BQ24192I、BQ24193、BQ24195 不接电池时,连接到 STAT 引脚的 LED 闪烁且 SYS 电压不稳定?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25890 Other Parts Discussed in Thread: BQ24190 , BQ25898 , BQ24296 , BQ24192I , BQ25895 , BQ25896 , BQ24193 , BQ24192 , BQ24292I , , BQ24295 , BQ24298 , BQ25898C , BQ25898D , , BQ24259 , BQ25895M , BQ25892 , BQ24296M , BQ24195 , BQ24196 , BQ24297 , BQ24195…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS2420: TPS2420 是否可以作为 TPS2590 的引脚对引脚替代产品?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS2420 Other Parts Discussed in Thread: TPS2590 , 问: TPS2420 是否可以作为 TPS2590 的引脚对引脚替代产品?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 用户如何在编程后验证闪存内容?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    要验证数据闪存内容,请使用以下方法之一。通过使用 Fusion GUI 生成的数据闪存脚本,您可以包含闪存读回和校验值。 1. 在器件复位后,如果闪存内容与闪存中存储的校验和值不匹配,则器件将在 MFR_STATUS 中设置“Hardcoded Parms”位。您可以读取该位来检测编程失败问题。 2. 在器件复位后,如果闪存内容与闪存中存储的校验和值不匹配,则器件将忽略闪存内容并用作空白器件。然后,您可以查询通过 NUM_PAGES 命令配置的页数。如果返回为零,则表示校验和验证失败…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    BQ76952: AFE检流电阻的使用 0 已锁定

    341 视图
    5 回复
    最新5 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    BQ25890: BQ25890电流限制为500mA 0 已锁定

    151 视图
    2 回复
    最新5 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    BQ76952: 正控方案,LD引脚是否可以接10K电阻下拉到GND 0 已锁定

    193 视图
    2 回复
    最新5 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    TPS63031: TPS63031的EN引脚需不需要上拉 0 已锁定

    124 视图
    2 回复
    最新5 个月前
    由 Eirwen
  • 未回答

    BQ40Z50-R1: 均衡使用Pmos还是Nmos 0 已锁定

    107 视图
    2 回复
    最新5 个月前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    BQ76942: REG1 电源问题 0 已锁定

    261 视图
    5 回复
    最新5 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    TPS25751: 基於TPS25751DREFR設計,回路圖及PCB Layout是否有問題 0 已锁定

    140 视图
    1 回复
    最新5 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    TPS43060: TPS43060带载时电压下降 0 已锁定

    221 视图
    3 回复
    最新5 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    TIDA-010954: TIDA-010954-FIRMWARE download application not approved. 0 已锁定

    213 视图
    2 回复
    最新5 个月前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    TPS54201: 关于TPS54201的应用场景的问题 0 已锁定

    315 视图
    3 回复
    最新5 个月前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    TPS92515-Q1: LP8865和TPS92515选择疑问 0 已锁定

    226 视图
    3 回复
    最新5 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    REF5025-EP: 请问REF5025AIDGKR的TEMP引脚不用怎么接,以及TRIM/NR怎么接 0 已锁定

    202 视图
    3 回复
    最新5 个月前
    由 Alice
  • 未回答

    BQ25750: 电源路径切换概率失败 0 已锁定

    175 视图
    2 回复
    最新5 个月前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    TPS7A8300: TPS7A8300输出压降大于300mV如何解决 0 已锁定

    382 视图
    2 回复
    最新5 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    UCC28C44: 关于UCC28C44和UCC28C54的差异性 0 已锁定

    253 视图
    2 回复
    最新5 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    UC2526A: UC2526A,The voltages at aii pins are normal, but no PWM wave is output 0 已锁定

    178 视图
    2 回复
    最新5 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    TPS1HTC30-Q1: Voltage spike evaluation of TPS1HTC30-Q1 0 已锁定

    144 视图
    2 回复
    最新5 个月前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    TPS24710: TPS24710控制输出端可以输出,但输出电压为3.3V,输入为5V 0 已锁定

    151 视图
    2 回复
    最新5 个月前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    UCC28742: 反激控制芯片是否可以应用于升压 0 已锁定

    125 视图
    2 回复
    最新5 个月前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    TIDA-010938: 产品是否能够实现三端口的模态切换 0 已锁定

    144 视图
    2 回复
    最新5 个月前
    由 Taylor
<>