40520 个讨论
常见问题
[FAQ] TPS51200: TPS51200 引脚对引脚兼容性
Cherry Zhou
Part Number: TPS51200 Other Parts Discussed in Thread: TPS51206 , , , , TPS51216-EP , TPS51216 , , TPS51100 TPS51200 系列中的哪些器件(TPS51200、TPS51200-EP、TPS51200-Q1、TPS51200A-Q1、TPS51206、TPS51216 和 TPS51216-EP)具有引脚对引脚兼容性?
Answered
over 4 years ago
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] BQ25890: 在针对充电器 BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M、BQ25896、BQ25898、BQ25898D、BQ24190、BQ24192、BQ24195、BQ24195L、BQ24196、BQ242 的输入电压 DPM(动态电源管理)或输入电流 DPM 期间,为什么 ICHG 会降低
Annie Liu
Part Number: BQ25890 器件型号: BQ25890 当输入源过载时,可能是由于电流超过 IINDPM(输入电流限制)或电压降至 VINDPM(输入电压限制)以下。 为了使电流导致输入源过载:必须达到 IINLIM(由寄存器设置的输入电流限制)或外部 ILIM 引脚的设置。 为了使电压导致输入源过载:输入电压降至 VINDPM 阈值以下。 该器件随后会降低充电电流,直到输入电流降至输入电流限制以下以及输入电压上升至输入电压限制以上。 更多有关 IINDPM 或 VINDPM 操作的信息…
Answered
over 4 years ago
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 停产(适用于所有 TI 器件)
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210 问: 我想在新设计中使用 LMG1210,并确保在未来几年进行器件生产。 我的问题是 LMG1210 何时发布及何时停产。
Answered
over 4 years ago
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] BQ24780S: 如何确保充电器原理图符合要求?是否有 bq24780S 的原理图检查清单?
Cherry Zhou
Part Number: BQ24780S 答 1: 以下文档给出了为 BQ24780S 选择外部元件时的主要注意事项。 如果存在任何冲突,应参考数据表。 答 2: 请参阅随附的文档。 2251.BQ24780s_SchematicChecklist.pdf 有关布局指南,请参阅以下常见问题解答。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040652…
Answered
over 4 years ago
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 负载条件、输出电容和余量对航天级 LDO 电源抑制比 (PSRR) 性能有何影响?
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4501-SP , TPS7H1101A-SP 答: 看看我们产品中两款最常用的航天级 V 类低压降稳压器 (LDO)。 TPS7A4501-SP 和 TPS7H1101A-SP。 它们都是可调输出 LDO,采用陶瓷封装,具有耐辐射性能,并通过认证。 TPS7H1101A-S 功能齐全,具有可调电流限制、电流检测输出和软启动功能。 TPS7A4501-SP 是业界超小型宽输入电压 LDO。 有关其规格和额定值的具体详细信息,请参阅相应的产品数据表…
Answered
over 4 years ago
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] BQ25120A: /CD 引脚的用途是什么?我是否需要将其连接到 MCU?
Cherry Zhou
Part Number: BQ25120A 答: 在 BQ25120A 上,芯片禁用 (/CD) 输入引脚用于禁用器件,并存在两个功能,具体取决于是否存在适配器 (VIN)。 仅电池模式:在仅电池模式下运行时,/CD 引脚用于将器件置于高阻抗模式(/CD = 低电平)或电池有效模式(/CD = 高电平)。 >> 高阻抗模式:静态电流最低,且由电池供电。SYS 由电池供电,MR 输入和 LSCTRL 处于有效状态。其他电路处于低功耗或睡眠阶段。 >> 电池有效模式:电池正常运行…
Answered
over 4 years ago
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] BQ25720: 如何更改降压/升压充电器中的补偿网络?
Cherry Zhou
Part Number: BQ25720 答: BQ25720 是一款 NVDC 电池降压/升压充电控制器,可采用宽范围输入源 (3.5V-26V) 来为 1 至 4 芯电池充电。 该充电器内部有多个环路,例如输入电压、输入电流、系统电压、充电电流、充电电压等。为了简化设计过程,TI 提供了两个补偿网络。这些补偿值均已通过设计验证,并在产品开发过程中在不同的输入和电芯配置下进行了验证。进一步优化补偿网络不会带来任何好处。 因此,不建议更改降压/升压充电器中的补偿值。 答: 只需确保满足应用中的最小输入电容要求…
Answered
over 4 years ago
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] BQ25890: 为什么 BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M、BQ25896、BQ25898、BQ25898D、BQ25898C、BQ24190、BQ24192、BQ24192I、BQ24193、BQ24195 不接电池时,连接到 STAT 引脚的 LED 闪烁且 SYS 电压不稳定?
Cherry Zhou
Part Number: BQ25890 Other Parts Discussed in Thread: BQ24190 , BQ25898 , BQ24296 , BQ24192I , BQ25895 , BQ25896 , BQ24193 , BQ24192 , BQ24292I , , BQ24295 , BQ24298 , BQ25898C , BQ25898D , , BQ24259 , BQ25895M , BQ25892 , BQ24296M , BQ24195 , BQ24196 , BQ24297 , BQ24195…
Answered
over 4 years ago
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] TPS2420: TPS2420 是否可以作为 TPS2590 的引脚对引脚替代产品?
Cherry Zhou
Part Number: TPS2420 Other Parts Discussed in Thread: TPS2590 , 问: TPS2420 是否可以作为 TPS2590 的引脚对引脚替代产品?
Answered
over 4 years ago
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 用户如何在编程后验证闪存内容?UCD90xxx
Cherry Zhou
要验证数据闪存内容,请使用以下方法之一。通过使用 Fusion GUI 生成的数据闪存脚本,您可以包含闪存读回和校验值。 1. 在器件复位后,如果闪存内容与闪存中存储的校验和值不匹配,则器件将在 MFR_STATUS 中设置“Hardcoded Parms”位。您可以读取该位来检测编程失败问题。 2. 在器件复位后,如果闪存内容与闪存中存储的校验和值不匹配,则器件将忽略闪存内容并用作空白器件。然后,您可以查询通过 NUM_PAGES 命令配置的页数。如果返回为零,则表示校验和验证失败…
Answered
over 4 years ago
电源管理
电源管理论坛
<
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
建议的答案
UC2825A: UC2825A的频率如何确定
0
已锁定
505
视图
4
回复
最新
10 个月前
由
Eirwen
建议的答案
TPS65132: 电源方案选型咨询
0
已锁定
274
视图
1
回复
最新
10 个月前
由
Lydia
建议的答案
TPS40210-HT: TPS40210-HT供电问题
0
已锁定
459
视图
4
回复
最新
10 个月前
由
Taylor
建议的答案
LM5050-1-Q1: 询机器人双电池供电方案
0
已锁定
586
视图
3
回复
最新
10 个月前
由
Lydia
未回答
TPS53355: TPS53355输出负压,SW,EN,VREG震荡问题
0
已锁定
451
视图
3
回复
最新
10 个月前
由
Lydia
建议的答案
UCC28C41: Flybuck System cannot boot,the occasional failure
0
已锁定
844
视图
8
回复
最新
10 个月前
由
wen guangcai
建议的答案
BQ25960: When CHG_EN is written as 1, the CFLY_SHORT_FLAY interrupt flag is triggered, and CHG_EN becomes 0
0
已锁定
2194
视图
18
回复
最新
10 个月前
由
Alice
未回答
LMG3527R030: 负电源输出
0
已锁定
202
视图
2
回复
最新
10 个月前
由
Alice
建议的答案
TPS65994AE: Looking for insight into dynamic power allocation
0
已锁定
205
视图
2
回复
最新
10 个月前
由
Daniel
未回答
TPS2378: 为什么我设计的电路没有48V输出
0
已锁定
212
视图
2
回复
最新
10 个月前
由
Daniel
建议的答案
LMG1210:HO/LO gate outputs not as expected
0
已锁定
1022
视图
9
回复
最新
10 个月前
由
Links
建议的答案
TPS62913: looking for a chip that is pin-compatible with the TPS62913 and has higher efficiency under light 15V input loads.
0
已锁定
346
视图
2
回复
最新
10 个月前
由
Lydia
建议的答案
BQ40Z50-R1: BQ40Z50-R1 化学ID匹配报告,反馈的DOD误差为10.57,大于3%。我如何对这款电芯定制化学ID。
0
已锁定
258
视图
1
回复
最新
10 个月前
由
Alice
建议的答案
BQ35100EVM-795: BQ35100EVM NACK EV2400 by i2c
0
已锁定
362
视图
2
回复
最新
10 个月前
由
Vivian Gao
已回答
BQ25185: BQ25185
0
已锁定
356
视图
2
回复
最新
10 个月前
由
Lydia
建议的答案
LM2576S-ADJEVM: 电感的选择
0
已锁定
255
视图
1
回复
最新
10 个月前
由
Vivian Gao
建议的答案
TPS543B25: TPS543B25设计负电源输出
0
已锁定
300
视图
2
回复
最新
10 个月前
由
Taylor
建议的答案
TPS2116: 双路3.3V电源,主3.3V受控与STM32,副3.3V由锂电池降压得到,主副3.3V 系统切换时是否会导致单片机重启
0
已锁定
696
视图
5
回复
最新
10 个月前
由
Taylor
未回答
TIDA-010938: TIDA-010938
0
已锁定
524
视图
5
回复
最新
10 个月前
由
Daniel
建议的答案
TPS62063: TPS62063
0
已锁定
292
视图
3
回复
最新
10 个月前
由
Vivian Gao
<
>