我使用最新的sdk 9.01, 在测试PRU的时候,pru不能启动。设备树配置如下:
我使用最新的sdk 9.01, 在测试PRU的时候,pru不能启动。设备树配置如下:
我是利用Processor SDK Linux for AM335X 09_01_00_001 文件寫的yocto去抓weston跟wayland, 然後放我的檔案系統裡面跑wetston指令,
卻發生下面的狀況
root@am335x-evm:/run# weston
Date: 2024-11-01 UTC
[05:32:44.839] weston 10.0.2
wayland.freedesktop.org
Bug reports to: gitlab…
我安装的是最新的9.01的linux-RT的SDK,根据说明:software-dl.ti.com/.../GCC_ToolChain.html,其交叉编译链为arm-linux-gnueabihf- 并且其工具链位置在 export PATH="<SDK INSTALL DIR>/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin:$PATH" ,确实之前的版本是在这里,但是新的9.01的版本,这个路径里面并没有arm…
开发环境
问题描述
1. 使用SSC 5.12导入 SDK 中TI_AM335x_1i0i7i0.xml文件后,创建TI AM335x Sample工程。
2. 按照User Guide流程提示,勾选DC Support…
1、我在基于TIRTOS开发AM335x,(在BBB板上测试),并参考官方的手册Processor SDK RTOS 06_03_00_106中的4.6. Boot(software-dl.ti.com/.../index_Foundational_Components.html 部分
2、boot部分中没有关于emmc支持的说明,我想问下这个4.6部分的例程中mmcsd方式的驱动可以读写emmc吗?
对应的代码在pdk_am335x_1_0_17…
When AM335x connects USB Ethernet card with a USB cable, I encounter a USB communication stability problem, the Ethernet card is often lost randomly during operation. Reproduction method:Connect the USB network port to…
你好:
我在使用串口下载程序的时候,不小心中断了,导致程序无法正常运行,现在使用ccs软件,xds100仿真器也无法正常连接至芯片,无法正常使用芯片,请问有什么办法使芯片复位吗,断电重启也无效。
感谢
Hi ti
我们在使用,AM3354+MT41K256M16的时候。使用AM335x EMIF Tool 设置ddr参数。
uboot ,只显示256M 的DDR大小。MT41K256M16是4Gb的一个ddr,请问我们需要怎么设置AM335x EMIF Tool 才能生成一个page size是2kb的参数。直接设置SDRAM_CONFIG 这个寄存器的
直接不能启动。
Hi TI
我们在使用AM3354BZCZ100这款芯片的时候,遇到DDR频率设置到400M系统无法正常启动的问题。设置到380M或者380M以下就可以正常启动。请问导致这种情况的可能性有那些呢?
板子调试中遇到问题,请求大神帮助。
目前我手里有块板子,一个板子的nand flash型号是MT29F8G08ABABAWP,另一个板子的NAND型号是 MX60LF8G18AC。其中MX60LF8G18AC的板子可以正常从NAND中启动uboot。但是MT29F8G08ABABAWP的板子没办法引导启动uboot,一直串口打印“CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC”。通一个MLO和uboot.img,通过SD卡启动后,可以正常读写nand…
开发软件:ccs930
SDK:PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.08.01
ECAT Master : TwinCAT3.1
我使用SSC 5.12生成了一个支持EXPLICIT_DEVICE_ID的协议栈、ESI XML文件、ESI EEPROM文件。
支持DEVICE_ID的XML文件相对不支持DEVICE_ID的XML文件多了一句【 <IdentificationReg134>true</IdentificationReg134…
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 3.12.10-BSPV2.01T01 (root@acpower-Precision-Tower-7810) (gcc version 4.9.1 20140505 (prerelease) (crosstool…
大家好,
我当前使用的linux版本时4.1.6,原本设备使用的是omap-serial串口驱动,最近为了使用dma,更改为8250-omap串口驱动,但是在使能了dma后,最多运行20分钟,会出现一直打印 unexpected IRQ trap at vector 00,然后看门狗复位重启的情况。不使能dma跑了10几个小时也没有出现。调试后发现,这是产生了一个不正确的中断(读取sir为0xffffffff),而源码里面对这个中断的处理就是打印这个信息…
大家好,我是一名新手,如果问题太简单,请原谅
我直接把USB0_VBUS接5V,把USB0_ID直接接gnd,接usb typeA插座。插座的5V管脚也直接接5V电源,不受USB0_DRVVBUS控制。插入U盘时,usb0无法识别设备。
我用的Linux系统,不用drvvbus控制vbus上电,而是直接给vbus供电5v,听说只需要修改软件中的一个模式配置就可以实现USB的识别…
linux内核版本4.19.38.
系统采用的是ubuntu16.04.
目前测试采用dd命令对U盘和SD卡(SDIO接口) 进行读写操作,发现读写速率低,请问一下这个是什么原因造成的,需要怎样排查。请教各位大神出招。
下面是测试的结果
向诸位请教一个问题,现有产品是 NAND Flash,如果需要替换成 eMMC Flash ,需要注意什么东西?
NAND 的型号是 MT29F2G16ABAEAWPIT:E
eMMC 的型号是 MTFC4GACAJCN-4M
u-boot 的版本是 2013 ,这个版本是不是不支持 eMMC 启动?
试着参考mmc0(SD卡)来改mmc1 的pinmux,可能是还有什么地方没修改,没能启动成功,有哪些地方需要特别留意的?麻烦有经验的朋友们支个招,提前谢过。
配置 DDR3 的时候,进入 CCS 使用仿真器连接,用 AM335x EMIF Tools 提供的 sprack4 中的 gel 文件(AM335x_forSlaveRatio.gel ,已经根据Excel表格修改)初始化,Connect Target 后 load 入 AM335x_DDR3_SlaveRatioSearch.out 程序点击 Resume 运行,输入4个 seed 参数进行计算,计算的结果如下,这是不收敛吗?问题可能是出在什么地方?如果是硬件有问题该如何排查…
目前手上的am335x主板从上电到启动完成需要耗费20秒,从打印信息来看,在挂载ubi文件系统时耗费了5秒,uboot阶段已经打上补丁,但是依然会耗费4秒左右的时间,最后阶段不知道什么原因也会耗费4秒时间,请问如何缩短这些时间,完整的打印信息如下:
U-Boot SPL 2013.01.01 (Sep 22 2021 - 16:16:48)
U-Boot…
“AM335x 电路板启动技巧”Wiki 去哪里了?它以前位于以下网址:http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_board_bringup_tips
“AM335x 电路板启动技巧”Wiki 正在迁移至应用手册。在迁移完成之前,用户可以在此处找到原始 Wiki 页面的 html:
如何使用AM335x 的ehrpwm1?
Q: 把EHRPWM1A用作了背光,如何控制EHRPWM1B的输出?
A:配置步骤如下:
1.在设备树中配置ehrpwm管脚复用模式和新建节点。
ehrpwm1_pins: pinmux-ehrpwm1-pins {
pinctrl-single,pins = <
AM33XX_IOPAD(0x848, PIN_OUTPUT_PULLDOWN | MUX_MODE6) /* gpmc_a2.ehrpwm1a */
AM33XX_IOPAD(0x84c…
Dears,
想请教下TI的AM437x芯片量产情况下(最好是贴片前)是如果烧录程序的?有没有不经过二次启动只需要一次烧录就能运行发布软件的方法?目前我都是通过先贴片烧写uboot,在uboot下加载ramdisk或者nfs启动,然后在再linux下通过 fdisk 分区emmc的 boot(vfat)分区存放 zImage和dtb, rootfs(ext4)存放文件系统。有没有一次性烧写 所有镜像到emmc启动呢
使用AM335X板子,运行Linux系统,每次启动时,根据打印信息来看,都会卡在 "UBI: max. sequence number: xx",每次卡住5秒左右,之后系统就正常启动,完整的启动信息如下:
U-Boot SPL 2013.01.01 (Mar 10 2021 - 16:51:52)
U-Boot 2013.01.01 (Mar 10 2021 - 16:51:52)
I2C: rea…
使用AM335X板子,移植uboot lcd驱动后,目前开机uboot阶段正常显示我的logo,由于我的kernel和uboot使用的是同一张图片,到了kernel启动时,现象就是这个logo会闪一下,像是被重置了一下,请问这是什么导致的?该如何解决?