Other Parts Discussed in Thread: TVP5158
在使用DM8168 + 4片TVP5158,实现16路D1 采集、编码、保存h264的功能,使用的rdk版本: DVRRDK-04.01.00.02。
16路的link链路: cap --> Nsf --> Dei1 + Dei2 --> MergeLink --> Encode --> Host
功能已经实现,但是在查阅保存的h264文件中发现,所有保存的h264文件播放有明显的卡顿…
在使用DM8168 + 4片TVP5158,实现16路D1 采集、编码、保存h264的功能,使用的rdk版本: DVRRDK-04.01.00.02。
16路的link链路: cap --> Nsf --> Dei1 + Dei2 --> MergeLink --> Encode --> Host
功能已经实现,但是在查阅保存的h264文件中发现,所有保存的h264文件播放有明显的卡顿…
您好:
1、 技术要求中有摄像头断开、接入检查,我们以为TVP5158会提供检测寄存器,但是经过详细了解datasheet,其只有1位检测寄存器,而无法同时检测其上4路摄像头的断开与接入。
2、想软件方面进行检测。软件方法参考了:bbs.eeworld.com.cn/thread-464947-1-1.html 想通过M3内核多久没有收到TVP5158数据作为检测点…
在DM8168+TVP5158平台下,使用DVRRDK-04.01.00.02。当拔掉TVP5158任意一摄像头时,被拔掉的通道依然可以采集到数据,显示器对应通道画面会变成全黑颜色。但如何能让A8核心也知道,TVP5158当前哪个通道的摄像头无连接。
我使用DVRRDK_04.01.00.02 开发包,在linux下解压后,
使用 make dvr_rdk 编译的时候一直报错。。
# dvr_rdk_mcfw_api: ti816x-evm: Building dependancies
/home/zb/work/DVRRDK_04.01.00.02/dvr_rdk/../ti_tools/cgt_a8/arago…
大神好,我的SDK是3.0.0.4,我按照processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_VIP_Driver
加载了tvp5158驱动,现在可以采集到图像,但是发现图像只有一半,即只采集bt656中奇偶场中的一场,没有合并,我看有说明补丁包更新了对weave de-interlacing的支持,但是我下载了补丁包,发现下载的vip.c版本似乎很旧,编译不过去,问题很多…
[ 17.101363] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000058
[ 17.109488] pgd = c0003000
[ 17.112202] [00000058] *pgd=80000080004003, *pmd=00000000
[ 17.117634] Internal error: Oops: 207…
您好,请教一下
输入给DM8168两路视频数据1080p和640x480逐行,都是25帧。
因为640x480用tvp5158解码只能隔行扫描,所以需要对640x480进行去交错处理。用dei[0]对1080P进行处理,没有进行去交错处理,dei[1]对640x480进行去交错处理。640x480视频编码数据输出正常,可是1080P视频编码数据输出帧频只有13帧,什么原因导致的?
如题,我通过配置寄存器B0h的值为0x80可以将tvp5158配置成单路输出,
但是我不知道如何配置实现具体的通道单路输出,help
thank you very much
您好,请教一下
输入给tvp5158解码芯片的视频是逐行视频,处理后输出的是隔行视频,在DM8168只能采集到高度的一半。
这种情况如何做去交错处理?
你好
1.如果我們想在DM385平台(內核2.6.37)上將視頻解碼器從TVP5158更換為TW2866 / TW9966 / TW9984,那麼您有什麼文件可供參考?
2.是否從McFW API(M3)內部控制TVP5158驅動程序?是dvr_rdk / mcfw上的路徑嗎?如果我們想添加新的視頻解碼器,我們是否需要修改這個M3?
BR,
Byron
你好
我想要操作dm8168直接进行亮度 对比度调节,不操作tvp5158的寄存器,请问可以直接操作dm8168内部的一些寄存器配置等,在dm8168上实现亮度 对比度控制吗?
谢谢!
您好,请教一下
现在是给TVP5158输入一路640 x 480 逐行 的视频,解码后给DM8168进行采集,现在在DM8168上设置的隔行扫描采集。
如果设置为逐行扫描采集,在TVP5158上还需要进行设置吗?
您好,请教一下
在DM8168板卡上,640 x 480 逐行输出给TVP5158进行解码,然后输出给DM8168进行采集。
在采集参数设置中,将采集方式设置为 逐行 时,只有一半是正常数据,另一半是灰屏。不知是否在TVP5158解码时改为了 隔行 了?
您好,请教一下
在将640 x 480逐行视频传给tvp5158解码输出给DM8168时,只有一半视频(640x240),另一半是灰屏(640x240),不知是什么原因导致的?
您好,请教一下
在DM8168上使用TVP5158对采集的视频进行解码,相机输出的是逐行的视频,可是采集的视频是隔行的,是否和TVP5158的配置有关系?
相机输出的隔行或逐行视频在采集时可以改变还是必须与输出的一直?
您好,请教一下
DM8168采集两路,一路1080P,一路640x480(TVP5158解码),两路都是逐行的。
对1080P设置逐行扫描,640x480设置隔行扫描是否可以?影响两路的rtsp视频流传输吗?
您好,请教一下
在DM8168的上使用TVP5158采集640 x 480视频,对视频标准standard赋值SYSTEM_STD_MUX_4CHD1,采集模式是多路复用可以正常采集视频。
当视频标准standard赋值SYSTEM_STD_D1,采集模式是单路时,采集不到数据,不知是什么原因?
您好,请教一下
在DM8168的DVRRDK4.0开发包,使用TVP5158解码芯片解码,现在采集720x480的视频数据,只有一半显示720x240,一半灰屏720x240,不知什么原因?
当从DM8127的video input输入视频时,电路前端通常会采用解码芯片,如tvp5158进行对接,开发包中也有现成的tvp5158驱动可使用。但是,如果用别的芯片进行对接,如用gv7601进行对接,那么就得重新开发驱动,而在ipnc-rdk中开发驱动实在是耗时的工程。
驱动程序的作用就是使硬件能够正常工作,更直接的说就是根据需要设置相关的寄存器。基于这点考虑得到以下思路,把captureLink中的驱动绕过去…
您好,请教一下
TI8168_DVR,视频的采集端VIP0_PORTA,VIP0_PORTB,VIP1_PORTA,VIP1_PORTB分别对应{0x5c,0x5d,0x5e,0x5f},
DM8168板卡用VIP1_PORTA连接TVP5158解码芯片,可是在0x5e上找不到设备,不知什么原因?
DM8168是通过这四个地址中的一个设置的TVP5158吗?