工具与软件:
您好论坛!
我在论坛上搜索了可能的答案、但我的问题不明确。
我渴望知道如何为点云中报告的物体计算本底噪声…
工具与软件:
您好!
我很想在…
想在awr1843上把2维fft角度热力图数据变成三维fft角度距离热力图数据
命令解析有问题,发送命令不知道,请问一下是否有uniflash升级改芯片的协议可以让我参考下
问题1:我目前有DCA1000EVM数据采集板,我准备买一款6843系列的雷达芯片模块,我准备获取点云数据后,再结合点云数据做人体姿态识别,使用场景是室内,我应该选择ISK、ODS、AOP中的哪一款?
问题2:我只使用DCA1000+6843是否可以获取ADC数据?ADC数据是否可以处理成点云数据…
我现在在用AWR1843 BOOST 与电脑进行串口通信,设置的单发单收,帧周期为50ms,每帧发射一个chirp,波特率调到3125000,按理来说,一秒应该接收到20个chirp,但我实际每秒只能接收到4个chirp,如何才能解决这个问题,以下是我CCS中的相关代码:
/*
* ======== main.c ========
*/
#include…
I am trying to utilize AWR1843BOOST and DCA1000EVM board to gain some data. I follow the DCA1000EVM Quik Start Guide and when I perfomed at Chapter 1 (Getting Start) 6th step, I found…
我的AWR1843BOOST開發板在functional mode上電時,板載DS1 LED亮起,我查看AWR1843BOOST user guide 當中說明DS1 LED為硬體錯誤,使用CCS無法對開發板進行燒錄,但切換為 flash programming mode 時 DS1 LED 熄滅且使用UNIFlash可以對開發板進行燒錄。這樣有可能會是什麼問題…
根据TI毫米波芯片普通帧波形配置介绍 - 嵌入式处理 - 技术文章 - E2E 设计支持我想要加入1个ProfileCfg以更改某些参数,但加入1个Profile后程序无法运行,如图所示:
另外在多个ChirpCfg下使多天线同时发射程序也无法运行,但是单天线时可以,如图所示:
请问上述问题可能是由什么引起?是否是需要配置advanced frame config才行?
请问对Chirp进行移相操作是通过配置profileCfg里的txPhaseShifter实现嘛?
如上图txPhaseShifter的配置是否是将每个天线要设置的相位按顺序填入即可?
如果不是请问有其他的参考例子嘛?谢谢
我想要使用IWR1843进行SPI通信的测试,我将mmwave_SDK中的SPI/text/xwr18xx导入到了我目前的呼吸心率检测的项目之中,但是编译过后出现了错误
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1403729/awr2243-spurious-signals
器件型号:AWR22431. 我想让雷达的三个TX天线同时发射chirp,请问在mmWave Studio中这样配置可以吗。看到过一些TX轮流发射的配置,不知道TX全部勾上是什么效果。以及Frame配置中Start/End Chirp TX分别表示什么。
2. AWR1843BOOST的文档中天线标注是TX1, TX2, TX3,它们是分别对应mmWave Studio中的TX0…
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1405501/awr1843boost-power-supply
器件型号:AWR1843BOOST工具与软件:
您好、工程师
我查看了 AWR1843BOOST…
TI官方提供了传感器的demo.bin文件,请问把这个官方提供的bin文件烧录到板子中的作用具体是什么呢?
如果这个bin文件不能满足我现在的设计需求,我该通过何种方式得到可以烧录的bin文件呢?通过CCS可以吗?
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1394769/awr1843aop-debug…
工具与软件…