按标记浏览

  • AWR1843BOOST: 检测目标的反射强度计算公式

    Part Number: AWR1843BOOST
    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

    您好,在我使用AWR1843毫米波雷达检测出物体后,会返回给我一个反射强度信息,我想知道这个反射强度的计算方法是如图片所示吗,其中这个物体的接收功率与反射强度等效吗,最后得到一个SNR信噪比,dB值吗?

    谢谢

  • [参考译文] AWR1843BOOST:当 NUM_SUBFRAMES = 1时、MRRBeamsteering DEMO 会进入 ASSERT

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1450338/awr1843boost-mrrbeamsteering-demo-enters-assert-when-num_subframes-1

    器件型号:AWR1843BOOST

    工具与软件:

    您好!

    我只想为1个子帧构建 demo 项目、因此我打开以下定义宏之一…

  • AWR1843BOOST: DSP_fft32x32() 函數導致程式崩潰與記憶體異常

    Part Number: AWR1843BOOST

    我目前正在開發一個客製化的專案,在 interFrameProcessing() 函數中調用了 DSP_fft32x32(),但在執行該函數時,程式運行數次(隨機次數)後便會發生崩潰。

    在調試過程中,我發現了一個奇怪的現象:DSP_fft32x32() 的其中一個輸入參數 obj->pVitalSignsBuffer_Cplx.imag 成員值會被改變。然而,根據我的理解,DSP_fft32x32() 不應該修改 obj->pVi…

  • [参考译文] AWR1843:AWR1843

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1451886/awr1843-awr1843

    器件型号:AWR1843

    工具与软件:

    您好!

    我要为 AWR1843天线设计一个雷达。 TI…

  • [参考译文] AWR1843BOOST:在 EVM1000EVAL 和 mmWave Studio 的帮助下、尝试对在 AWR1843BOOST 上收集的数据进行 POST 处理时、出现 MATLAB 文件错误

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1451608/awr1843boost-matlab-file-error-when-attempting-to-post-process-data…

  • [参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST 上的 LDO 旁路-矛盾

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1451633/awr1843boost-ldo-bypass-on-the-awr1843boost---contradiction

    器件型号…
  • AWR1843BOOST: AWR1843雷达获取反射强度

    Part Number: AWR1843BOOST
    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

    您好,我在使用AWR1843雷达,主要获取检测目标的反射强度数值,

    我在这个头文件mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\datapath\dpc\dpu\cfarcaproc\cfarcaproccommon.h,里找到了一个定义宏

    我想问在如下图片中雷达获取的|.|是信号的幅度嘛,这个output是计算出的信号功率吗,单位是W还是dB…

  • [参考译文] AWR1843BOOST:通过 SPI 实现点云

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1450434/awr1843boost-point-cloud-over-spi

    器件型号:AWR1843BOOST
    主题中讨论的其他器件:AWR1843

    工具与软件:

    您能通过…

  • [参考译文] AWR1843BOOST:DCAN 进入错误被动期间、MCAN 操作不受影响

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1449872/awr1843boost-mcan-actions-cannot-be-affected-during-dcan-enter-error-passive

    器件型号:AWR1843BOOST

    工具与软件:

    如果我通过  dcanCfgParams…

  • [参考译文] AWR1843BOOST:MRR 波束控制- HWA

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441113/awr1843boost-mrr-beamsteering---hwa

    器件型号:AWR1843BOOST

    工具与软件:

    您好!

     对于 MRR 波束控制示例、 由 HWA 执行1D (距离) FFT 处理 。

     我想知道,

    什么是 HWA 输入模式…

  • [参考译文] AWR1843BOOST:MRR_Beamsteering 代码不起作用

    Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1446993/awr1843boost-mrr_beamsteering-code-not-working

    器件型号:AWR1843BOOST
    主题中讨论的其他器件:AW…
  • [参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843连接和毫米波演示可视化工具问题

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1447399/awr1843boost-awr1843-connection-and-mmwave-demo-visualizer-problem

    器件型号:A…
  • AWR1843BOOST: 点云侧信息(信噪比和噪声评估)

    Part Number: AWR1843BOOST
    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

    您好,我使用AWR1843雷达并利用基于Ubuntu18.04与ROS Melodic环境,利用RVIZ工具实时监测目标点云数据,我获取的点云数据包含反射强度,我查阅《mmwave sdk user guide》,,里面guiMonitor显示允许导出点云侧信息如信噪比、噪声评估。我想问,那我获取的点云数据中的反射强度是不是就是信噪比,这个在雷达数据处理中,信噪比计算公式是我们常用的方式吗…

  • [参考译文] AWR1843BOOST:dcan TX 数据中断回拨问题

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1437586/awr1843boost-dcan-tx-data-interrupt-call-back-question

    器件型号:AWR1843BOOST
    主题中讨论的其他器件…
  • AWR1843BOOST: awr1843 BOOST

    Part Number: AWR1843BOOST
    Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB, SYSBIOS

    **** Build of configuration isk for project vital_1843_dss ****

    "C:\\ti\\ccs1281\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 24 all -O

    Building file: "../dss_mmw.cfg"

  • [参考译文] AWR1843BOOST:光束不工作

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1436266/awr1843boost-beam-stearing-not-working

    器件型号:AWR1843BOOST

    工具与软件:

    我尝试使用波束控制演示中使用的相同方法来执行波束控制。 我将尝试以 不同的角度进行转向 、在查看距离 FFT 时得到的结果完全相同…

  • AWR1843BOOST: DDMA实现与移相

    Part Number: AWR1843BOOST

    我正在使用1843实现DDMA,在雷达板上通过下图配置了含有一个空带的DDMA:

    通过使用雷达板的串口采集单帧的1DFFT数据并于matlab中进行速度维信号处理发现波峰个数不对(红色箭头为多余波峰),如下图:

    这与通过搭配DCA1000采集的数据结果不同,DCA1000中配置方法类似上述截图

    采集结果经过同样处理后符合理论计算:

    请问是什么原因导致这样的结果。DCA1000采集和嵌入式实现为什么有这样的区别?

  • AWR1843BOOST: AWR1843是否需要做运动补偿?

    Part Number: AWR1843BOOST
    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

    AWR1843默认的情况下是Time Division Multiplexing(TDM)吗?如果是,想通过ADC得到Range-doppler是否需要进行运动补偿

  • IWR1843BOOST: 如何使3根天线同时发射

    Part Number: IWR1843BOOST
    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST

    根据文档1843三根发射天线同时发射需要:仅在 AWR1843 中在 1V LDO 旁路和 PA LDO 禁用模式下支持 3 个 Tx 同时运行。在这种模式下,需要将 1V 电源连接到 VOUT PA 引 脚。

    请问除了修改如图 参数外,雷达板上还需在哪修改? 是黑框所指部分嘛?

  • AWR1843BOOST: mmWave studio运行有问题

    Part Number: AWR1843BOOST

     ...1_01_00\mmWaveStudio\Scripts\DataCaptureDemo_xWR.lua:14: attempt to index global 'ar1' (a nil value)

    打开mmWave studio出现了这样的报错

  • [参考译文] AWR1843BOOST:可以将另一个天线连接到电路板吗?

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1439332/awr1843boost-is-it-possible-to-connect-another-antenna-to-the-board

    器件型号:
  • [参考译文] AWR1843BOOST:MATLAB 集成

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1410114/awr1843boost-matlab-integration

    器件型号:AWR1843BOOST

    工具与软件:

    团队成员、您好!

    是否有办法将雷达数据重构到 MATLAB 工作区或某些应用中。 上个月、我在 TI 网站上看到了关于 MATLAB…

  • [参考译文] AWR1843BOOST:无法按照用户指南##39;s 运行 ROS2驱动程序。

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1409983/awr1843boost-failed-to-use-ubuntu-to-run-the-ros2-driver-following…

  • [参考译文] AWR1843BOOST:I2C 写入问题

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1437713/awr1843boost-i2c-write-issues

    器件型号:AWR1843BOOST

    工具与软件:

    您好!

    我将 AWR1843BOOST…

  • [参考译文] AWR1843BOOST:在 CCS 中、该代码是在_TI_decompress_lzss 中生成的、不会命中 main 函数

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, IWR1642BOOST
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1437881/awr1843boost-in-ccs-the-code-is-struck-in-_ti_decompress_lzss…

1 2 3 4 5 »