按标记浏览

  • RE: [参考译文] TAS2562YFPEVM-DC:适用于 TAS2562单声道放大器的 PPC3应用

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    sakthiyanandan.mp@vvdntech.in 是我的邮件 ID

    请授予对 TAS2562YFPEVM-DC 和 PCM1861EVM 的访问权限。

    我没有 PPC3-EVM-MB 板、我使用通用 USB 转 I2X 板。

    谢谢、此致

    Sakthi

  • RE: [参考译文] TAS2562YFPEVM-DC:适用于 TAS2562单声道放大器的 PPC3应用

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Sakthi、

    您可能已被授予访问 PPC3的权限、但不能访问 TAS2562应用。 您能否向我发送用于请求访问 PPC3的电子邮件地址?
    我可以对应用程序进行双重检查并授予您访问权限。

    此外、 您是否有 PPC3-EVM-MB 电路板? 您需要将 TAS2562EVM 安装在 PPC3主板的顶部以连接 PPC3。

    TAS2562使用 PurePath 控制台3、但 PCM1861使用…

  • [参考译文] TAS2562YFPEVM-DC:适用于 TAS2562单声道放大器的 PPC3应用

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, TAS2562YFPEVM-DC, PCM1861EVM, PCM1861, PPC3-EVM-MB
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/823976/tas2562yfpevm-dc-ppc3-app-for-tas2562…

  • RE: [参考译文] TPA6141A2:TPA6141支持40KHz?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ian、

    遗憾的是、TPA6141仅在可闻频带内工作、不支持40KHz。 对于高分辨率应用、我可能会推荐一些性能优异的器件。 请查看以下器件:

    TAS5760M
    TAS5756M
    TAS5754M
    TAS5805M
    TAS2562

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • [参考译文] TPA6141A2:TPA6141支持40KHz?

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M, TAS5756M, TAS5754M, TAS5805M, TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794177/tpa6141a2-tpa6141-support-40khz

    器件型号:TPA6141A…
  • RE: [参考译文] TAS2562:将 SDOUT 拉至 GND

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    是的、如果不使用该引脚、则可以下拉该引脚。
    尽管您也可以使用内部弱下拉特性并使引脚保持悬空。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • [参考译文] TAS2562:将 SDOUT 拉至 GND

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797009/tas2562-pull-sdout-to-gnd

    器件型号:TAS2562

    尊敬的专家:

    我的客户对 SDOUT 引脚有疑问。

    如果不使用 SDOUT、我们能否将其拉至 GND? 谢谢!

  • RE: [参考译文] TAS2563:如何为 PVDD 使用外部电源而不是内部升压电源

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、

    PVDD 可由外部供电。
    让我确认一些信息、因为我们已发现 TAS2562和 TAS2563文档之间存在一些差异。 我将尽快分享有关如何将器件与外部 PVDD 配合使用的详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • [参考译文] TAS2563:如何为 PVDD 使用外部电源而不是内部升压电源

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791306/tas2563-how-to-us-the-external-power-supply-instead-of-the-internal-boost-power…

  • RE: [参考译文] TAS2562:均衡器调优

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    TAS2562没有内部信号处理功能。 如数据表第8.4.2.1节: www.ti.com/.../tas2562.pdf 中所述、只有 HPF 用于降低直流

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • [参考译文] TAS2562:均衡器调优

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/783544/tas2562-eq-tuning

    器件型号:TAS2562

    你好  

          TAS2562是否可以支持 EQ 调优? 如何配置 TAS2562的 EQ 调优? 谢谢你。  

  • RE: [参考译文] BT 音乐盒 USB 5V 输入 3W-5W

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    如果您需要模拟输入、可能可以选择使用几个 TPA2011D1。
    如果您可以使用数字输入、则升压放大器是所需输出功率的最佳选择。 有 TAS2557等智能放大器、或者如果您不需要嵌入式处理、可以考虑 TAS2560或 TAS2562。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • [参考译文] BT 音乐盒 USB 5V 输入 3W-5W

    Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1, TAS2557, TAS2560, TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/783663/bt-music-box-usb-5v-input-3w-5w

    主题中讨论的其他器件:TPA2011D1TA…
  • RE: [参考译文] Linux/TAS2562:TAS2562 Linux 驱动程序

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    请查看以下页面、其中包含适用于此器件的驱动程序:

    git.ti.com/.../master

    如果您需要其他东西、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • [参考译文] Linux/TAS2562:TAS2562 Linux 驱动程序

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786368/linux-tas2562-tas2562-linux-driver

    器件型号:TAS2562

    工具/软件:Linux

    尊敬的 TI 团队:

    我们设计了 TAS2562…

  • RE: [参考译文] 如何使用 Tas2559的 low_power 模式

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhijain、

    我们软件团队的一些意见:

    TAS2562之后的器件提供了睡眠和上电功能。 我们没有基于 I2S 时钟的放大器自动加电和断电功能。 在 tas2559中、唯一的方法是在音乐可以播放时使用 i2c 明确启动设备。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • [参考译文] 如何使用 Tas2559的 low_power 模式

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2559, TAS2557, TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887810/how-to-use-low_power-mode-of-tas2…

  • RE: [参考译文] TAS2770:针对 TAS2770立体声解决方案的软件支持

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niraj、您好!

    很高兴与您讨论 tas2770。

    至于立体声代码、您可以参考我们的 tas2562立体声代码、该代码包含用于控制左声道、右声道或立体声的混音器控件的整体解决方案。

    https://git.ti.com/cgit/tas256xsw-android/tas2562-stereo-android-driver/

    不需要使用两个音频实例。 只有一个手柄足以容纳两个…

  • [参考译文] TAS2770:针对 TAS2770立体声解决方案的软件支持

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/937163/tas2770-software-support-for-tas2770-stereo-solution

    器件型号:TAS2770
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] TAS2562:日语版数据表上的封装信息。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    是的、请参阅英文版数据表。 封装轮廓 YFP0036-C02

    我怀疑在修订此器件数据表时、编辑器更新了封装原理图、而忽略了该原理图以删除旧的封装原理图

    日本数据表显示2015年4月的 YFP0036和2018年9月的 YFP0036-C02封装。 请参阅较新版本。

    此致、

    Arthur R. Brown

  • RE: [参考译文] TAS2562:日语版数据表上的封装信息。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    我们的团队将查看这一点、并尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • [参考译文] TAS2562:日语版数据表上的封装信息。

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/947832/tas2562-package-info-on-japanese-version-datasheet

    器件型号:TAS2562

    专家您好!

    我想确认有关 TAS2562的封装尺寸信息…

  • RE: [参考译文] TAS2562:寄存器映射

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cain:

    还有其他问题吗?
    请告诉我们是否可以关闭此主题。 谢谢!

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • RE: [参考译文] TAS2562:寄存器映射

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cain:

    我们在 数据表中提供了寄存器映射:

    • 稳压器 TDM_CFG0至 TDM_CFG10以及 TDM_DET 可设置音频接口的配置
    • SDZ 是一个未在寄存器中执行的硬件信号。
    • 对于 IRQZ、您可以从0x1F 和0x20读取活动标志、或从0x24和0x25读取锁存标志

    关于 TDM_CFG 寄存器、您可以验证这些寄存器是否具有与配置文件相同的设置。…

  • RE: [参考译文] TAS2562:寄存器映射

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cain、

    我们的团队将查看此主题并尽快回复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

« 3 4 5 6 7 »