工具/软件:Linux
尊敬的 TI…
您好、Sirs、
感谢您的回复。
表17和18来自 TAS2562、我们是第一个调查部分、而不是 TAS2552。
这就是我们要求 TAS2552规格的原因。
很抱歉、让您感到困惑。
您好 Kayla、
欢迎使用 e2e。
让我就您的以下问题发表评论:
您好、Kayla、
我的同事将查看您的问题、并尽快回答。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814790/tas2562-audio-amplifier-queries
器件型号:TAS2562大家好、我对 TAS2462音频放大器有一些疑问
您好、Chun、
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器
尊敬的 Ivan:
让我再问一个问题。
空闲通道检测设置0是否存在任何问题?
我想完全关闭 EQ 或频带滤波器。
我们使用的是 S/W EQ、不应在 AMP 上使用 EQ。
您能否检查寄存器以关闭该功能?
谢谢。
尊敬的 Ivan:
谢谢!!!
Chun、
您要更改什么音量? TAS2562具有:
DVC_PCM 可在回放期间进行调节、但仅当器件未启用时才应调整 AMP_LEVEL。
如果 AMP_LEVEL 需要调整、则必须遵循以下步骤:
尊敬的 Ivan
这意味着体积。
我知道减小音量也会降低输出。
降低音量将间歇性中断输出。
检查输出间歇性中断时的输入波形可确认正常运行。
谢谢。
您好、Chun、
"PCM 软件音量"是指 DVC_PCM?
如果减小音量、输出也会降低。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器
大家好、Tachibana-San、
让我就您的以下问题发表评论:
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815646/tas2563-about-function-and-usage
器件型号:TAS2563您好、支持团队、
我对…
大家好、Tony、
该团队刚刚授予您访问 TAS2562插件软件的权限。 您应该会在几分钟内收到有关此问题的电子邮件。 否则、您可以在此网站中检查您的可用软件:
https://www.ti.com/securesoftware/docs/securesoftwarehome.tsp
如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez…
大家好、Tony、
我将与音频软件团队联系、以授予您使用 TAS2562插件的权限。 您是否已在 TAS2562产品文件夹中请求访问此软件?
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
请授予对 TAS2562YFPEVM…
Yannan、
有关设计最佳实践、请参阅此应用手册:
http://www.ti.com/lit/an/slaa921/slaa921.pdf
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器
您好、Ivan、
我们关注此问题、发现干扰在 高音量状态下发生。 毛刺脉冲的频率测量在4MHz 左右、这与电流控制模式下的 tas2562开关频率相同。 我们还在 SPK 输出中发现了相同的4MHz 干扰(这无关紧要)。
我们想知道您是否对升压转换器(设置高容量时)引起的 BCLK 干扰有类似的反馈, 它可能是从 PCB 耦合还是在 IC 内部耦合? 是否有任何方法可以避免这种情况…
Yannan、您好!
应该可以在这个小偏移电压下仍运行。
只要较低的电压电平低于 VIL、就可以了。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器
您好、Yannan、
我们的团队将对此进行研究、并尽快提供答案。
谢谢你。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866010/tas2562-i2s-glitch
器件型号:TAS2562您好!
我们在 我们的设计中发现了 BCLK 干扰(从200到400mV)。 I2S 信号从音频编解码器传输到…