按标记浏览

  • RE: [参考译文] TAS2562:TAS2562可以#39;t 在 PCC3上初始化

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenny、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的团队将查看这一点、并尽快提供答案。

    同时、您能否提供您正在使用的 PPC3版本? 您还能提供有关 EVM 跳线配置的图片或详细信息吗? 此外、我还邀请您查看以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/839973?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch…

  • RE: [参考译文] TAS2557:TAS2557系统集成:头文件生成/生成的文件概述

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您是否已经通过此应用手册?: https://www.ti.com/lit/an/sboa239/sboa239.pdf

    TAS2557的软件支持具有二进制和 cfg 文件。 我们的 TAS2563和 TAS2562等较新器件也具有头文件支持。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • [参考译文] TAS2562:TAS2562可以#39;t 在 PCC3上初始化

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860436/tas2562-tas2562-can-t-initialize-on-pcc3

    器件型号:TAS2562

    尊敬的 TI 团队

    我无法像图片一样初始化 TAS2562和…

  • [参考译文] TAS2557:TAS2557系统集成:头文件生成/生成的文件概述

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2557EVM, TAS2557, TAS2563, TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866448/tas2557-tas2557-system-integration-header-file-generation…

  • RE: [参考译文] TAS2562:升压电容器压电噪声

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cain:

    我们将在下个月发布 TAS2562的布局指南文档。
    我将在我们发布后与您联系。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • RE: [参考译文] TAS2562:升压电容器压电噪声

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的解决方案。 但是、由于钽电容器的可靠性、我们不太可能使用该电容器。 我们在 PVDD 上放置了两个0603 106/16V 陶瓷电容器、可能不使用较大的电容器。 我们正在考虑对布局或 TAS2562配置进行更改、以将噪声降低到可接受的水平。  

    此致、

    Cain

  • RE: [参考译文] TAS2562:升压电容器压电噪声

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cain:

    避免电容器上压电效应的一种方法是使用钽而不是陶瓷。
    如果无法做到这一点、您可以尝试使用以下选项: https://product.tdk.com/en/search/capacitor/ceramic/mlcc/info?part_no=CGA5L1X7R1V106K160AC
    或使用多个电容器、如 https://product.tdk.com/en/search…

  • RE: [参考译文] TAS2562:升压电容器压电噪声

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cain、

    我们将查看此问题并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • [参考译文] TAS2562:升压电容器压电噪声

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858429/tas2562-boost-capacitor-piezoelectric-noise

    器件型号:TAS2562

    您好!  

    由于 GSM 通信、我们设计的 VBAT 具有大约217Hz…

  • RE: [参考译文] TPA2017D2:替换为较新的 TI 解决方案

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我们最新发布的智能放大器包括 TAS2563 (嵌入式扬声器保护)和 TAS2562 (IV 感应)。

    如果智能放大器在此应用中是超性能的、我们有一些具有 D 类驱动器的数字输入设备:

    • TAS2505
    • TLV320DAC3100
    • TLV320DAC3101

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • [参考译文] TPA2017D2:替换为较新的 TI 解决方案

    Other Parts Discussed in Thread: TPA2017D2, TAS2563, TAS2562, TAS2505, TLV320DAC3100, TLV320DAC3101
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868637/tpa2017d2-replacement-with…

  • RE: [参考译文] TAS2562:是否需要屏蔽初始化期间的所有中断?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    数据表中的表8包含中断屏蔽的默认状态。 默认情况下、并非所有中断都不屏蔽:

    寄存器映射、 第0页的寄存器0x1A 和0x1B 也显示了每个中断屏蔽的默认值和说明。
    您可能需要检查所需的中断是什么、以便了解是否需要通过 I2C 命令对其中的一些中断进行 mas/unmask。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • [参考译文] TAS2562:是否需要屏蔽初始化期间的所有中断?

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/846728/tas2562-is-it-necessary-to-mask-all-the-interruption-during-the-initialization

    器件型号:T…
  • RE: [参考译文] TAS2770:截止频率是多少?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    带宽在"Electrical Char (电气特性)"表 的"PCM Playback Characteristics(PCM 播放特性)"下指定。
    基本而言、它高达24~27kHz。

    使用96ksps 或192ksps 速率时、TAS2562和 TAS2563支持高达40.32kHz 的频率。

    此致、
    -Ivan…

  • [参考译文] TAS2770:截止频率是多少?

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2563, TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/850831/tas2770-what-is-the-cut-off-frequency

    器件型号:TAS2770
    主题中讨论的其他器件: TAS2…
  • RE: [参考译文] TAS2770EVM:TAS2770基准升压请求

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuan、

    如果客户需要与 TAS2770类似的升压放大器、可以查看 TAS2562。
    TAS2562升压转换器可提供5V 电压、它还具有 IV 感应功能、就像 TAS2770一样。

    这是您的客户想要的吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • [参考译文] TAS2770EVM:TAS2770基准升压请求

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2770EVM, TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830716/tas2770evm-tas2770-reference-boost-request

    器件型号:TAS2770EVM
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] TAS2562:音频放大器检查清单和支持 ACDB 文件

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerr、

    我们支持1-3点。 关于第4点、让我将您包括在一个有关此问题的电子邮件链中、以寻求更多信息。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • RE: [参考译文] TAS2562:音频放大器检查清单和支持 ACDB 文件

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerr、

    我的同事将检查您的问题并尽快提供一些反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • [参考译文] TAS2562:音频放大器检查清单和支持 ACDB 文件

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819376/tas2562-audio-amplifier-checklist-and-acdb-file-supporting

    器件型号:TAS2562

    TAS256x 中的以下信息

    1. 原理图/布局检查列表
    2. 布局指南
    3. 电气规格 放大器。 外部组件选择
  • RE: [参考译文] TAS2562:是否支持 PPC3音频播放器?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    TAS2562具有 I/V 感应功能、但它不包含用于算法的嵌入式处理器。 因此、"调优和音频处理"面板及其中包含的音频播放器在此设备上不可用。

    如果您需要嵌入式处理、可以考虑 TAS2563。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • RE: [参考译文] TAS2562:是否支持 PPC3音频播放器?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    我们将了解这一点、并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • [参考译文] TAS2562:是否支持 PPC3音频播放器?

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, TAS2563
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/822067/tas2562-ppc3-audio-player-support

    器件型号:TAS2562
    主题中讨论的其他器件: TAS2563

    用于 PurePath…

  • RE: [参考译文] TAS2562YFPEVM-DC:适用于 TAS2562单声道放大器的 PPC3应用

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的访问

  • RE: [参考译文] TAS2562YFPEVM-DC:适用于 TAS2562单声道放大器的 PPC3应用

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakthi、

    您可以访问 TAS2562应用和 PurePath 控制台。

    对于 TAS2562、您必须首先安装 PurePath Console 3、然后在 PPC3中下载/安装 TAS2562应用。

    对于 PCM1861、您必须安装 PurePath Console 2、这是与 PPC3不同的软件、但您已经可以访问该软件。

    如果您没有 PPC3-EVM-MB、则可以使用…

« 2 3 4 5 6 »