按标记浏览

  • [参考译文] TAS2560:未使用和连接 PDM 接口

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2560EVM, TAS2560, TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995233/tas2560-pdm-interface-not-used-and-connected

    器件型号:TAS2560
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] TAS2562YFPEVM-DC:实时测量偏移

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996860/tas2562yfpevm-dc-measure-excursion-in-real-time

    器件型号:TAS2562YFPEVM-DC
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] TAS2562:针对/SDZ 引脚的问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994069/tas2562-question-for-sdz-pin

    器件型号:TAS2562

    您好专家。

    我想知道 SDZ 引脚的规格。
    您是否会告诉我以下规格?
    SDZ 为高电平时、・μ A 灌电流?
    ・高级逻辑电平的最小值和典型值

    我期待着你们的帮助。


    此致…

  • [参考译文] TAS2563:校准问题

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984201/tas2563-calibration-questions

    器件型号:TAS2563
    主题中讨论的其他器件: TAS2562

    我正在尝试使用工厂测试创建校准数据…

  • RE: [参考译文] TAS2562:内部升压模式和外部模式之间的差异

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    首先、PVDD 是 D 类输出放大器的电压轨。

    对于内部 PVDD 模式、该 PVDD 电压可通过 BST_VREG[3:0]寄存器位从6.5V 至12.5V 进行选择

    对于外部 PVDD 模式、可在 VBAT 至16V 范围内的任意位置供电

     选择使用哪种模式时的主要考虑因素是成本。 使用内部 PVDD 时、器件将需要两个额外的无源组件、L1和 C2…

  • RE: [参考译文] TAS2562:内部升压模式和外部模式之间的差异

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zhanpeng、

    我们的团队将查看此问题。

    同时、您是否已查看此常见问题解答? 它包含有关使用外部升压的信息。

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/935527

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • [参考译文] TAS2562:内部升压模式和外部模式之间的差异

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968099/tas2562-difference-between-internal-boost-mode-and-external-mode

    器件型号:TAS2562

    大家好、

    这是…

  • [参考译文] TAS2564:有关 Linux 驱动程序的问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968407/tas2564-question-regarding-linux-driver

    器件型号:TAS2564
    主题中讨论的其他器件:TAS2562

    你(们)好  

    我们已将 Linux 驱动程序下的内容移植到我们的系统中。 现在尝试查找要进行调试的节点,我们可以使用任何建议的节点进行调试…

  • RE: [参考译文] TAS2563:关于降低手持终端呼叫模式期间的电流消耗

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makino-San

    TAS2562与 TAS2563相同、但 TAS2562没有内部 DSP。 您还可以禁用升压并使用低至 VBAT 的外部 PVDD。 PVDD 是否为>= VBAT 至关重要。

    外部 PVDD 常见问题解答:

    此致、

    Arthur Brown

  • [参考译文] TAS2563:关于降低手持终端呼叫模式期间的电流消耗

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975366/tas2563-about-reduction-of-current-consumption-during-handset-call-mode

    器件型号…
  • RE: [参考译文] TAS2110:TAS2110 Linux 驱动程序

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您是否尝试使用过这组其他文件?  tas256xsw-android/tas2562-android-driver - Android 平台上的 TAS256x 软件-德州仪器 TAS2562的 Android 软件。 (TI.com)

    您共享的链接是立体声驱动器、上面的链接是单声道。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • [参考译文] TAS2110:TAS2110 Linux 驱动程序

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2110
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971789/tas2110-tas2110-linux-driver

    器件型号:TAS2110

    我正在将 TAS2110的5.8主线驱动程序反向移植到我的项目中。 我注意到的一点是、最小通道数指定为2…

  • RE: [参考译文] TAS2564:将代码移植到 Qualcomm qcs40x_1_2_50_212平台时出错

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,PYTsai

    1) 1)您是否注册了声卡?

    2) Pls define CONFIG_TAS2562_REGMAP 用于 tas2562_regmap.c、   而 CONFIG_TAS2562_CODEC 用于 tas2562_CODEC  

  • [参考译文] TAS2564:将代码移植到 Qualcomm qcs40x_1_2_50_212平台时出错

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2564, TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981700/tas2564-error-when-porting-the-code-to-qualcomm-qcs40x_1_2_50_212-platform

    器件型号…
  • [参考译文] DRA821U:DRA821:在 SDK8.0中热插拔不能正常工作

    Other Parts Discussed in Thread: DRA821U
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1040481/dra821u-dra821-hot-swap-doesn-t-work-in-sdk8-0

    器件型号:DRA821U
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] TAS2563:由于器件缺货、在现有设计中更换 TAS2563RPPT

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2559, TAS5722L, TAS2557, TPA3137D2, TPA3144D2, TAS2563, TAS2562, TAS2764, TAS2780, TAS2781
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum…

  • [参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:内核中未检测到 HDMI

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1125034/processor-sdk-am62x-hdmi-is-not-detecting-in-the-kernel

    器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

    您好,  

    内核中未检测到 HDMI。请帮助我解决此问题。…

  • [参考译文] TAS2562YFPEVM-DC:EVM 板无声音输出

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, PPC3-EVM-MB
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015600/tas2562yfpevm-dc-no-sound-output-from-evm-board

    器件型号:TAS2562YFPEVM-DC
    Thread…
  • [参考译文] TAS2563:器件树配置和 Linux 驱动程序

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1028056/tas2563-device-tree-configuration-and-linux-driver

    器件型号:TAS2563

    您好!


    我们正在使用基于 imx8m…

  • [参考译文] 放大器选择

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2563, TAS2770, TAS5722L, TAS2562, TAS2505, PCMD3140
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1063918/amp-selection

    主题中讨论的其他器件:TAS…
  • [参考译文] TPA2005D1-Q1:TPA2005-Q1的替代产品

    Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1, TPA2011D1, TAS2563, TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1058443/tpa2005d1-q1-replacement-of-tpa2005-q1

    器件型号:TPA2005D1…
  • [参考译文] TAS2562:TAS2562过流限制

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131749/tas2562-tas2562-over-current-limit

    器件型号:TAS2562

    你(们)好

    在客户的实际应用中、他们使用的 LC 滤波器电感值低于参考设计…

  • [参考译文] TAS2562:TAS2562 I2S 主控模式

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, TAS2563, TAS2557, TAS2780
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128703/tas2562-tas2562-i2s-master-mode

    器件型号:TAS2562
    主题中讨论的其他器件:
  • [参考译文] TAS2557EVM:RomMode2上的升压模式控制

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2563, TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1111909/tas2557evm-boost-mode-control-on-rommode2

    器件型号:TAS2557EVM
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] TAS2562:输出关断问题

    Other Parts Discussed in Thread: TAS2562
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1117465/tas2562-question-of-output-shutdown

    器件型号:TAS2562

    您好专家,

    在 TAS2562的应用中、当以高容量播放时、输出关断 、然后在1…

« 6 7 8 9 10