您好!
RXFIFO 0中水线的确切用途是什么。 目前我们将其设置为25。
何时应将水印设置为1、何时应将水印设置为32。 是否有任何特定情况或将…
您好!
RXFIFO 0中水线的确切用途是什么。 目前我们将其设置为25。
何时应将水印设置为1、何时应将水印设置为32。 是否有任何特定情况或将…
现象:
我的预期设计是100mS通过TCAN向CAN总线发送一帧标准帧数据,,现在示波器测量实际情况是200uS发送一帧,间隔是50uS,不停的发送,数据与我发送内容相同。
分析:
针对该现象,,我分析结果是CAN发送方发送一帧数据结束前,CAN总线的接收方(我的CAN调试器)没有给出响应ACK引起的。后来通过示波器观察,,确实ACK出了问题,截图如下图所示。
我以为我的CAN调试器有问题,,后来又换了不同厂家周立功的一个CAN调试器,,还是同样的现象…
我的目的:
用TCAN4550扩展出一个标准的CAN 2.0B口,,本来是要与CAN 2.0B的设备通信的,,为了避免引入其他问题,,先将demo的标准帧的收发调通,再调试别的功能。
滤波器方面,,我已经将屏蔽寄存器初始化为0,,也就是接受所有报文。
当前的问题是:TCAN4550的DEMO中的数据帧发送不到CAN总线。
步骤:
1、我将基于MSP430的TCAN4550 DEMO移植到我的M3处理器,现在M3与TCAN4550读写数据正常…
您好!
我正在尝试使用外部石英40MHz…
您好,我计划将带有收发器…
你好。
关于 TCAN4550…
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210002/tcan4550-tcan4550
器件型号:TCAN4550尊敬的 Jonathan:
我们应用了您分享的补丁并开始测试。 我们正在使用…
TCAN4550的上电时序中,看规格书时序图中只有Vsup和INH有要求,列出了Vio、FLTR、Vccout等PIN脚的时序,但没有明确的时间要求,请问这些PIN脚之间是否有要求?以及下电时序是否有要求?如有要求,麻烦请帮忙提供。
谢谢!