我将在定制设计中使用与 UCC28780的…
您好!
我们在 CANFD 接收中断之间观察到异常延迟。 我们将数据从节点 A 持续发送到节点 B、延迟为0.1ms。我们已经看到、节点…
该芯片如果可以发,但收不到,接收连中断都不会触发,一般是什么原因?怎么样可以确认问题以及解决问题?
这个TCAN4X5X_ERROR_STATUS的寄存器规格书上也没有说明
Jonathan、您好!
很抱歉我不得不打开另一个活动的延迟。 感谢大家的支持、我被困在初始化模式下、因此必须强制 CSR 位为0…
最好我能说,我的 CAN 总线工作良好,但 CANBUSNOM 从来没有被设置。 我现在肯定处于正常模式、并且正在传输…
我们先基于购买的开发板,飞线跟CC2642进行调试,飞了spi四根线,目前wake直接接高电平
调试情况:cc2642读取4550设备id,抓取波形来看,发送数据ok,但从设备一直无响应
需要协助排查:上电时序是否有严格要求?或者现在设备在什么状态下,是否一直在sleep或者protect模式下?
例程中 中断为RF0NE,测试确实能够触发中断。CAN 发送信息我也测试过。但我需要设置一个can发送完毕的中断或者发送缓冲为空的中断(TCE)或(TFEE),我设置后却一直无法产生作用。通过上位机能看到上位机已经接收到TCAN发出的信息,但TCAN4550并没有产生中断。请问为什么?
设置的中断的位置