请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Nitesh, OE针脚的状态是什么? Vcca是否浮动或保持在GND? B端口上的I/O是什么?
I/O端口可能会通过钳位二极管泄漏,并意外地转动Vcca,从而导致A侧I/O
你(们)好
我正在使用 TXS0108E-Q1 级别转换器。
我已为一个电源VCCB供电,但我尚未应用VCCA。 我仍然看到I/O…
您是否有适用于这些设备的Spice模型?
TXS0108E的驱动器强度与TXB0108相似,不同之处在于直流驱动器通过内部上拉而不是4K缓冲器提供。
如果不考虑过多的不同因素,则不会根据驱动强度计算数据速率。 您可以在数据表的第6节中确定给定电压配置的最大数据速率,从第6页开始,在标题为"计时要求"的一节中进行。 要将给定的数据速率从Mbps转换为MHz,只需将Mbps值除以2即可。 例如,100 Mbps的数据速率相当于50…
您好,Aozer
我在上一篇文章中提到的部件错误。
我想要TXS0108E-Q1的驱动强度。
在确定速度时,驱动力强度如何发挥作用。是否有任何计算方法,请告诉我。
正在重新降级
Nitesh
您好,Aozer
TXB0108-Q1的驱动器强度是多少。
此致
Nitesh
您好,Azore
感谢您的回复。
我是否可以将TXS0108E-Q1用于UART和SPI应用程序。
此致
Nitesh
您好Nitesh,
清洁正确,TXS0108E具有动态内部上拉电阻器。 您应该可以将未使用的I/O保持断开连接。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/573529/txs0108e-q1-regarding-floating-i-o
部件号:TXS0108E-Q1