按标记浏览

  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:如果在输出端口使用下拉电阻器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用万用表或示波器测量过这种情况? (电压可能会振荡。)

    kΩ、4k Ω 是标称值;器件上的电阻器具有非常差的容差。

  • [参考译文] TXS0108E-Q1:如果在输出端口使用下拉电阻器

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/930502/txs0108e-q1-in-case-of-using-pull-down-at-output-port

    器件型号:TXS0108E-Q1

    大家好、

     

    您能否在…

  • [参考译文] TXS0108E-Q1:Ege 检测的机制是什么

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXU0304
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1184633/txs0108e-q1-what-is-the-mechanism-for-the-ege-detect

    器件型号:TXS0108E-Q1
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:通道间偏斜

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Emrys!
  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:通道间偏斜

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    与另一部分的答案相同-当通道都具有相同的输入时、偏斜测量它们之间的 tpd 差异。
  • [参考译文] TXS0108E-Q1:通道间偏斜

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/726105/txs0108e-q1-channel-to-channel-skew

    器件型号:TXS0108E-Q1

    您好!

    快速问题:  

     第9页列出的1ns 的通道间偏差(tsko)是否适用于两个同相或异相的信号?   

    谢谢!

    -Mike

  • [参考译文] LSF0108-Q1:LSF / TXS / TXB 系列转换器之间的差异

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/709321/lsf0108-q1-difference-between-lsf-txs-txb-series-translators

    器件型号:LSF0108-Q1

    我需要通过汽车认证的>6位3.3V 至5V 电平转换器。 您能否分享 LSF / TXS /…

  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:引脚 FMEA

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您通过以下地址的正式请求请求、请求 FMEA 报告(PPAP 申请将提供所有质量详细信息)
    myTI 帐户;myTI 登录;个人 TI 帐户|德州仪器 TI.com
    http://www.ti.com/supportform
    该团队将为您提供数据指导、并记得提供 TI 的 NDA 编号。
  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:引脚 FMEA

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi-San、

    引脚 FMEA 报告仅针对 TI 的安全认证器件提供。
    我可以检查 PE 团队是否存在与此器件相关的 FMEA 报告、并告知您。
  • [参考译文] TXS0108E-Q1:引脚 FMEA

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/691510/txs0108e-q1-pin-fmea

    器件型号:TXS0108E-Q1

    大家好、

    如果您有 TXS0108E-Q1的引脚 FMEA,请告诉我。
    此致。…
  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:A /端口上的最大泄漏电流?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    TXS 是无源器件、因此未指定 IO 端口上的泄漏电流。
    如果 OE 被启用(并且 Vcca/Vccb 被加电)、内部上拉电阻器将导致电流消耗、这将被视为电源 ICC 电流。
    在 A 或 B 端口上为0V 时,电流消耗将为 Vcca/40k 和 Vccb/40k。

    这也是 TXS 数据表上测试条件列表中输入和输出保持开路的原因。
  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:A /端口上的最大泄漏电流?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    我们已要求翻译专家提供意见。 他应在24小时内与您联系。
  • [参考译文] TXS0108E-Q1:A /端口上的最大泄漏电流?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/736026/txs0108e-q1-max-leakage-current-on-a-port

    器件型号:TXS0108E-Q1

    大家好、

      考虑到 TXS0108EQPWRQ1的 A、B 端口上的内部上拉电阻、您能否提供最大泄漏电流的数据?

       -。 当0V …

  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:批次故障?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    您是否可以共享任何其他信息? 如果没有、那么我现在将关闭这个线程。
  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:批次故障?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此项目是否已投入生产并发现了此问题? "坏"器件是否与其他已知良好的器件交换并似乎正常工作? "坏"器件是否已换用为已知正常工作的电路板、但仍然无法正常工作?
  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:批次故障?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    这些设备的故障问题是什么? 是否有要分享的问题的原理图和范围?
  • [参考译文] TXS0108E-Q1:批次故障?

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737170/txs0108e-q1-faulty-batch

    器件型号:TXS0108E-Q1

    您好!

    我们遇到了一些 TXS0108E-Q1电平转换器问题。

    所有换挡器都具有相同的…

  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:无法对使用 TXS0108E-Q1的 SPI 闪存进行编程

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohith、
    现在、我要将该线程标记为已解析。 如果此问题未得到解决、只需使用 Karan 请求的信息回复主题、我们将尽力提供帮助。

    谢谢!
  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:无法对使用 TXS0108E-Q1的 SPI 闪存进行编程

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于您说3.3V 侧没有输出、因此请在 OE 引脚上探测信号。 引脚是否被正确驱动为高电平? 您还能提供输入和输出的示波器截图吗?

    谢谢!
    卡兰
  • [参考译文] TXS0108E-Q1:无法对使用 TXS0108E-Q1的 SPI 闪存进行编程

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/754305/txs0108e-q1-using-txs0108e-q1-spi-flash-cannot-be-programmed

    器件型号:TXS0108E-Q1

    你(们…

  • [参考译文] TXS0108E-Q1:TXS0108EQPWRQ1

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180314/txs0108e-q1-txs0108eqpwrq1

    器件型号:TXS0108E-Q1

    您好,专家:

     我们的客户是设计 TXS0108EQPWRQ1电平分流器,从1.8V SoC I2C 总线到3.3V 器件 I2C 总线。 我们发现1.8V 和3…

  • [参考译文] TXS0108E-Q1:需要 PSpice 模型

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1178280/txs0108e-q1-pspice-model-reque

    器件型号:TXS0108E-Q1

    大家好、

    您是否可以提供 txs0108e-Q1的 pspice…

  • [参考译文] TXS0108E-Q1:TXS0108E 端口 B IO 振荡

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, LSF0108, SN74GTL2003
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1176591/txs0108e-q1-txs0108e-portb-io-oscillating

    器件型号:TXS0108E-Q1
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:数据表值

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    数据表值正确。 TXS 器件具有内部上拉电阻、可导致 VOH 如此不良。 但是、这被列为非典型 VOH (min)、从而保证它永远不会低于此值。 这是因为这是绝对最坏的情况。 该器件的输出很可能约为.9*Vcc。

    下面 是一个介绍 TXS 器件的应用手册 www.ti.com/.../scea054a.pdf。 您可以看到、当 VCCb 为3.3V Vcc 时…

  • [参考译文] TXS0108E-Q1:数据表值

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/825410/txs0108e-q1-datasheet-values

    器件型号:TXS0108E-Q1
    主题中讨论的其他器件: TXS0108E

    大家好、

    对于 TXS0108E…

1 2 3 4 5 »