我正在尝试使用器件#TXS0108EQPWRQ1将信号从3.3V 转换到5V。 我将 VCCA 连接到3…
您好!
我们的设计使用了 TXS0108EQPWRQ1电平转换器、如下图:
输入[0:9]来自3.3V 电平…
ADC3663的SPI配置管脚连接至FPGA时遇到IO电平不匹配问题。FPGA的IO是2.5V CMOS电平,ADC3663是1.8V CMOS电平,但是3663的SPI的IO内部有上拉或者下拉21K电阻,目前使用的双向电平转换芯片是TXS0108E-Q1。3663的SCLK和SDIO管脚信号电平不满足要求,会出现类似如下波形:
ADC内部的下拉电阻是无法改变的…
团队、您好!
我们计划…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1279580/txs0108e-q1-io-state
器件型号:TXS0108E-Q1您好、专家:
客户在其项目中遇到了一些有关…
大家好、
我们是否有 TXS0108E…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1259819/txs0108e-q1-technical-issue
器件型号:TXS0108E-Q1您好,
VOL 的最大电平高于 VIL、这不是很常见、VIL 低于0.15V 的要求有点夸大了、大多数 MCU 输出电平无法保证实现这一点、这里有什么问题吗…
大家好、我希望 SMI 接口使用缓冲器与多器件连接。 由于 MDIO 是一个 双向信号…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1229175/txs0108e-voh-spec
器件型号:TXS0108E大家好、
对于 TXS0108E," 对于 VOHA、Vcca x…
TXS 输出开漏信号、当输出必须默认为低电平时、不应使用 TXS。
还有其他翻译可以更好地工作。 其他七个通道的用途是什么?
您好!Dylan、
对于案例1、他们检查了在与 IC 断开连接的情况下的电压。
:使用10kohm 下拉电阻器-> 940mV
:47k Ω 下拉电阻-> 3.0V
对于案例2、它们在连接到 IC 的条件下没有下拉电阻器的情况下测量了电压。 但是、它们仍然观察到与940mV 相似的电压。 因此、根据此结果、他们将单独 检查 IC 的使能引脚是否具有内部10k…
Sam、您好!
您是否说即使没有下拉电阻器、它们仍测量940mV? 那么、是否存在下拉电阻器不会产生影响呢?
您好!Dylan、
感谢你的答复。 但是 、客户遵循了 TXS0108E-Q1数据表中的以下句子。 因此、如果不建议这样做、则应修改数据表。
•外部下拉电阻器可降低输出 VOH 和 VOL。 使用公式1计算外部下拉电阻器产生的 VOH。
VOH = VCCx×RPD/(RPD + 4 kΩ)
请参阅 以下当前问题的配置。 它们需要 在 IC 的使能引脚上有一个下拉电阻器。 在测试下拉电阻器而不是使用分压器电压时发现了此问题…
Sam、您好!
不建议对该器件使用下拉电阻、尝试使用内部电阻器实现分压器不会用作正常分压器、因为存在附加电路(因为输出也是输入)。 我会一起避免这一切。
大家好、Clemens、
它使用示波器进行测量。 您能解释一下为什么电压可能会振荡?
作为附加信息、 当使用47k Ω 下拉电阻器时、通常会观察到3.0V 的电压。
您能解释一下这种10k 和47k 之间的症状吗?
谢谢、
Sam Lee
您是否使用万用表或示波器测量过这种情况? (电压可能会振荡。)
kΩ、4k Ω 是标称值;器件上的电阻器具有非常差的容差。