按标记浏览

  • TXS0108E-Q1: TXS0108E-Q1 的功能安全策略 失效模式是什么

    Part Number: TXS0108E-Q1

    客户功能安全需求:

    TXS0108E-Q1失效的时候

    Device 端收输出高电平。

    请问,TXS0108E-Q1的失效模式是这样的吗?

  • [参考译文] TXS0108E-Q1:数据表和产品页面之间的高输入电压(min)差异

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1455008/txs0108e-q1-high-input-voltage-min-differences-between-data-sheet-and-product-page

  • [参考译文] UCC21750:UCC21750和 TXS0108E-Q1之间的接口

    Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, TXS0108E-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424207/ucc21750-interface-between-ucc21750-and…

  • [参考译文] TXS0108E-Q1:TXS0108E-Q1:PTXS0108EQWRKSRQ1 (VQFN)封装要求

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1417515/txs0108e-q1-txs0108e-q1-ptxs0108eqwrksrq1-vqfn-footprint-requirement

    器件型号:TXS0108E…
  • [参考译文] TXS0108E-Q1:是否适用于 MII 模式?

    Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXS0108E, TXS0108E-Q1, TXV0108-Q1, LSF0108-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1399723/txs0108e-q1-is-suitable-for-mii-mode

  • [参考译文] TXS0108E-Q1:是否适用于 RMII 接口?

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1, TXV0108-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1399551/txs0108e-q1-is-suitable-for-rmii-interface

    器件型号:TXS0108E-Q1
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] TXS0108E-Q1:无输入时、电平转换不为0

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1361161/txs0108e-q1-level-shifting-not-sitting-at-0-when-no-input

    器件型号:TXS0108E-Q1

    我正在尝试使用器件#TXS0108EQPWRQ1将信号从3.3V 转换到5V。 我将 VCCA 连接到3…

  • [参考译文] TPS92200:需要确认 IR LED 驱动器电路

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1, TPS92201, TPS92200
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310814/tps92200-need-to-confirm-ir…

  • [参考译文] TPS92200:需要确认 IR LED 驱动器电路

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1, TPS92201, TPS92200
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310814/tps92200-need-to-confirm-ir…

  • [参考译文] TXS0108E-Q1:通道连接和电压电平

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1325160/txs0108e-q1-channel-connection-and-voltage-level

    器件型号:TXS0108E-Q1

    您好!

    我们的设计使用了 TXS0108EQPWRQ1电平转换器、如下图:

    输入[0:9]来自3.3V 电平…

  • ADC3663: SPI配置管脚电平转换

    Part Number: ADC3663
    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1

    ADC3663的SPI配置管脚连接至FPGA时遇到IO电平不匹配问题。FPGA的IO是2.5V CMOS电平,ADC3663是1.8V CMOS电平,但是3663的SPI的IO内部有上拉或者下拉21K电阻,目前使用的双向电平转换芯片是TXS0108E-Q1。3663的SCLK和SDIO管脚信号电平不满足要求,会出现类似如下波形:

    ADC内部的下拉电阻是无法改变的…

  • [参考译文] TXS0108E-Q1:使用 TXS0108E 进行设计

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1279613/txs0108e-q1-designing-with-txs0108e

    器件型号:TXS0108E-Q1
    主题中讨论的其他器件:TXS0108E

    团队、您好!
    我们计划…

  • [参考译文] TXS0108E-Q1:IO 状态

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1, TXS0108E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1279580/txs0108e-q1-io-state

    器件型号:TXS0108E-Q1
    主题中讨论的其他器件: TXS0108E

    您好、专家:  

    客户在其项目中遇到了一些有关…

  • [参考译文] DS90UB949A-Q1:I2C 问题

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, TXS0108E-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276443/ds90ub949a-q1-i2c-problem

    器件型号:DS90UB949A-Q1
    主题中讨论的其他器件:TXB…
  • [参考译文] TXS0108E-Q1:最大输出负载电容

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1260227/txs0108e-q1-maximum-output-load-capacitance

    器件型号:TXS0108E-Q1

    大家好、

    我们是否有 TXS0108E…

  • 电压转换芯片原理和TI双向电压转换解决方案介绍

    Other Parts Discussed in Post: TXS0104E, TXS0101, TXS0102, TXS0108E, TXB0104, TXB0108

    作者:Xiaoxiang Liu

    1. 电压转换芯片介绍

           如今整个电路系统,性能越来越强大,功耗要求越来越低,其设计也越来越复杂,更低的工作电压的元器件应运而生。但是这种复杂系统内各个元器件之间的工作电压并不相同。例如,当一个元器件的输出电压为1.8V,而另一个元器件的输入电压要求为3.3V时,这个时候就会出现电路系统内部元器件之间电压不匹配的情况…

  • [参考译文] TXS0108E-Q1:技术问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1259819/txs0108e-q1-technical-issue

    器件型号:TXS0108E-Q1

    您好,

    VOL 的最大电平高于 VIL、这不是很常见、VIL 低于0.15V 的要求有点夸大了、大多数 MCU 输出电平无法保证实现这一点、这里有什么问题吗…

  • [参考译文] TXS0108E-Q1:TXS0108E-Q1是否适用于 ETH SMI 接口作为缓冲器?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1243157/txs0108e-q1-is-txs0108e-q1-suitable-for-eth-smi-interface-as-buffer

    器件型号:TXS0108E-Q1

    大家好、我希望 SMI 接口使用缓冲器与多器件连接。 由于 MDIO 是一个 双向信号…

  • [参考译文] TXS0108E:VOH 规格

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0108E-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1229175/txs0108e-voh-spec

    器件型号:TXS0108E

    大家好、

    对于 TXS0108E," 对于 VOHA、Vcca x…

  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:如果在输出端口使用下拉电阻器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 输出开漏信号、当输出必须默认为低电平时、不应使用 TXS。

    还有其他翻译可以更好地工作。 其他七个通道的用途是什么?

  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:如果在输出端口使用下拉电阻器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    对于案例1、他们检查了在与 IC 断开连接的情况下的电压。

       :使用10kohm 下拉电阻器-> 940mV

       :47k Ω 下拉电阻-> 3.0V

    对于案例2、它们在连接到 IC 的条件下没有下拉电阻器的情况下测量了电压。 但是、它们仍然观察到与940mV 相似的电压。 因此、根据此结果、他们将单独 检查 IC 的使能引脚是否具有内部10k…

  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:如果在输出端口使用下拉电阻器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    您是否说即使没有下拉电阻器、它们仍测量940mV? 那么、是否存在下拉电阻器不会产生影响呢?

  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:如果在输出端口使用下拉电阻器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢你的答复。 但是 、客户遵循了 TXS0108E-Q1数据表中的以下句子。 因此、如果不建议这样做、则应修改数据表。

    •外部下拉电阻器可降低输出 VOH 和 VOL。 使用公式1计算外部下拉电阻器产生的 VOH。
      VOH = VCCx×RPD/(RPD + 4 kΩ)


    请参阅 以下当前问题的配置。 它们需要  在 IC 的使能引脚上有一个下拉电阻器。  在测试下拉电阻器而不是使用分压器电压时发现了此问题…

  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:如果在输出端口使用下拉电阻器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    不建议对该器件使用下拉电阻、尝试使用内部电阻器实现分压器不会用作正常分压器、因为存在附加电路(因为输出也是输入)。 我会一起避免这一切。

  • RE: [参考译文] TXS0108E-Q1:如果在输出端口使用下拉电阻器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    它使用示波器进行测量。 您能解释一下为什么电压可能会振荡?

    作为附加信息、 当使用47k Ω 下拉电阻器时、通常会观察到3.0V 的电压。

    您能解释一下这种10k 和47k 之间的症状吗?

    谢谢、

    Sam Lee

1 2 3 4 5 »