按标记浏览

  • Dsp6748 的starterware 例程中的usb bulk模式下,如何通过寄存器取得out端口来的包长度

    问题描述:

    dsp6748作为从设备,pc作为主设备。

    目前,通过usb_bulk的例程无法获取获取pc端out一次包(列如,pc端通过window的api发送了一个长度为1600的包)的长度,能够获取缓存区目前可用的长度和中断进入时可读长度(但是最大不超过maxpacketsize的限制,也就是512)。

    通过查看手册,目前没有发现相关寄存器能够反应出目前包是最后一个包,也没有找到能够反应包长度的寄存器。(这里的包说的是pc端发送的1600的包)

     

    请教,有谁可以说明下usb中的寄存器如何查看数据包长度…

  • RE: USB最大传输速度?

    请问full speed 还是low speed怎么选择?根据有关USB接发器的芯片知道,速度模式不同,外接电阻不同,是不是F28M35内部集成了?

  • EKK-LM3S3748:USB 电源模式开关 (SW3)

    Other Parts Discussed in Thread: LM3S3748

    我正使用 LM3S3748 评估板。我想使用它的主机模式,用于与其它 USB 设备的控制和通信。我希望完成的具体应用是将示例程序用在 USB 鼠标或者 USB 键盘上。我的疑问是当我把程序快速存储到电路板上(调试模式)时,我是不是应将USB 电源模式开关(SW3)更改成 BUS,以让电路板与鼠标 / 键盘进行接口连接?在示波器的快速启动指南中,下列文本让我感到迷惑:

    “USB 主机模式此外,快速启动示波器应用也可以运行在…

  • 回复: EKK-LM3S3748:USB 电源模式开关 (SW3)

    1. 将 USB 电源模式开关 (SW3) 移至“SELF”位置。

    2. 从 DEBUG USB 连接一条 USB 线缆到您的 PC,以对电路板进行编程和供电。

    3. 将鼠标或者键盘设备连接到电路板上的 A 型插槽。

    如果电路板在运行 usb_host StellarisWare 实例之一,则使用这种配置,该电路板应该就能够识别这些 HID 器件。在重置开关前,保险的话应切断电路板的电源,这样将能保护开关的触点。

    希望能够帮到你。

  • Linux无法识别CC1310DK

    Other Parts Discussed in Thread: CC2538EMK

    楼主新人小白一个,电脑是Ubuntu16.04,开发板CC1310DK连电脑USB口后无法识别详细信息,串口也没办法识别,具体如下如所示(红线部分是CC1310DK,黄线是TI的T-mote节点),我把CC1310EMK换成CC2538EMK结果也是无法识别,求大神指导!

    PS:楼主下载了USB转串口驱动,也用minicom设置过了,还是不行...

  • LM3S9b96 USB OTG功能 单片机上的USB0VBUS引脚功能如何设定

    请教一下:

    USB0VBUS为什么需要连接外部的5V电压,这5V电平是USB_PHY(芯片内部集成的?)回话期间检测电平使用?

    如何解释?如果不连接5V电平是否可以实现USB OTG功能?

  • lm3s5956 USB Host 不能识别U盘

    您好!

    我用LM3S9B90的USB_MSC工程移植到LM3S5956并改成USBHost模式后,U盘无法识别。

    请求帮助!

    谢谢!

  • 回复: LM3S3748 USB DEVICE + timer 定时器问题

    如果不开使能USB波形就很正常

    使能之后就偶尔会变成这样的

  • USB信号传输问题改善对策

    Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

    目前我有一个项目需要使用到带USB的WIFI模块,单独使用普通的电子线连接没有问题,连接线没有进行双绞,如下图:

    但经过几块PCB板转接之后就不行了,连接的线材未进行双绞,会出现经常连接不上的现象。

    我初步判断很可能是因为连接线与PCB板转接的太多而又没有对USB的差分钱进行很好的匹配,因为有部分线没有办法双绞处理;

    我发现TUSB211可以对此类信号有一定的增强,但我不清楚是否可以起到较好的效果。

    如果有什么好的建议…

  • RE: 【干货分享】如何轻松地将USB 2.0变为USB Type-C

    学习了,两组D+/D-触点的目的在于支持“可翻转”特性。这个特性好。

  • TS3USB30EDGSR

    USB复用芯片,接了后用不了,求助
    我有两路的USB接口,然后到控制器只有一路,所以用复用芯片进行D+/D-复用,但是接了还是无法使用?

  • DM385的一个usb0做gadget 模式。 usb1做host 模式

    我按照ti的TI81XX_PSP_USB_Configuration_Guide手册去配置One port as host and other port as Gadget 。

    启动开发板后。我做如下步骤

    1. insmod g_ether.ko (usb0 port will be enabled as cdc/rndis gadget)
    2. insmod g_zero.ko (usb1 port will enabled as host mode and all devices (eg.USB…

  • TUSB4041I USB驱动的问题

    这个是我们设计的外围电路,不知道为什么,在工作 的时候芯片发热比较严重,比较烫

  • tusb1105 D+/D- IN Full-Speed/Low-Speed

    While operating at full speed, the 1.5-kΩ resistor must be connected between the D+ line and V PU(3.3)

    While operating at low speed, the 1.5-kΩ resistor must to be connected between the D– line and V PU(3.3)

    请问 Full-Speed/Low-Speed是否可以自行切换,以及D+/D-

  • TUSB1310A驱动Verilog程序

    Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310A

    您好,贵司提供了TUSB1310A芯片方案用于USB 3.0驱动方案,请问是否有对应的Verilog驱动程序?如PIPE、ULPI interface。谢谢!

  • TUSB4041i USB驱动的问题

    Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

    打算用TUSB4041i做一个4端口的USB hub,Upstream连接手机,4个Downstream连4个模块,用手机来控制4个模块。

    如果手机是基于Android软件(基于Android 5.0),TUSB4041i的默认设置是否可以支持在Android环境下的USB通信?是否需要更新手机的USB驱动?

  • TUSB2046bi外部接48M时钟信号的问题

    Other Parts Discussed in Thread: AFE5816

    为什么TUSB204的是外部时钟既可以接6M,也可以接48M??

    有什么区别吗?是不是6M只支持低速USB(1.5Mpbs)?  48M支持中速USB(12Mpbs)??

  • TAS1020的应用问题

    Other Parts Discussed in Thread: PCM3010

    TAS1020B更换使用其他型号的CODEC只要在示例源程序里对下列寄存器做修改吗?还是其他部分也要修改?上位机的驱动是否也要做修改?在DATASHEET里查看这些寄存器的功能,感觉还不能完全理解其所有用途(有些寄存器位的功能理解不清),是否有比datasheet更为详细的应用资料啦?

    Codec Port Receive Interface Configuration Register

    Codec Port Interface…

  • 关于TUSB211芯片的Datasheet

    Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

    尊敬的TI工程师,您好。我欲选择贵司TUSB211这颗芯片实现USB信号调理,提高信号完整性,但是在官网上下载的Datasheet太过简单,没有引脚定义和电气规格等内容,无法开展设计,不知道能否单独提供TUSB211的更详细的技术手册,谢谢,如有,请发至cjs@okaitech.com。另,论坛中有人之前也就此问题咨询过,但没有答复?详见此贴:www.deyisupport.com/.../91146.aspx

  • TI USB1310 编程与内核

    我希望在我正在开发的新摄像头系统中使用 TI USB1310。我对 USB3.0 规范比较“熟悉”,但我想知道是否可提供 USB1310 的编程或配置手册。事实下,我准备采用 FPGA 来控制摄像头,用 USB3.0 来向我的 PC 发送数据。这样的话,需要涉及何种初始化与配置流程?我该如何设置/写入所有的描述符、接口和端点才能进行数据传输?如果能够提供手册/指南,将不胜感激。

  • 关于TUSB542类USB3.0 Redriver芯片De-Emphasis疑问

    Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

    我司项目使用了TUSB542芯片做Type-C正反插USB3.0信号开关,在Redriver调节这里,设定了最大De-Emphasis 6dB与最大Equalization 9dB;

    现在发现一个现象,对于某些OTG设备,会出现正插识别反差不识别现象。

    分析后,我发现把TUSB542的Redriver的CONN端TX的De-Emphasis设置为-3.5dB,问题解决。

    我现在的疑问:是不是在对于所有串行高速信号,在TX端做了De…

  • 求助TS3USB30E的应用

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G08, MSP430F5529, TS3USB30E

    小弟设计的设备中只有一个USB插座,设备里头处理器MSP430F5529的USB口(MCU_D+\MCU_D-)以及读卡器芯片GL823的USB口(CR_D+\CR_D-)通过一片TS3USB30E(VSSOP封装)进行切换,切换信号USB_SW由与门SN74LVC2G08通过组合控制逻辑输出,原理图如下:

    在实际使用过程中发现不论是读卡器路还是MCU路都信号都不通…

  • 求助:I2C-CPEV/NOPB: USB I2C Interface Board -----PC Software

     客户使用----I2C-CPEV/NOPB:  USB I2C Interface Board----急需上位机软件。谢谢!

  • 关于TUSB4041I的对外接口可以设置为I2C吗?

    Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

    在Spec的第一页提到‘OTP ROM, Serial EEPROM or I2C and SMBus provides USB high-speed, full-speed, or low-speed
    Slave Interface for Custom Configurations”。按字面理解,对外的接口可以配置为SMBus、I2C或者Serial EEPROM。

    但在Spec的后续引脚定义里面…