MSP430f5524 的USB插入可以被唤醒吗?哪里有相关的资料呀?
MSP430f5524 的USB插入可以被唤醒吗?哪里有相关的资料呀?
msp430系列片内集成的USB如何使用和连接?有没有类似的可参考文档或者开发板电路图??
all:
我们硬件使用一颗sata转usb的芯片将硬盘连接到dm8147的usb口,在进行大数据读与写的时候容易产生如下日志,产生这些错误后就不能读写硬盘,只能重启才恢复正常。我们使用的sdk版本DVRSDK3.5,目前项目进展到关键阶段,希望有人能帮忙!谢谢!:
musb-hdrc musb-hdrc.0: Data toggle same as previous (=0) on ep2
hub 1-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0002
usb 1…
dm368 usb gadget HID mass storage等速度都很慢,查看是usb1.1的全速模式,不能是2.0的吗,是控制器不支持还是什么原因啊。???
我手头有一个kinect摄像头,插入DM8168的usb口后,串口得到输出:
usb 1-1: new high speed USB device using musb-hdrc and address 2
usb 1-1: New USB device found, idVendor=0409, idProduct=005a
usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
hub 1-1:1.0: USB hub…
我们是自己做的版 ,芯片是TMS320DM8148BCYE,主要是参考dvrrdk上的参考设计来画。usb接口是做在接口板上通过排线连接到主板(接口板上还有sd卡接口可正常工作),然后我们在dvrrdk4.0和ipnc3.5的内核中测试这个u盘挂载。结果没有任何反应,/dev下没有相关节点,dmesg没有新的输出。
我们的这个usb口的那个USB0_ID没有连接是否有问题???也没有拉低是否有问题??
内核的配置我在usb驱动那一块勾选了
<*> Support for Host…
你好,软件里面已经增加了你发链接的这个补丁,
根据你给的命令,测试了一下,还是发现有问题,
我们板卡使用的是USB1这个USB,通过你给的指令,发送了一下
echo F > /proc/driver/musb_hdrc.1
echo T > /proc/driver/musb_hdrc.1
敲入这两个命令 波形如第一个图
敲第三条命令mount -t debugfs none /sys/kernel/debug,波形无变化
敲第四条命令echo "force host" > /sys…
starterware 库有USBlib 库,我看了例程,库里面有usbdbulk.c和usbdbulk.h 关于bulk传输的文件。
关于USB device 控制传输的例程和文件在哪里???
starterware的USB库比较复杂。DSP作为device,使主机通过控制传输发送短的数据给DSP,请问C6748 该怎么配置,可以通过starterware库实现吗?
现在正在调试C6747的USB,在TI网址看了许多资料,感觉目前开发USB好像必须使用BIOS,于是,下载了PSP和USBBIOS,发现里面的程序都是HID或者MSC的,我们的应用仅仅是向PC发一些简单的数,PC上编写上位机程序,收到后再做处理,我们这里有用FT245或CY68013的,现在想直接用C6747的USB。但是现在感觉无从下手。有几个问题想请教:
1.有没有不是基于BIOS的USB程序例子?
2.仅仅是向PC发一些简单的数的话,是不是需要使用USB的Communication Device…
使用官网下载的C6748 starterware 库中的 usbdenum.c 文件,USB枚举不成功。有人遇到过相似的问题嘛?? 求解答!!!!!!
问题描述:
dsp6748作为从设备,pc作为主设备。
目前,通过usb_bulk的例程无法获取获取pc端out一次包(列如,pc端通过window的api发送了一个长度为1600的包)的长度,能够获取缓存区目前可用的长度和中断进入时可读长度(但是最大不超过maxpacketsize的限制,也就是512)。
通过查看手册,目前没有发现相关寄存器能够反应出目前包是最后一个包,也没有找到能够反应包长度的寄存器。(这里的包说的是pc端发送的1600的包)
请教,有谁可以说明下usb中的寄存器如何查看数据包长度…
debug 后 找不到g_psUSBDevice[1],g_USBInstance[1]也是类似情况,可不可能是starerware出现错误了
现在用C6748,写USB主机驱动遇到问题了,看了好几天没找到问题,求大神指教。问题是这样的,USB做主机,初始化后,拿个U盘插拔USB口,6748只能响应第一个中断,后面再怎么插拔都不能再进中断了。打印出来的INTSRCR寄存器的标志位和INTMSKR寄存器的位也是正常的,INTRUSBE中断使能寄存器也是正常的。实在是找不到哪里有问题。初始化的过程也是按照数据手册中User Case 1:Examp of How to Initialize the Usb Controller的步骤来写的。
…很重要的问题。进行usb的编程调试,为了逐步debug看代码,工程放入了starterware的usblib文件,里面包括usbdenum.c,我的工程也使用过usblib.lib。、
当工程中有usbdenum.c文件时,usb设备枚举失败;而删掉usbdenum.c文件后,usb设备枚举成功。搞不清楚,usbdenum.c是不是有什么问题。
starterware中的usblib.lib内容难道和usbdenum.c文件不一样吗?
请问这是什么原因??
刚开始接触6748,要实现通过usb2.0接口对U盘进行写入,并形成文件。不知道这个程序如何写或者修改。
也不晓得usb_dev_bulk、usb_dev_msc、usb_dev_serial这几个例子是什么作用,没看懂。而且里边都是各种API函数,没办法找到一些函数定义。
我想求一份tms320c6748的中文datasheet,有的同志,麻烦给发一下!邮箱:likuihan@126.com
谢谢!
C6748 USB 调试过程中使用 usb.lib, 按照例程是正常的;但是使用源码usbdenum.c 文件,USB枚举不成功,枚举的流程走不完。
请问usbdenum.c有没有完全验证过?usbdenum.c有过跟新吗?
您好:
1,TMS320 c6713开发板DSK(ti)按图用USB线连接主机电脑;那么HPI接口拿来干什么用?查看结构图,没看懂;HPI什么时候用?如果要板载FPGA,要用HPI吗?或者加入MCU/单片机呢?
2,目前开发一款信号处理板子用到DSP,要与主机用网口通信,不是USB,需要使用HPI吗,该如何设计来于DSP通信?谢谢!
stareware 库的usblib.h文件的注释中出现的
//! The standard USB request header as defined in section 9.3 of the USB 2.0
//! specification.
和// Definitions related to USB descriptors (sections 9.5 & 9.6)
中的section 9.3 of USB2.0 specation 和 USB descriptors (sections…