按标记浏览

  • 连续热插拔连接在am3352处理器USB接口上的4G通信模块,出现无法识别4G模块的问题

    Other Parts Discussed in Thread: AM3352

    在使用am3352的USB接口时遇到了一个很奇怪的问题,我将am3352的两个USB接口(USB0、USB1)都配置为了host,USB1接口连接一个4G模块,上电启动时,am3352能识别USB1接口上的4G模块,但每次都会打印ti81xx_interrupt 1145: VBUS error workaround (delay coming)提示。我们用示波器抓取了下4G模块热插拔时USB1_DRVVBUS(蓝色线…

  • am3352使用usb hub芯片,u盘无法识别

    Other Parts Discussed in Thread: AM3352

    单板用的是am3352的芯片,cpu的usb0接了一个usb hub芯片,芯片是ALCOR的AU6254。芯片通过USB_DM和USB_DP连接到芯片的USB0。

    menuconfig里配置如下:

    → Device Drivers → USB support
     <*>   Inventra Highspeed Dual Role Controller (TI, ADI, ...)
     <*>…

  • AM335X的USB1接口插拔USB键盘和鼠标出现报错,急需解决

    说明:AM335X的USB1外接HUB,在对U盘,USB键盘,USB鼠标插拔实验过程中,U盘经过多次插拔后没有出现问题,每次都可识别,USB键盘和鼠标在插拔实验过程中,如果不是一次性插入或者插入后进行晃动,就会出现下面错误信息,出错后在进行插拔会出现同样的错误,只有系统重启后才能正常识别,错误信息如下:

    软件版本用的是TI SDK4.6.0

    generic-usb 0003:1C4F:0026.0019: can't reset device, musb-hdrc.1-1.3/input0, status…

  • am3354 使用两个uvc标准的usb摄像头报错

    Other Parts Discussed in Thread: AM3354

    基于am3354芯片的开发板上进行测试

    摄像头驱动识别为SMI;

    内核版本:Linux-3.2.0;

    PSP版本号:04.06.00.10;

    SDK版本号:05.07.00.00;

        测试时用的qt4.8.5版程序,程序在单独打开使用两个摄像头中任意一个时都能正常显示,但是修改程序同时打开两个摄像头时,

    驱动报错:uvcvideo: Failed to submit URB 0 (-28).

    在Google搜索时好多网友讨论是因为usb带宽问题…

  • MYD-AM335X_J使用3g拨号模块(龙尚u6300v)的报内核信息出错

    ------------[ cut here ]------------
    WARNING: at drivers/tty/tty_io.c:1358 tty_open+0x4a0/0x4e8()
    Modules linked in: ti_tsc
    Backtrace:
    [<c0017dbc>] (dump_backtrace+0x0/0x10c) from [<c047b5dc>] (dump_stack+0x18/0x1c)
    r6:c0225398 r5:00000009 r4…

  • am437x usb

    Other Parts Discussed in Thread: AM4379

    你好,最近在使用am4379做开发的时候,遇到了usb不能使用的问题,插上U盘没有反应,我进入系统查看了proc/iomem,发现usb的节点并没有映射显示如下:

    但是我在设备树里却配置好了节点了:

    没有映射节点是怎么回事呢?

  • am3352 裸机开发 咨询

    Other Parts Discussed in Thread: AM3352

    hi,

         am3352裸机开发,做下位机,上位机通过USB线发送xml文件,对下位机实现参数控制。请问:

         1.用CCS开发,如果用xml文件控制的话,是否需要文件系统的支持才能读取xml文件?如果是的话,TI提供的StartWare软件是否提供的文件系统的代码?

          2.StartWare是否对am3352有完善的Usb驱动代码

                      谢谢

  • 关于am335x USB驱动的问题

    我用的是am335x-evm 环境是SDK7.0
    因为要实现一个gadget设备驱动
    在配置USB驱动时如下配置:
    <*> Support for Host-side USB
    [ ] USB verbose debug messages
    [*] USB announce new devices
    *** Miscellaneous USB options ***
    [*] Enable USB persist by default
    [ ] Dynamic USB minor allocation
    [*]…

  • RE: 连续热插拔连接在am3352处理器USB接口上的4G通信模块,出现无法识别4G模块的问题

    谢谢您的回复,按照您给的链接,我比对了下我们的电路设计,我们的原理图设计没有问题。我现在的想法是遇到上面的问题可不可以用软件的方法让usb控制器复位重启,怎么设置才能实现在用户态控制usb控制器重启呢?谢谢!

  • AM335X USB hotplug 脚本怎样写

    AM335X 通过usb接口 连接 HUAWEI E180 WCMDA无线数据终端 接入网功能 通过pppd file wcdma 已经实现手动联网功能  但是想通过linux hotplug功能 实现自动联网功能  ?

  • RE: TMS320F28335程序升级问题

    你这个是需要改变F28335的上电的boot方式的吧?如果不改变其boot方式又怎么样呢?

  • AM335X USB0 OTG high-speed模式下无法识别。

    可以确定确定没有问题,我想请教下,出现这样的问题该怎么解决,以下是硬件原理图,有什么方法针对这种USB信号完整性的解决方法没。

  • AM3358 配置两路USB host 配置完成后不能够识别U盘

    Other Parts Discussed in Thread: AM3358

    (1)硬件设计原理图

    原理图其中VBUS1电源输出正常,但是无法识别U盘

    (2)、终端输出信息

    (3)、在第一版PCB中,只有一路USB是能够读取U盘的数据,但是在读取USB视频摄像头数据是,出现time OUT的显现,AM3358出现死机。而且数据越大,死机越快

  • am3358 usb0 otg 该怎么配置

    参考bb-black做了一块板子,内核版本Linux4.1.6,在dts中配置如下:

    /* USB0:OTG USB1:HOST */
    &usb {
    	status = "okay";
    };
    
    &usb_ctrl_mod {
    	status = "okay";
    };
    
    &usb0_phy {
    	status = "okay";
    };
    
    &usb1_phy {
    	status = "okay";
    };
    
    &usb0 {
    	status = "okay";
    	pinctrl-names = "default…
  • RE: AM335X USB0 OTG high-speed模式下无法识别。

    1,不知道如何在驱动里面如何强制设置为full-speed。能否告知一下,用的Android 4.2.2

    2.加USB hub  高速的hub也不能识别,只有加hub1.1 就能识别成full-speed

    能有什么解决方法

  • 关于CSL库中的csl_usb_poll_example工程,里面提到TI有一个上位机USB程序,请问能如何获得?

     如何获得 USB host tool , 谢谢··

  • MSP430F5529 USB例程中的小BUG!紧急求助!!!

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

    使用艾瑞出的白色MSP430F5529的开发板,使用MSP430_USB_develop3.11开发包自带的CDC类通信例程,C3_example,发现通信不正常。

    上位机PC:串口调试助手

    IDE:CCS v5.3  和 IAR for MSP430 5.5 

    C3_example 功能简单说明:通过cdc_ReceiveDataInbuffer() 接受上位机发送的数据,再接着通过函数cdc_SendDataInBackground…

  • USB型 MSP430仿真器问题

    MSP430单片机仿真器连接上电脑后,端口显示显示为MSP-FET430UIF-CDC,不能进行在线调试,杂么办?求高手指导

  • 在IAR编译好的程序在ccsv5报错,芯片是msp430g2533,应该怎么修改?谢谢

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2533, TMP101, TMP100

    是读取ADC的采样信号,uart到pc,程序如下:


    #include "msp430g2533.h"
    #include"stdio.h"

    void UART0_send_byte(unsigned char data) //发送一位
    {
    int j;
    for( j=1000;j>0;j--);
    UCA0TXBUF=data;
    }

    void…

  • RE: MSP432P401R的launchpad的XSD110驱动装不上(xp系统)

    xp系统下能不能用launchpad msp432p401,我发的这两个驱动是插上launchpad的时候提示安装的,一共四个,两个成功这两个不行

  • 怎么在2个板子之间把温度传感器得到的温度传过去

    Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, CC1101

    CC430F5137的板子2的程序如下,怎么改下板子2的程序,使得上面通过温度传感器得到的温度示数传到板子1上面去?

    /******************************************************************************
    * CC430 RF Code Example - TX and RX (variable packet length =…

  • MSP430 USB CDC虚拟串口通信

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5638

    USB CDC虚拟串口目前是否有Linux平台的驱动?能否使用两个MSP430单片机的USB接口使用CDC虚拟串口模拟进行通信?不知是否有人接触过这方面,希望不吝赐教,谢谢!

  • 几个关于USB BSL的疑问

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

    一个产品需要添加固件升级功能,用的处理器是MSP430F5529,看了下slaa450c.pdf、slaa452b.pdf 和 slau319e.pdf这三个文档,有几个疑问:

    1、对USB BSL这样理解不知道对不对:BSL的功能是负责将芯片枚举为HID设备,之后验证密码并通过上位机软件下载另一个程序到芯片的RAM中,芯片运行这段位于RAM中的程序,擦除Flash并从上位机软件下载固件代码到内部Flash中…