按标记浏览

  • [参考译文] DS90UB960-Q1:汽车的典型应用

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414957/ds90ub960-q1-typical-application-in-automotive

    器件型号:DS90UB960-Q1

    工具与软件:

    你好

       请帮助检查解串器是否 支持下面所示的方框图。

    或其他建议。  

       它是否能够同步…

  • DS90UB936-Q1: 关于能否满足ds90ub953+ds90ub935同时出图的提问

    Part Number: DS90UB936-Q1

    port 0:

    分辨率 1920*1080 帧率30fps 串行器-ds90ub935;

    port 1:

    分辨率 1600*1300 帧率30fps 串行器-ds90ub953;

    想请教下:基于上面这种配置,是否可以满足port 0、port 1同时正常出图?

  • [参考译文] J721EXSOMXEVM:如何将 EVM DisplayPort 连接到 HDMI 监视器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1228367/j721exsomxevm-how-to-connect-evm-displayport-to-a-hdmi-monitor

    器件型号:J721EXSOMXEVM

    您好!

    我将使用 J721EXSOMG01EVM 和 …

  • [参考译文] TDA4vMid:是否可以知道 VPAC 的故障信息?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1224807/tda4vmid-is-it-possible-to-know-the-fault-information-of-vpac

    您好!  

    我想知道 VPAC 的故障信息(例如、AWB、VISS 等中发生的故障信息)

    我想知道是否有用于检测故障的逻辑…

  • [参考译文] AWR2944:AWR2944

    Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1195639/awr2944-awr2944

    器件型号:AWR2944

    您好!

        我正在使用 AWR2944并在 API 下进行配置。 但我无法看到任何状态数据。 您能告诉我这些…

  • [参考译文] 关于 IEEE 802.11p (Wave)模块的问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/677850/question-about-ieee-802-11p-wave-module

    您好!

    我想使用 IEEE 802.11p (wave)设计汽车产品(如 ADAS)。

    请推荐您的 IEEE 802.11p …

  • RE: [参考译文] ivahd h.264编码器配置

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pramod、

    感谢您发送邮件。我从用户指南中获得了大部分参数配置、但我是  

     无法在编码器参数中获取运动矢量配置。\n 您是否可以更新

    在哪里可以 配置 ivahd 编码器参数结构中的运动矢量。

    垂直运动矢量应小于指定值、以下代码用作条件检查(该值以整像素单位表示):

    if (图片宽度>=2560)

    VERT_mvmax = 16;

    否则(图片宽度> 1920…

  • [参考译文] ivahd h.264编码器配置

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/705783/ivahd-h-264-encoder-configuration

    尊敬的 TI 专家:


    我正在尝试了解如何配置以下信息
    适用于 TDA2PX 平台的 ivahd h264编码器(ivahd_h264enc)。
    我已经浏览过用户指南…

  • [参考译文] TDA2:TDA2PX 器件的 TestAppEncoder.out 文件加载程序失败

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/709464/tda2-load-program-failed-for-testappencoder-out-file-for-tda2px-device

    器件型号:TDA2

    您好!

    加载 TestAppEncoder.out 文件时出现以下错误…

  • [参考译文] TDA2:IVAHD 编码器示例应用在 H264ENC_create 挂起

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/709889/tda2-ivahd-encoder-sample-application-hangs-at-h264enc_create

    器件型号:TDA2

    你(们)好

    我正在尝试通过运行 TI ivahd 编码器示例应用 TestAppDM816x…

  • RE: [参考译文] TIDA-00151:ADAS 超声波测试系统

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akeem、

    但我需要对目标进行仿真。 ToF 正在感应物体的物理距离。 我尝试通过提供距离来模拟物体。 我的目标是创建与距离相关的超声波测试系统、就像我已经拥有距离一样、需要使用该系统进行仿真。 任何接收器都将执行该目标仿真器。

  • [参考译文] TIDA-00151:ADAS 超声波测试系统

    Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, PGA460
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools…

  • [参考译文] TDA2SX:设计文件请求 TDA2

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649911/tda2sx-design-file-request-tda2

    器件型号:TDA2Sx
    主题中讨论的其他器件:TDA2EVM5777

    你好

    我们计划将 TDA2X 用于我们的下一个车辆机器视觉 EVS 项目。 当我们尝试在…

  • [参考译文] ADAS 摄像头中的 LVDS 与以太网

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698601/lvds-vs-ethernet-in-adas-cameras

    大家好、  

    我刚开始一 个与 Adas 摄像头相关的调查项目、但我目前正在努力收集尽可能多的与此系统相关的信息。

    首先、我可以看到、有一些摄像头使用 LVDS 系统进行通信…

  • [参考译文] RTOS/TDA2HV:需要在用例模式下运行示例代码

    Other Parts Discussed in Thread: TDA2HV, SYSBIOS
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651610/rtos-tda2hv-need-example-code-to-run-in-the-use-case-mode

    器件型号…
  • [参考译文] TDA3:TDA3x RVP 中的帧丢失问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608171/tda3-frame-drop-issue-in-tda3x-rvp

    器件型号:TDA3

    您好,

    我们遇到问题、无法继续。 这方面需要立即帮助。

    描述:

    主板:TDA3x RVP,

    VISION SDK 版本:2…

  • [参考译文] TDA2SX:适用于短期使用的视觉 EVM 套件的经济高效替代产品

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611560/tda2sx-cost-effective-alternative-to-vision-evm-kit-for-short-term-usage

    器件型号:TDA2Sx

    您好!

    我们已经为产品设计完成了 TDA2x、我们的第一批电路板预计将在几个月后推出…

  • [参考译文] TDA3:EDMA 自动递增传输、采用 EVE

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622254/tda3-edma-autoincrement-transfer-with-in-eve

    器件型号:TDA3

    我们正在使用 eV_SW_01_12_00_00软件中提供的 Rotate 内核将1280 x 768图像旋转90度…

  • [参考译文] Starterware/DRA722:issCaptureLink 输入 YUV422、如何指示输出 yuv420

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618345/starterware-dra722-isscapturelink-input-yuv422-how-can-i-direct-output-yuv420

    器件型号:DRA722

    工具/软件:Starterware

    在 j6eco…

  • RE: [参考译文] TDA3x:VSDK UB964 + OV10640问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

           感谢您的回复。

            我们尝试将 PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00_00/VISION_SDK/apps/src="/RTOS/iss/sensor/sensor_tda3xx.c"中的 CSI2频率更改为750MHz 、但遇到相同的错误。

         

  • [参考译文] EVE 中 FFT 算法的 Q 格式是什么

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565932/what-is-the-q-format-of-the-fft-algorithm-in-eve

    您好!  

    我正在使用 FFT 算法。 以实现雷达信号处理的2D-FFT。

    使用了单独的 int (16位)格式、但我无法从给定的文档中找到…

  • [参考译文] Linux/TDA2EVM5777:PCIe 根复合体示例应用

    Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663270/linux-tda2evm5777-pcie-root-complex-example-application

    器件型号:TDA2EVM577…
  • [参考译文] TDA2EVM5777:需要有关开发 Canny 边缘检测算法的帮助

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631947/tda2evm5777-need-a-help-to-develop-the-canny-edge-detection-algorithm

    器件型号:TDA2EVM5777

    大家好、

    我们正在进行一个项目。在该项目中、我们使用…

  • [参考译文] TDA2SX:TDA2X 系列处理器是否同时支持10台摄像机

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602842/tda2sx-does-tda2x-series-processors-support-10-camera-in-at-same-time

    器件型号:TDA2Sx

    我们正在为 ADAS AVM 360环视项目选择强大的芯片…

  • [参考译文] DS90UB964摄像头+图形发生器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648398/ds90ub964-cam-pattern-generator

    您好!

    我正在处理解串器的图形发生器。 我创建了一个图形并将其转发到 VC 1、需要向 VC 0添加一个摄像头。 为此、我有三个有关解串器的问题:

    1.是否可以在不同的…

1 2