按标记浏览

  • 请教关于txs0108e的驱动能力

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

    请问上面几个参数如何理解?TXS0108E的驱动能力到底有多大?

  • TXS0108E问题

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74LVC1T45

    TXS0108E的B端能承受的总的漏电流有多少?资料上没有啊

  • 关于TXS0108E的问题

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

    你好,我这边电路采用TXS0108E,8位的电压双向转换器,VCCA为1.8V,VCCB为3.3V;电路应用是GPIO中断按键检测8个按键的,低电平触发方式;现在的情况是,未按下按键前,检测的电平是1.8V,电路正常,触发一次按键,结果电平就一直为低,这个情况是何种原因导致?

  • TXS0108E驱动能力不够?

    最近用TXS0108作为电平转换的buffer,通过RJ45传至板外,发现使用7类网线传输1MHz的信号的时候在接受端测试到的的波形乱七八糟,严重失真,不知道是怎么回事,如果不插网线,直接在buffer的输出端测试,波形是ok的。请问是buffer的驱动能力不够?还是有什么别的原因?谢谢

  • 请问TXS010x系列能否实现5V TTL与2.5V/3.3V之间的和双向电平转换?

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E

    这是我现在的电路图(因为需要使用上拉电阻,所以实际中用TXS0108E替换TXB0108),A端接FPGA(2.5V),B端接总线协议芯片(5V TTL)。

    上图是从TXS0108E手册中截取的,可以看出,当VCCB=5.0V时,4.6V<VIHB<5V,而5V TTL的高电平输出为 VOH>2.4V,此时电压不匹配;

    这不就是说TXS0108E不能实现2.5V/3.3V与5V…

  • TXB0108

    Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E

    我现在正在使用这款芯片。我用FPGA做信号输入(50KHz方波),输出到板子的74针接插件上。

    接插件10个GND信号、64个TXB0108输出信号。

      我现在遇到的问题是:接插件接上线缆后(线缆另一侧悬空),信号就乱了。线缆如果<0.8m信号就OK。

      是不是方向自动识别的电平转换芯片的驱动能力弱、抗干扰差?还是容性负载太大?

      把TXB0108芯片换成TXS0108E,情况一样。根…

  • 速率200M左右的电平转换芯片

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74AVCH8T245, SN74AVC8T245, SN74AXC8T245, SN74AXCH8T245

    最近要选用有个产品传输的速率在200M左右,之前因为和客户沟通的信息不完整,只选用了TXS0108E,最大传输速率只有110M,导致工作异常。TI能否推荐一款芯片,要求传输速率最少200M,一端电压是3.3V,另一端是2.5V的芯片。一个芯片最少8个通道(类似TXS0108E的通道数,因为板子的空间比较有限…

  • RE: TXS0108E转化速度?

    您好,您的理解是正确的,就是需要电平转换的IO口如果是open drain架构,比如I2C,那么它能支持的data rate为1.2Mbps.

    如果是push pull架构,就是110Mbps.

    open drain架构本身也是需要上拉的,所以data rate还是1.2Mbps.

  • TXS0108E转化速度?

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

    您好:

    对TXS0108E的转换速度一直由很大的迷惑,数据手册上描述是:

    --110 Mbps (push pull)

    – 1.2 Mbps (open drain);

    这个是不是这样理解的,假如现在信号方向从A到B,A端输出是open drain输出形式(如I2C),那么这个转换速率最大就是1.2Mbps,如果是push pull形式,那么最大转换速率就是100Mbps,是不是这样理解呢?

    假如输出是open…

  • RE: 关于TXS0108E的使用问题

    您好,
    TXS 类型电平转换应用指南:www.ti.com.cn/.../scea044
    TXS和TXB 产品外部上下拉电阻的影响:www.ti.com.cn/.../scea054
  • 关于TXS0108E的使用问题

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

    TI工程师您好!

    关于TXS0108E的使用中有哪些需要注意的事项请提供一下。还有就是TXS0108E内部A,B端口应该有上拉电阻。这个电阻的大小是多少?如果我板子上走线长,需要外加上拉电阻提高驱动,这个电阻的大小是多少为合适?还有就是板子上走线多长就算长了需要外加上拉电阻?谢谢!

  • RE: 关于TXS0108E的问题

    你好,TXS0108是否支持50MHZ的电平转换呢?

  • RE: 关于TXS0108E输出电压

    是的,TXS0108E的VCCA和VCCB都需要提供供电电压,请查看数据手册6.3 Recommended Operating Conditions表格

  • RE: 关于TXS0108E输出电压

    现在只是在VA和OE输入了3.3V的电压,VB端没有提供电压。
  • RE: 关于TXS0108E输出电压

    也就是VA,OE输入3.3V的同时,VB也必须接输入5V,这样才能使A端输入的3.3V高低电平转换为B端的5V嘛?

  • RE: 关于TXS0108E输出电压

    您好,
    感谢您对TI产品的关注!
    您在VCCB端提供供电电压了吗,TXS0108E的A 端口供电范围 1.2V 至 3.6V;B 端口供电范围 1.65V 至 5.5V 且要求VCCA≤ VCCB
    图片没有显示,图片 需要“使用高级编辑器编辑文本”上传图片才能显示
  • RE: 关于TXS0108E输出电压

    期望VA,OE接3.3V,VB端输出5V,目的是SPI通信电平信号的转换。
  • RE: 关于TXS0108E输出电压

    期望VA,OE接3.3V,VB端输出5V电压。
  • 关于TXS0108E输出电压

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

    目前通过FPGA的两个输出3.3V接到TXS0108E的VA和OE端,用电压表连接VB和GND,此时电压表输出为零。B1与GND之间电压为0.4V。刚刚入门,还望各位前辈不吝赐教!

  • RE: TXS0108 IIC电平转换问题

    不好意思,我写反了,我的意思是先使用TXS0108E对device端的1.8V转换成3.3V,然后再和MCU通讯。
    但是按照TXS0108E的应用,这个应用框图也没问题,所以我需要再确认下。
  • RE: TXS0108E如何通过丝印看批次与年份

    您好,关于通过丝印查询批次和年份的问题,建议您联系客户支持中心: www.ti.com/csc
    有任何问题,请再反馈。
  • TXS0108E如何通过丝印看批次与年份

  • RE: TXS0108E输出高电平杂乱

    您好,
    TXS0108E输出端不能接下拉电阻,您可以看下TXS的工作原理:
    www.ti.com.cn/.../scea044
    试下去掉下拉电阻R56,看输出是否正常