TXS0108E有8个转换通道,当通道有空余的时候,空余通道两端是否需要加下拉电阻?我在看别人的参考电路的时候,空余通道的两端都有下拉51K电阻,按说内部有上拉了,没必要再做下拉并且能简化电路,还有指教!
最近在做的设计当中 涉及到 FPGA 1.8VI/O 与 DSP tms320C6748 以及某ADC交互的问题。想要用一块 逻辑电平转换芯片实现 1.8V到3.3V的转换,SN74LVC8T245和 TXS0108E 似乎是比较常见的两种方案,我很好奇 具体应该参考 手册中的哪些参数 确定 这两款芯片的驱动能力?另外 在SN74LVC8T245手册中也没有找到它的data…
TXB0108不建议使用在I2C这种开漏架构的应用上,TXS0108 可以,它既可以用在push pull 应用,也可以用在open
drain应用上,可以看下它的内部架构,内部已经集成了上拉Rpu。
Dear,
TXS0108E这款电平转换芯片在同时连接IIC和普通的数字信号时(即同时工作于开漏输出模式和推挽输出模式),能否正常工作?
如果可以,在这样的连接情况下,能否达到手册上所写的指标工作?
b/r
vincent
还发现一个问题,为什么TXS0108E A端输入1.8V信号 B端并不能转出3.3V的信号,但是B端输入3.3V的信号,A端却能输出1.8V的芯片?芯片不是应该是双向的吗?怎么会是单向的?但是我换TXS0104E 四路的确两边都可以?会不会是我买到假芯片了?
SN74LVC8T245好像需要控制DIR方向的,有无需控制的方向的,能支持3.3V同时转1.8V\3.3V\5V 八路的芯片吗?