作者:Bosheng Sun
在第 1 部分中,我介绍了在后台环路中生成所需高阶正弦信号的步骤。今天,我不仅将介绍如何将该正弦信号注入 PFC 控制环路,而且还将介绍该方法的一个实际使用实例。
按照以下步骤在中断环路中实施谐波注入法:
- 在出现 Vac 零点交叉时,将准备好的正弦信号与 Vac 同步。
- 将这些正弦信号注入 PFC 电流环路。电流环路中有几个可将其注入的位置,不过我的实验显示:注入 PWM 工作位置效果最佳。
- 为下一个 AC 周期重复步骤 1。
该步骤如图 1 所示:
图 1 谐波注入流程图
该推荐方法在 360W 单相位 PFC 上进行了测试。谐波分析器显示,PFC 中的第三及第五谐波为高,因此应生成三阶及五阶正弦信号并将其注入电流控制环路。如图 2 所示,通过谐波注入可显著降低第三及第五谐波。
图 2. 使用谐波注入和不使用谐波注入的谐波对比
在抑制单个谐波时,THD 也会改善…
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理