放大器论坛
论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出新问题
提出新问题
Cancel
放大器论坛
话题
9914 个讨论
常见问题
[FAQ] 哪些精密放大器适合板载充电器 (OBC) 或直流/直流转换器?
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: OPA320-Q1 , OPA365-Q1 , OPA388-Q1 , INA333-Q1 , INA148-Q1 , OPA376-Q1 , OPA377-Q1 , OPA197-Q1 , TLV197-Q1 , OPA192-Q1 车载充电系统 (OBC) 负责交流功率从外部充电电源至车辆电池的传输和直流转换。在此过程中,系统必须检测是否有异常情况和潜在的安全隐患。 直流/直流转换器是一个降低或升高直流电压的电路。在混合动力汽车/电动汽车中,直流…
已回答
4 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] 如何实现直流电源 0.01% 的恒流精度?
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: INA188 实验室直流电源、半导体测试和电池测试需要准确的恒流和恒压输出直流电源。在环境温度变化为 ±5°C 时,设备的电流和电压控制精度需要优于满量程的±0.02%。电源包括输出级、电流检测和电压检测电路、控制环路、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC),如图 1 所示。在本帖中,我将重点介绍需要低漂移和低噪声的电流检测级。要了解更多信息,请参阅技术文章 如何设计准确的直流电源 。 图 …
已回答
4 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] TI 是否提供有关隔离式转换器由于制造工艺、温漂和使用寿命导致输入电阻变化的指南?
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300 , AMC1304M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1303E0520 , AMC1305L25-Q1 , AMC1303E2520 , AMC1305M25 , AMC1303M2510 , AMC1306M25 , AMC1304M05-Q1 , AMC1305M05-Q1 , AMC3306M25 , AMC1304L25-Q1 , AMC3302-Q1 , AMC3301 , AMC3302 , AMC1303E2510 ,…
已回答
4 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] 有关运算放大器稳定性的文档
Cherry Zhou
问:我正在寻找 Tim Green 关于运算放大器稳定性的完整系列文档(由 15 个部分组成),在“信号”纲要中有涉及。 你们是否提供整个系列?
已回答
4 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] 哪些精密放大器适用于逆变器和电机控制系统 (IMC)?
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: LMV841-Q1 , TLV197-Q1 , OPA197-Q1 , ALM2402F-Q1 , ALM2403-Q1 , OPA192-Q1 , OPA322-Q1 , OPA388-Q1 逆变器和电机控制系统在电动车辆中用于使用脉宽调制来操控交流信号,从而最终控制车辆的直流电机,使驾驶员感觉转向和加速都很平稳。该系统的其他功能包括内部检测和保护特性以及再生制动所使用的电路。 位置检测: 加速和转向的关键功能要求车辆“知道”运动部件的位置…
已回答
4 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] 用于实验室和现场仪表的精密放大器
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: OPA2206 , THP210 , OPA2182 , OPA2387 , OPA197 , OPA391 , INA821 , INA826 , LPV821 , OPA369 实验室和现场仪表中的 PRAMPS 分析实验室设备可在生命科学领域用于疾病的早期发现和药物开发。用于质谱、光谱分析和色谱分析的仪器需要高精度。精密放大器是信号调节和模拟信号处理设计的关键部分。 现场仪表设备涉及的测量范围很广泛,包括液体分析、压力和温度监测。数据记录器和过程控制等便携式现场仪器需要低功耗和低噪声…
已回答
4 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] TI 是否有适用于桥式传感器输入的集成式 4-20mA 变送器?
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: XTR106 , XTR117 , PGA309 TI 是否有适用于桥式传感器输入的集成式 4-20mA 变送器?
已回答
4 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] TI 是否有适用于 RTD 输入的集成式 4-20mA 变送器?
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: XTR105 , XTR112 , XTR108 TI 是否有适用于 RTD(电阻式温度检测器)输入的集成式 4-20mA 变送器?
已回答
4 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] 使用 4-20mA 电流环路变送器 (XTR) 进行设计:常见问题解答链接
Annie Liu
本帖子汇总了在使用 4-20mA 电流环路变送器进行设计时出现的常见问题,并提供了相应的解答链接。请注意,其他输出电流范围(例如 0-20mA 或 0-24mA)也很常见,以下链接中提供的观点也适用于这些范围。本帖子中的信息聚焦于 4-20mA 电流变送器背后的理论以及有关 TI XTR 电流变送器的常见问题。 在此处观看有关电流环路变送器的 TI 精密实验室系列视频: 视频 1: 4-20mA 电流环路变送器简介 视频 2: 电流环路变送器配置 视频 3: 模拟输入 2 线 4-20mA 变送器 视频…
已回答
4 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] 如果我有多个 DAC 输出或多个共用电源和接地的传感器,我可以使用多个 XTR 器件吗?
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: ISO7340C , ISO7310C , XTR300 我在具有多个输出通道的 DAC 上连接了多个传感器。我是否能够使用多个 XTR 器件为每个传感器传输 4-20mA 的电流信号?
已回答
4 年多前
放大器
放大器论坛
<
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
建议的答案
THS3091: 通过DAC输出直流电压至ACM1350,ACM为隔离放大器,将信号缩小为输入的0.4倍,再将信号通过THS3091搭建的运放电路将信号放大为原来的4倍去驱动BJT的基级,现在AMC1350输出信号是正确的,但是经过THS3091输出的信号一直不正确,根据输入信号的不同,每次放大倍数处于10到30倍的范围的某个值,我将T
0
已锁定
466
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Eirwen
未回答
INA326: 参考TIPD107设计,设计恒流源电路,负载电阻改变,恒流输出电流改变
0
已锁定
540
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Alice
建议的答案
INA296B: Multiple INA296 input stage smoked out
0
已锁定
499
视图
4
回复
最新
6 个月前
由
Daniel
已回答
VFC320: VFC320配置为电压转频率模式,VFC320输出抖动
0
已锁定
477
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Taylor
已回答
OPA818: OPA818与单端转差分放大器的级联
0
已锁定
568
视图
3
回复
最新
6 个月前
由
liechen ji
建议的答案
OPA891: OPA891/2891 FORM an instrument amplifier
0
已锁定
467
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Daniel
建议的答案
TPA3255: TPA3255老化单声道无输出
0
已锁定
504
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Eirwen
建议的答案
OPA828: 用3个OPA828搭建的仪表放大器,在测量共模抑制比时发现100mv量程/放大100倍时有过荷现象,即使共模电压为0V也有
0
已锁定
1638
视图
12
回复
最新
6 个月前
由
GE BAOSHAN
已回答
THS4535: What happened to the THS4535Axx ?
0
已锁定
348
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Taylor
未回答
LM7322: Are there any differences between the A version and the A1 version in the LM7322MAX/NOPB label?
0
已锁定
462
视图
5
回复
最新
6 个月前
由
Taylor
建议的答案
LM7322: The differences between version A1 and version A of LM7322MAX/NOPB
0
已锁定
438
视图
4
回复
最新
6 个月前
由
Eirwen
已回答
LM7322: LM7322MAX/NOPB 标签中 A1 版本与 A 版本之间的差异
+1
已锁定
426
视图
3
回复
最新
6 个月前
由
Alice
未回答
VCA821: 有没有更好的AGC方案
0
已锁定
293
视图
1
回复
最新
6 个月前
由
Links
建议的答案
LM7322: Is LM7322MAX/NOPB a version upgraded to A1?
0
已锁定
318
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Vivian Gao
建议的答案
VCA821: dB线性和伏特线性的VGA都可以用于参考VCA821的应用来做AGC吗,如果可以的话他们在用于AGC时会有什么差异
0
已锁定
307
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Vivian Gao
建议的答案
THS3491: THS3491自激和过冲
0
已锁定
401
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Links
建议的答案
JFE2140: Are the ±4.5V and GND in the diagram actual voltages or virtual ones?
0
已锁定
478
视图
7
回复
最新
6 个月前
由
Links
建议的答案
INA128: ina128存在漏电流
0
已锁定
852
视图
7
回复
最新
6 个月前
由
Eirwen
建议的答案
AMC1350: 我使用AMC1350加TLV6001电路问题
0
已锁定
336
视图
1
回复
最新
6 个月前
由
Vivian Gao
建议的答案
JFE2140: Are the ±4.5V and GND in the diagram actual voltages or virtual ones?
0
已锁定
297
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Links
<
>