老师让做一个10K到500Khz正弦信号的功放,输出电压要求30VPP,功率最大到10W,用什么方案呢
Arabic | Hebrew | Polish |
Bulgarian | Hindi | Portuguese |
Catalan | Hmong Daw | Romanian |
Chinese Simplified | Hungarian | Russia… |
项目中使用OPA549T(供电电压是±24V)作为恒流源使用,负载是音圈电机,设计电路如下图所示。
发生的问题点是:接入负载和电源后,无输入信号的时候,音圈电机被驱动(理论上音圈电机不会被驱动)。
在问题点调查过程中做了如下测试:
①确认输入信号和音圈电机两端电压
现象:输入信号确实没有,音圈电机两端有输出电压
②确认电压跟随器(VO1)的输出端电压
现象:电压跟随器无输出信号,音圈电机两端有输出电压,同确认项目①一样
③确认OPA549T的IN…
我们使用OPA549芯片做了一个同相放大器,用来放大信号的电流,我们希望我们的放大器带宽达到500KHz,所以使用了OPA549芯片(带宽0.9MHz),但是测试发现,我们设计的电路带宽只有200KHz。使用了datasheet中推荐的电路设计方式。
我的项目在使用OPA549作为输出级,单纯的作为跟随器使用,输出±8V,1A电流。在使用中发现空载时,输出正负电压信号波形正常。但是输出正电压带100R负载时,小于700mV输出正常。大于700mV时,输出波形会有一个下冲的毛刺,并伴随着芯片啸叫,幅度在8~6mV,频率为5.7kHz左右,随着输出电压变大(电流也会增大)下冲频率会逐渐降低…
采用OPA549做宽带的音频功放,在OPA549功放与后面的换能器负载之前用变压器做阻抗匹配并抬升电压,使换能器发射声功率升高。
但是发现加入变压器之后,OPA549静态工作电流猛升,发热严重。(变压器次级断开未带载)
猜测可能跟变压器的初级电感有关,接入的1:12变压器的初级电感为131.5uH,接入后整个功放板系统的静态电流由0.2A变成了1.3A;
更换了另一个1:6变压器初级电感为95.15uH,静态电流则变成了2.1A;OPA549上电同样发热严重…
用多个OPA549设计多路电流源,手册上说芯片散热pad内部是和负电源连接的,不能用来走电流,如果用多个OPA549想共用一个散热片,散热片是导电的,难免会有电流流过,不知道能否共用散热片?或者有什么办法可以解决?
想共用散热片是因为多路不会同时全部工作,这样共用散热片比每个都安装一个散热片利用率高
hi,我想问下,我用opa549并联7个,每个电流Limit设置为7.2A, 总共输出50A, 这样对芯片工作有没有什么影响,会不会对性能有影响,还有发热是不是会更厉害点,散热怎么考虑呢.麻烦了.
您好,我有个问题。就是我有个方案,一个扩流运放,输出大电流,比如@Trent 老师,我有个问题想咨询下。就是我有个方案,一个扩流运放,输出大电流,比如10A,输出后给负载,要经过很长的线或者pcb,反正就是整个链路很长,Vout有压降,但是我已经通过加运放补偿回来了,但是gnd也有压降,所以就需要也做个gnd的补偿,这个应该怎么做呀,从哪个方向入手。有没有方案或者参考意见。
您好,我在用OPA549做扩流应用时,在给E/S脚3.3V时,他的输出出现严重震荡。给0V(GND)时,有个巨大的回沟。
电路原理图如下
在使能和失能(E/S给3.3V和0V(GND))时,输入(输入是由DAC给跟随器出来的电压)不管为0V还是3V或5V或其他电压,他的输出都出现那样的情况。
麻烦帮忙分析下此问题是什么原因导致的。谢谢!
OPA549驱动电机负载,当输出电流为±5A时,需要的输出电压约为±22V,OPA549能够达到这么大的驱动功率么?若采用±24V的电源为OPA549供电,那么电源的功率是不是也应该大于110W?
如上图,OPA549的datasheet中输入输出电压差与电流的关系。
我的问题是,当我输出5A时,供电为12V,其最大输出电压只能达到6V,输入输出压差已经达到了6V,而不是上图中的3.5V,这是为什么呢?
这是OPA549文档手册给出的并联增大输出电流的图,如果主,从放大器都输出峰值10A的电流,那么发大器输出端后面的0.1欧的电阻要能过多大电流才行,如果说要过10A,有这样功率的0.1欧的电阻存在?
看了OPA549的datasheet,发现基本上输入V+:30v,V-:0v,输出最高为25v,资料没有看清楚做电压跟随器,能不能达到1.5的输入输出压差,即输出等于输入减1.5v。OPA549能做吗?谢谢
一个最基本的比例放大电路,当输入的直流信号小的时候,输出正常,
但当输入信号超过2v后,输出电压开始周期性震荡,如图,
1通道是输入信号,2通道是输出电压。
原理图
请各位大侠帮忙看看。
电路原理示意图见附件。该电路在常温时工作正常,电感线圈可以被直流3A脉冲激励,但是在低温时,开关闭合状态下,直流脉冲本应输出高电平,却忽高忽低,好像在震荡,同时监测到两片OPA549E/S脚一直输出低电平
利用OPA549 高压大电流运放搭了一个简易测试源模块,参照DATASHEET中的FIGURE14,略作调整,得到测试模块如图1所示;
目的:可出直流,10Hz交流,1KHz 交流,
直流与10Hz交流电流较小,峰值范围:60mA~2A;
1KHz电流要求较大,峰值范围:60mA~10A;
模块接线: 图1中电阻实际为两个功率型0.75Ω/25W铝壳电阻(手头无0.1Ω功率电阻…