Other Parts Discussed in Thread: AMC1301,
AMC1300与AMC1301区别是什么
问题1:如下图,这是一个说明图。A、B为供电端。例:前1秒钟,A=100V,B=GND。后1秒钟A=GND,B=100V。使用这个AMC1301测量检流电阻的正负电压。其中,器件的电源使用隔离电源,这个电源的地和AB系统的地不连接。电路能这样搭建吗?
问题2:我看这个器件的输入阻抗很低。怎么提高输入阻抗了,我能不能在AMC1301的正负输入引脚各接一个跟随器来提高输入阻抗。如果能接该具体怎么接了?
电路图如下,使用多个AMC1301电路,为同一电源。图1 A与B 为200V直流电源。图2Ver为1.25V。现发现在使用中当图1中接口没接如何东西,有的AMC1301会输出2.42V .请问这是什么问题,电路需要改进吗?图1接口为负载接口。盼回复 谢谢。
大家好。
请问下,我使用AMC1301测试差分电压。
第一问题 ,使用多个AMC1301。但它们是同一个VDD1-GND1。是否符合该器件使用标准。
第二问题, 未按手册上,把GND1连接至采样电阻负端。使用是否有问题。
第三问题。采样电阻负端接的是负载而不是接地,是否可以正常使用。
我想请教一下关于AMC1301输入端口的问题,通过查看数据手册,输入端口电压范围是±250mv,我所做的设计需要进行母线电压采样,我给的电压是60V,经过分压后得到的电压是250mv,但是与AMC1301VINP连接后,电压就不是250mv了,这是什么原因,谢谢。
AMC1301输入端VINP、VINN分别串一个电阻和并一个电容滤波,在实际测试中发现,使用36Ω、10nF参数优于使用51Ω、10nF的参数,使用后者在逆变器桥臂开关管动作时会有干扰纹波。想问一下为什么会有这种差异?若应用中想限制器件带宽,有没有建议使用的参数?
上图中,Iin+,Iin-作为电流采样的输入端口,当接着分流器时,采样正常。当不接分流器时,相当于悬空状态时,输入端口Iin+,Iin-有0.566V的电压,AMC1301的2,3脚也是0.566V电压;AMC1301的6,7脚输出2.5V左右电压。 请问为何Iin+,Iin悬空时AMC1301输入和输出的差分信号不为0V左右,有何改进电流的采样方案可提供。谢谢!
按照附件图纸模式,发现VINP有46uA的偏置电流存在(电池包电压40V左右,VDD1和GND1是电池包经过DC-DC转换后提供。)加偏置电阻也没有什么效果。
为什么把AMC1301接上电阻分压就变了,两个2K电阻分压也不一样了,AMC1301的输入跟输出也没有什么规律,比如输入0.1051V,输出1.8781V或输入0.0363V输出1.3598V,还有把AMC1301右边4个引脚5、6、7、8引脚悬空只接左边四个…
amc1301中的
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) 1500 VPK
VIOWM 最大额定隔离工作电压 交流电压(正弦波) 1000 VRMS
VIOTM 最大瞬态隔离电压 7000 VPK
都是哪些电压呢?
如果测量一个AC 5kv的电压,电阻分压后用amc1301做隔离是否可以?或有其他方法?
用此隔离运放采集400V左右电压,前端用电阻将分压到输入口为合适电压范围,隔离运放为差分输出。后面不想再加一级运放,这样既增加成本又损失精度。输出差分电压可不可以用单片机的两个AD口直接采集。采样结果相减。datasheet首页里的图描述为供电电压为3.3V时,差分电压以1.29V为基准,这样理解不知道是否有误。
计算的时候是2.74K 并联18K;这个18K 是单边接地时,另一边对地的内阻。但是实际的TI图纸上有一颗R104,阻值为2.74K,相当于N不是直接接地,是不是应该更使用22K(不是用18K),更合适?另外实际电路来讲,是否应该是22K+2.74K与下偏执电阻并联计算更合适?
对此器件的准确计算,一直都存疑。
在手册上没看到芯片关于单供电或双供电的信息,拟采用正负2.5V对AMC1301进行供电,请问是否可行?
这个是我们制作的一个采集电流的电路,电流采用隔离运放AMC1301,然后485发送数据,在实验室里,当没接入485的 A B 线时,采集的电流很准确,但是一旦接入485的AB线,电流就跳变的厉害,还有就是设备拿到现场以后,没接入485和负载时,分流器没有电流,但隔离运放再放大后 AD口采集到的电压直接是最高电压,拿了另外一个设备去现场,装上负载后,AD口采集到的电压又是0,分析了好几天也没看出问题来。大家帮忙分析下电路…