收到了MSL 2和MSL 3两种标签的货物,这两种货物,出现两种MSL 等级的原因是什么,除了MSL 等级,是否还有其他性能的差异?谢谢
电路如图,主要用于热电偶测量(一共有8路),原来设计REF直接接地没问题,后来考虑负温差且AD没有负压测量,所能直接在REF上往上抬电压1.25V,发现有些器件工作正常(没跑全程),有些直接裂开了(出现负电压输出),相知道REF管脚输入的额定电压是多少?
INA128 Tina仿真图如下:
实测波形如下:(原理图同仿真图中所示)
输入信号:40KHZ, VPP:80mV
请帮忙确认下问题出在哪里?如何解决,谢谢。
仪表放大器INA128的5脚基准脚接地,供电是±8V,用一个50HZ1V的交流信号输入,50倍放大, 仿真出来为什么会变成正弦波啊 按理来说不应该是一个削顶的正弦波吗?可是仿真里面一点正弦波的样子都没有。
我用实物搭了个一样的电路发现又有个新问题,用STM32的一个IO输出50HZ的PWM波给运放放大为什么单片机给的电压降低,运放还会持续一段时间的高电平,感觉持续的时间还不短,请问这是为什么呢?
用仪表放大器放大压力传感器输出mV信号(-15mV-15mV), 放大200倍,现在的问题是:
1.输出AV1不稳定,漂移在0.3V左右。不知何原因?
2.V+,V-没有接0.1uF的电容,不知影响大不?对正负5V的要求纹波多大??
3.需要考虑电源屏蔽环吗,如何设计?
4.IN128A输出要并并联51K的负载电阻不?
5.只有R2,R3用了0.02%的精密电阻,其它用普通2%电阻,这个重要不
附件为INA128原理图…
用INA128做了一个设计跟随器(放大倍数1),输入加载一个正弦波信号,输出正弦波会有很多小毛刺。
输入输出波形如图所示:黄色为输入波形,粉色为输出波形。
在输出端接个100K电阻 +10uf电容,可以滤掉。但是这样输出阻抗是不是太高了。有没有在前端解决的办法。
我想选择仪表放大器INA128,它的放大倍数关系为 G=1+50k/Rg
如果我想要G=1时,直接不接电阻Rg是否可以呢?谢谢
仪表运放INA128的输入信号直接由电池分压输入(十几毫伏)。放大倍数为200倍,为什么输出信号有纹波干扰,且干扰信号最大偏差能达到几十毫伏。这个纹波干扰信号有什么好的方法消除?
在做无线通信的项目,采集的信号是差分信号,几十uV到几百uV,选用INA128进行差分转单端,发现信号会时有时无,并且呈现周期性,电路图在附件中。之前也用过ADI的芯片效果也不理想。
请问是否有推荐的微弱信号采集前端电路呀?
电路图的话就是最基本的电路图。正相输入端输入的是1kHz的20mV正弦(信号发生器后接电阻分压网络得到的)Rg=500欧姆,负向输入端是接地的。结果输出是100mV的正弦。Ref接地。供电电压正负5V