您好,我在调试CDCI6214的过程中遇到了一个问题想请教一下。
我想要在4通道输出100MHz的AC-LVPECL的时钟,在1通道输出10MHz的LVDS时钟。在Fallback模式下(EEPROMSEL和REFSEL都去掉电阻悬空)我采用FPGA对CDCI6214进行了寄存器配置,配置数据采用的是TICS PRO中的寄存器配置数据,并且读数据的时候发现数据写入正确,但是测量时钟输出时发现没信号。这种情况应该怎么解决?
我们的需求是输入20M HZ LVCMOS 输出4路240MHZ LVPECL
我们的软件配置图是
我们的配置寄存器列表是
R70 0x00460000
R69 0x00450000
R68 0x00440000
R67 0x00430000
R66 0x00420000
R65 0x00410000
R64 0x00400000
R63 0x003F0000
R62 0x003E0018
R61 0x003D1500
R60 0x003C0018
R59 0x003B…
本款芯片给我带来极差的调试体验,体现在4脚和23脚的下拉电阻上,1.每次进行配置时,需要先拆下两个电阻,否则I2C通讯会不正常。2.在正常启动时,又需要焊接上两个电阻,实现输入信号和EEPROM的选择。如果配置不对,则需要反复进行操作一操作二,极为麻烦,建议需要用这款芯片的用户慎用
问题一:我想针对cdci6214的工作模式问一下,到底eepromsel和refsel都置为MID的时候能否正常工作,这个模式究竟是单独用来i2c编程的还是也可以用于正常输出?如果它可以正常输出,那么是不是没有用到eeprom?因为eepromsel为MID,不指向任意一个eeprom page,并且如果它可以正常输出,那参考输入又是什么?refsel高和低分别指向了一种输入,但MID好像并没有指向某一个确定的输入?
问题二:我们目前的流程是,将REFSEL和EEPROMSEL的下拉电阻去掉…
Now we have the following problems. I hope someone can put forward suggestions
1. Our refsel and eepromsel are connected to the ground, so 1110110 is selected for SLAVE ADRRES. After power on, the device will be reset for 500ms through…
烧写EEPROM是按照文档操作的,代码如下
cdci6214_write_reg(0x00,0x1010);//step2. Write 1 to recal to calibrate the VCO in this operation mode
#define WRITE_EEPROM
#ifdef WRITE_EEPROM
cdci6214_write_reg(0x03,page);//step3. Select the EEPROM page,send…
我想直接采用FPGA通过IIC接口配置CDCI6214内部寄存器,而不是先写入EEPROM再由EEPROM写入内部寄存器。在这种配置下,RESETN和EEPROMSEL引脚应该如何接?
我司后续生产的加速卡,在配置时钟的时候,存在些问题,可以麻烦帮分析一下吗
时钟芯片: CDCI6214RGER
原理图设计:同一个板上使用两颗该芯片U9,U10,使用同一个I2C去配置,U9使用EEPROM page1, U10使用Page0,均采用25MHz晶振作为时钟输入源,默认状态是Fallback模式(EEPROMSEL pin/REFSEL floating)
U9:CH1 LVDS 200MHz
CH2 LVDS 100MHz
CH3 HCSL…
购买了CDCI6214EVM板,请问如何使用这个EVM板烧写我外部的板子(就是不连接EVM板上的CDCI6214, 连接我自己的PCB板子上的CDCI6214)
再官网的使用手册并没有详细说明
HI
CDCI6214的规格书更新为2020年版本的规格书之后,
" 在官方软件中,新版本TICS Pro软件 1.7.0"
关于CH1~4的用于标识电压2.5/3.3或者1.8的 ch*_1p8vde 寄存器,在UI界面上被删除.
"
请问新批次的芯片是否对这部分功能有所升级?
我司目前有个加速卡项目时钟调试总是有偏差,无法达到效果,非常紧急,请协助,谢谢!
更新一下调试信息: 现在看起来两个时钟芯片在Fallback 模式下烧录寄存器是成功的,在不断电的情况下,量测所有的频率都能够正常输出,没有偏,但是断电后,把S1和S2拨码开关调整到对应的EEPROM Page0或者Page1后,所有的时钟都偏了,100MHz变成96.2MHz,200MHz变成192.6MHz左右。
时钟芯片: CDCI6214RGER
原理图设计:同…
Hi Team,
现两款新产品用CDCI6214,都出现了类似问题,
新产品M:
CDCI6214为EPROM1启动,参数见MU配置.
芯片存在个体差异: 不良个体占1%.
问题芯片启动后,PLL会unlock失锁.
板卡i2c飞线到EVM开发板,读取配置数据,读取正常,异常如下:
1. TICS Pro,同样配置重新烧录到EEPROM0/1, 断电重启依旧unlock.
2. unlock机器, 绝大部分用i2c设置RECAL,即可PLL-lock…
Could you please help me to check which PIN ( XIN or XOUT ?) should be used as the LVCOMOS clock input?
Usually , should be XIN, But from the datasheet, It seems that XOUT is used
你好。
我现在正在使用CDCI6214,通过使用TICS PRO,我能够生成寄存器的配置列表,但是我发现生成的寄存器配置列表并不是直接用于EEPROM的配置。我该如何直接生成EEPROM得配置呢?