• ADS1292R: 滤波问题

    Part Number: ADS1292R
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

    我的寄存器配置如下:

    ADS1292_REG_CONFIG1,    0x02 //500SPS
    ADS1292_REG_CONFIG2,    0b10100000
    ADS1292_REG_LOFF,           0b00010000
    ADS1292_REG_CH1SET,      0b01000000 //Gain 4
    ADS1292_REG_CH2SET,      0b01100000 //Gain…
  • ADS1292: 导联脱落检测出现问题,我通过读取的72bit中的24 ststus bit来获取导联状态信息,获取的导联状态N和P状态相反,且RLD状态位不变

    Part Number: ADS1292

    ADS部分电路图如下图所示:

    我使用STM32来读取ADS数据,具体寄存器配置如下所示:

    Ads1292RegWrite(ADS1x9x_REG_CONFIG1, 0x02);
    Ads1292RegWrite(ADS1x9x_REG_CONFIG2, 0xe0);
    Ads1292RegWrite(ADS1x9x_REG_LOFF, 0x50);
    Ads1292RegWrite(ADS1x9x_REG_CH1SET, 0x00);
    Ads1292RegWrite…

  • ADS1292: ADS1292导联检测,使用三电极,读取其中一个电极的寄存器时寄存器不变化(该电极无论是否连接),其余两个电极正常。请问是什么原因?

    Part Number: ADS1292

    请教一下,如图所示。只使用通道2,2P,2N,配置不同的导联模式,使用模拟开关可切换导联状态,(我这边使用的是三电极,LA\RA\LL),默认使用2P=LL,2N=RA,读取寄存器RLD_SENS的状态,LL和RA电极状态正常,另外一个电极LA的导联状态寄存器不发生变化?(LA电极无论是否接入人体,接入和不接入),请问是什么原因?麻烦可以回答一下吗,谢谢!!!

    附上寄存器的配置。

  • ADS1292R: RLD_SENS寄存器n(address = 06h)的bits[7:6]该如何配置,有那些相关因素影响

    Part Number: ADS1292R
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, ADS1292

    请问这个寄存器配置和那些因素有关系,如何选取,目前采样率是500sps,实测配置为fDOM/4效果更好

  • ADS1292R: ADS1292R有相关器件测度心电和肌电信号的应用电路和程序吗?

    Part Number: ADS1292R

    有相关器件测度心电和肌电信号的应用电路和程序吗?我想拿来参考,特别是肌电信号如要获取

  • ADS1292: 不同的电路板ADS1292输出的幅度相差比较大

    Part Number: ADS1292

    对电路板改了一版,ADS1292部分原理图没有修改。新改为后的板子输出幅度明显降低。老版本增益是6,现在改为12比增益为6的稍大一点儿。

    请问是什么原因。

  • ADS1292R: 导级脱落检测不出来

    Part Number: ADS1292R
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

      我的寄存器配置如下:

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    ADS1292_REG[ID] = ADS1292_DEVICE;//ID
    ADS1292_REG[CONFIG1] = 0x00; //0000 0aaa [7] 0 [6:3] 0
    ADS1292_REG[CONFIG1] |= Ads1292_Config1.Data_Rate;//[2:0] aaa
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • ADS1292R: 使用STM32H723采集ADS1292R信号SCLK没有信号

    Part Number: ADS1292R
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

      您好!本人在使用STM32H723系列进行HAL库开发时,发现单片机始终无法采集ADS1292R模块的信息,就连正常的读取ADS1292R的寄存器功能也无法实现,困扰了好几天。为了排除是模块的问题,我使用C8T6的例程在C8T6上测试了一遍,发现能够正常读取寄存器,说明模块是正常工作的,只能是软件方面的问题。我的软件配置如下:

    我检查过原理图,SPI4的几个引脚并没有被其他SPI外设占用…

  • ADS1292R: 关于医疗注册标准的系统噪声(1≤1uV)的EMG方案选型的问题

    Part Number: ADS1292R
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, INA333

    大家好:

    最近在做一个emg的医疗项目,最终目的是要完成注册,但注册指导原则对EMG的相关参数有比较严格的要求。(系统噪声1≤1uV,通频带宽20到500Hz)。

    现在在用的芯片方案是ADS1292,经测试系统噪声不能满足要求。整体方案是使用蓝牙做数据传输。对采样率,数据传输速率也被限制了。

    现在不知道ADS1292还能不能用,如果不能用是否有其他的代替方案…

  • ADS1292R: 问题:关闭呼吸波后,导联侦测失效!(continued discussion)

    Part Number: ADS1292R

    @Amy Luo

    原讨论在这里: https://e2echina.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/773824/ads1292r

    Hi Amy,

    抱歉这次更新有点晚,我发现之前的讨论已经被locked了,所以新开一个. 

    首先回复您的问题: 是的,在关闭了呼吸波及调制解调的情况下,无论是通过读取数据的首字节(我理解首字节应该是包含了LEADOFF_STATUS信息),还是单独读取LOFF_STAT寄存器…

  • ADS1292: 测试内部信号

    Part Number: ADS1292
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

    你好,使用ads1292时,读取id正常0x53,读写寄存器正常,设置外部时钟,使用2.084M,内部参考电压2.42V,测试通道1内部信号时,读出数据为16752401,下面是我的寄存器配置值,请问可能是什么原因

    [D/main] reg[0]=53
    [D/main] reg[1]=1
    [D/main] reg[2]=22
    [D/main] reg[3]=10
    [D/main] reg…

  • ADS1292: 测试心电信号时,信号出现异常信号值变小的问题

    Part Number: ADS1292

    图片显示实际测试心电信号,这是出现信号变化的过程,测试过程中没有做其他的动作,只是静止测试。信号就会自动变成这个样子。

    这是硬件的ADS1292部分电路,没有使用右腿驱动。使用使用该电路测试信号没有问题,只有信号突然变小的问题。现在实在是没有办法了,所以在此发贴求助。

  • ADS1299: 胃电测量

    Part Number: ADS1299
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1292, ADS1192

    ADS1299可以测量胃电吗?或者说有好的芯片推荐

  • ADS1292: ECG信号,采集不同人基线电压不同

    Part Number: ADS1292

    电路参考demo板,采集几个同事的ECG信号电压,发现不同个体的基线电压偏差很大。这种一般是怎么处理的?

    下面这个基线基本在-1.96V

    下面这个基线基本在0V左右

  • ADS1292R: 为什么设置ads1292采样频率为1khz,但是drdy中断信号频率只有250hz

    Part Number: ADS1292R

    使用内部时钟,fclk是512khz,经过4分频到fmod,

    设置adc采样率为1000hz,但是实际中断信号只有250hz

  • ADS1292: 使用什么样的ADC来采集PWM频率为100KHZ,纹波约为500KHZ的波形信号,并计算整体波形的平均电压或有效电压

    Part Number: ADS1292

    目前示波器测得以下PWM信号波形(频率为20~100KHZ,电压幅值设计为5V):主要是有大约500KHZ的纹波(幅值约占整体幅值的1/3),现在不想用示波器而是想要通过数据转换+STM32控制器,获知在PWM占空比变化1%时,整体波形的平均电压或有效电压变化量。

    我想了解的是:

            1、为了计算电压平均值或有效值,需要使用上MHZ采样率的ADC吗?

            2、希望得到ADC推荐

  • ADS1292R: Help! 电极叠加+-300mv直流偏置后,波形振幅衰减严重!

    Part Number: ADS1292R
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

    尊敬的TI工程师您好!

    我们的产品使用ADS1292R芯片,目前在进行国标测试的时候遇到以下问题,恳请专家帮助分析解答,非常感谢!

    1. 问题一: 输入振幅为10mv的尖角波形,频率200HZ,ADC输出值转换后的毫伏数 < 9.0 mv, 大概是8.7 ~ 8.8 mv的样子;我们对ADC采集值乘以1.03的系数,才能匹配国标的要求(标定,误差< 5%; 振幅, 误差…

  • ADS1292: CMRR test circuit problem in the white paper <Improving Common-Mode Rejection Using the Right-Leg Drive Amplifier>

    Part Number: ADS1292

    Hello, I have a qustion when reading the white paper <Improving Common-Mode Rejection Using the Right-Leg Drive Amplifier>.

    That Figure 7. put a cap Cb between test ground and analog ground. I thought that cap will made the…

  • ADS1292: CMRR test issue

    Part Number: ADS1292

    Hello,I have tested my system's CMRR,but not quite good,here is my test result:

    The test was conducted according to <YY1079-2008>,here post the test circuit;

    Then i tested ADS1292FE demo board the same way,here is the…

  • ADS1299EEGFE-PDK: 寄存器配置

    Part Number: ADS1299EEGFE-PDK
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1292,

    孩子最近刚学spi,想测下内部测试方波,下面是ad芯片上spi四根线的连接,还有根clksel接的是是上面那排最右边(拉低拉高我都试了),/pwdn没拍进去,我拉高了。

    我按照figure67来的,使用mmb0供电

    上面第四个连的SPI的MISO,第五根连的MISI,下面第四根连的SCK,JP21那里连的是CS,我用的开发板是stm3…

  • ADS1292RECG-FE: 已安装ADS1x92xEVM-SW-installer程序但计算机设备管理器提示无法找到设备驱动,代码28

    Part Number: ADS1292RECG-FE

    1.操作系统为WINDOW7 64bit,

    2.已安装VC ++2008和官网提供的安装程序

    3.可以使用固件更新程序找到设备并更新.txt后缀的固件成功更新固件

    4.使用USB接口从计算机主板后USB3.0接口连接,评估版D2 LED绿灯闪烁

    问题:无法找到设备驱动,目前不确定是开发环境问题还是评估板本身问题,亦或其他原因导致,请求协助

  • ADS1292: 该板子为什么不能测呼吸,与ADS1292R的本质区别是啥

    Part Number: ADS1292

    ADS1292R是可以测呼吸的,ADS1292不能测呼吸。都是双通道,为啥一个能测呼吸,一个不能测呢?

    除此之外,我们团队找了一些关于ADS1292的代码,发现代码中两通道一个是呼吸数据处理,一个是心跳数据处理。既然不能测呼吸,为什么要处理呼吸数据呢

  • ADS1292: 导联脱落判别出现抖动

    Part Number: ADS1292

    问题描述:项目中使用ads1292采集两个通道的ecg信号,其中IN1N和IN2N相连接为两个通道采集公共端。在使用DC激励信号进行导联脱落判别时,发现有时候出现误判的情况,特别是在右腿驱动脱落的时候,IN1P、IN2P和公共端会出现不管脱不脱落,脱落状态都处于一个抖动的状态,其抖动的频率刚好为50Hz,怀疑是在右腿驱动脱落的时候,工频干扰影响了导联脱落比较器的输入,引起脱落比较器输入的跳动。如下图所示:

    对于这个问题,不管选择什么的级别的Lead-off…

  • ADS1292R: 检测问题

    Part Number: ADS1292R
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1292,

    ADS1292的模拟部分采用+/-2.5V供电,配置内部参考电压4.033V,采样频率2kHz,其他默认。

    当在ADS1292管脚IN1N和IN1P两端输入直流信号100mV时,采的信号大约为100mV。

    当在ADS1292管脚IN1N和IN1P两端输入直流信号-100mV时,采的信号大约为-100mV。

    当在ADS1292管脚IN1N和IN1P两端输入正弦信号,频率为180Hz…

  • ADS131A02: 阅读数据手册时的问题

    Part Number: ADS131A02
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

    HI,TI的工程师

    我打算用ADS121A02来采集0-0.3V的电压信号,测量精度为0.01mV,在阅读数据手册时有以下问题:

    1、VREF输入范围需要小于(AVDD-0.5),为什么在测量时可以取AVDD=2.5V,VREF=2.442V?

    2、input-referred noise和μVrms noise numbers是什么关系?

    3、如果我选择…

1 2 3 4 5 »