• ADS1292R: 滤波问题

    Part Number: ADS1292R
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

    我的寄存器配置如下:

    ADS1292_REG_CONFIG1,    0x02 //500SPS
    ADS1292_REG_CONFIG2,    0b10100000
    ADS1292_REG_LOFF,           0b00010000
    ADS1292_REG_CH1SET,      0b01000000 //Gain 4
    ADS1292_REG_CH2SET,      0b01100000 //Gain…
  • ADS1292R: The sampling rate is increased, and the ECG waveform is not obvious

    Part Number: ADS1292R

    Hello, I use an ADS1292R chip as my ECG signal acquisition. In order to get two-channel ECG, I turned off the respiration enable and changed the sampling rate to 1000Hz. However, the ECG waveform of one of my channels shows a lot…

  • ADS1292R: RLD_SENS寄存器n(address = 06h)的bits[7:6]该如何配置,有那些相关因素影响

    Part Number: ADS1292R
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, ADS1292

    请问这个寄存器配置和那些因素有关系,如何选取,目前采样率是500sps,实测配置为fDOM/4效果更好

  • ADS1292R: ADS1292R有相关器件测度心电和肌电信号的应用电路和程序吗?

    Part Number: ADS1292R

    有相关器件测度心电和肌电信号的应用电路和程序吗?我想拿来参考,特别是肌电信号如要获取

  • ADS1292R: 芯片上电异常发烫

    Part Number: ADS1292R

    目前遇到的问题:

    只焊接了ads1292r的所有外围、数字供电和模拟供电,尝试使用3.7v锂电池接入vcc_bat供电时,芯片严重发热。后续又尝试了几种情况:

    1)焊接ads1292r和其所有外围,且只使用模拟供电:ads1292r芯片不发热,模拟供电为3v,使用万用表测试稳压器U3(LP5907QMFX-3.0Q1)的out引脚可以正常输出3v

    2)焊接ads1292r和其所有外围,且只使用数字供电:ads1292r芯片异常发热,数字供电为3v,使用万用表测试稳压器U2…

  • ADS1292R: 大佬求帮助

    Part Number: ADS1292R

    #include "ADS1292R.h"
    #include "usart.h"
    #include "delay_us.h"

    /*该芯片在不传输数据的时候,片选引脚应该拉高*/
    uint8_t ADS1292R_data_buf[9] = {0}; //ADS1292R接收数据数组
    volatile uint8_t ADS1292R_tmp[9] = {0};

    void ADS_Init(void)
    {

  • ADS1292R: dout引脚无法输出正常数据

    Part Number: ADS1292R

    您好,我遇见了一个问题

    DRDY引脚拉低后,DOUT引脚无数据输出

       CH3为DRDY引脚信号 ,CH4为DOUT引脚信号,程序已验证可以正确读取芯片ID

  • ADS1292R: 如果用作三根导联和呼吸功能

    Part Number: ADS1292R

    我们想用1292R 来用作RL,LL.RA导联的同时用作呼吸功能,请问怎么连接?有相应用参考原理图吗?

  • ADS1292R: 导级脱落检测不出来

    Part Number: ADS1292R
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

      我的寄存器配置如下:

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    ADS1292_REG[ID] = ADS1292_DEVICE;//ID
    ADS1292_REG[CONFIG1] = 0x00; //0000 0aaa [7] 0 [6:3] 0
    ADS1292_REG[CONFIG1] |= Ads1292_Config1.Data_Rate;//[2:0] aaa
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • ADS1292R: 使用STM32H723采集ADS1292R信号SCLK没有信号

    Part Number: ADS1292R
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

      您好!本人在使用STM32H723系列进行HAL库开发时,发现单片机始终无法采集ADS1292R模块的信息,就连正常的读取ADS1292R的寄存器功能也无法实现,困扰了好几天。为了排除是模块的问题,我使用C8T6的例程在C8T6上测试了一遍,发现能够正常读取寄存器,说明模块是正常工作的,只能是软件方面的问题。我的软件配置如下:

    我检查过原理图,SPI4的几个引脚并没有被其他SPI外设占用…

  • ADS1292R: 关于医疗注册标准的系统噪声(1≤1uV)的EMG方案选型的问题

    Part Number: ADS1292R
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, INA333

    大家好:

    最近在做一个emg的医疗项目,最终目的是要完成注册,但注册指导原则对EMG的相关参数有比较严格的要求。(系统噪声1≤1uV,通频带宽20到500Hz)。

    现在在用的芯片方案是ADS1292,经测试系统噪声不能满足要求。整体方案是使用蓝牙做数据传输。对采样率,数据传输速率也被限制了。

    现在不知道ADS1292还能不能用,如果不能用是否有其他的代替方案…

  • ADS1292R: 问题:关闭呼吸波后,导联侦测失效!(continued discussion)

    Part Number: ADS1292R

    @Amy Luo

    原讨论在这里: https://e2echina.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/773824/ads1292r

    Hi Amy,

    抱歉这次更新有点晚,我发现之前的讨论已经被locked了,所以新开一个. 

    首先回复您的问题: 是的,在关闭了呼吸波及调制解调的情况下,无论是通过读取数据的首字节(我理解首字节应该是包含了LEADOFF_STATUS信息),还是单独读取LOFF_STAT寄存器…

  • ADS1292R: 为什么设置ads1292采样频率为1khz,但是drdy中断信号频率只有250hz

    Part Number: ADS1292R

    使用内部时钟,fclk是512khz,经过4分频到fmod,

    设置adc采样率为1000hz,但是实际中断信号只有250hz

  • ADS1292R: 问题:关闭呼吸波后,导联侦测失效!

    Part Number: ADS1292R

    尊敬的Ti工程师您好!

    我们基于ADS1292R的可穿戴产品遇到了一个新问题: 在某些场景里,我们需要关闭 呼吸波 (CH1)及呼吸波调制解调,以期取得更长的续航。

    但我们发现关闭呼吸波(CH1) 或者呼吸波调制解调后,导联侦测失效了,导联状态一直为连接状态,无论是否真的连接了人体/模拟器。

    //CONFIG1|CONFIG2|LOFF|CH1SET|CH2SET|RLD_SENS|LOFF_SENS|LOFF_STAT|RESP1|RESP2|GPI…
  • ADS1292RECG-FE: Analog Evaluation Module 评估板无呼吸频率出来

    Part Number: ADS1292RECG-FE
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1298

    收到评估板调试心电采集数据OK图一,呼吸波形和频率错误,图2:

  • ADS1292R: Help! 电极叠加+-300mv直流偏置后,波形振幅衰减严重!

    Part Number: ADS1292R
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

    尊敬的TI工程师您好!

    我们的产品使用ADS1292R芯片,目前在进行国标测试的时候遇到以下问题,恳请专家帮助分析解答,非常感谢!

    1. 问题一: 输入振幅为10mv的尖角波形,频率200HZ,ADC输出值转换后的毫伏数 < 9.0 mv, 大概是8.7 ~ 8.8 mv的样子;我们对ADC采集值乘以1.03的系数,才能匹配国标的要求(标定,误差< 5%; 振幅, 误差…

  • ADS1292R: ADS1292R采样率不稳定的问题

    Part Number: ADS1292R

    TI工程师您好!

    我们的产品使用ADS1292R芯片,最近惊奇的发现采样率与预期不符,我们在MCU中使用一个10秒的硬件计数器统计DRDY端口高电平的次数,默认125采样率下,大约1497/1498 次DRDY高电平, 250, 500采样率下也是每10秒比预期少3-4次DRDY。中断和循环读取的方式都试过。ADS1292R是数据连续读取模式.

    请帮忙分析一下,非常感谢!

  • ADS1292RECG-FE: 已安装ADS1x92xEVM-SW-installer程序但计算机设备管理器提示无法找到设备驱动,代码28

    Part Number: ADS1292RECG-FE

    1.操作系统为WINDOW7 64bit,

    2.已安装VC ++2008和官网提供的安装程序

    3.可以使用固件更新程序找到设备并更新.txt后缀的固件成功更新固件

    4.使用USB接口从计算机主板后USB3.0接口连接,评估版D2 LED绿灯闪烁

    问题:无法找到设备驱动,目前不确定是开发环境问题还是评估板本身问题,亦或其他原因导致,请求协助

  • ADS1292: 该板子为什么不能测呼吸,与ADS1292R的本质区别是啥

    Part Number: ADS1292

    ADS1292R是可以测呼吸的,ADS1292不能测呼吸。都是双通道,为啥一个能测呼吸,一个不能测呢?

    除此之外,我们团队找了一些关于ADS1292的代码,发现代码中两通道一个是呼吸数据处理,一个是心跳数据处理。既然不能测呼吸,为什么要处理呼吸数据呢

  • ADS1292R: 检测问题

    Part Number: ADS1292R
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1292,

    ADS1292的模拟部分采用+/-2.5V供电,配置内部参考电压4.033V,采样频率2kHz,其他默认。

    当在ADS1292管脚IN1N和IN1P两端输入直流信号100mV时,采的信号大约为100mV。

    当在ADS1292管脚IN1N和IN1P两端输入直流信号-100mV时,采的信号大约为-100mV。

    当在ADS1292管脚IN1N和IN1P两端输入正弦信号,频率为180Hz…

  • ADS1292R: ADS1292R的DRDY输出信号异常

    Part Number: ADS1292R

    TI工程师,您好!

        我现在的ADS1292R原理图设计延续了之前的设计,CS固定拉低,START、PWDN固定拉高,用opcode的方式进行芯片控制,配置好各寄存器后,之前能正确检测到ADS1292R输出的DRDY信号脉冲及读取数据,但是现在在未改动控制代码和电路的前提下(改版只改了前端的模拟调理电路),DRDY信号一直拉低,无法像之前那样正确检测到持续的脉冲,125sps采样率下一直为低电平,偶尔有一个10us的高脉冲,1k采样率下平均1.8S一个脉冲群…

  • ADS1292R: ADS1292R vs ADS1291

    Part Number: ADS1292R
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1291,

    您好 

    請問一下

    ADS1292R 和 ADS1291都是1 lead ECG 

    但是一個為雙通道 一個為單通道

    這個應用上差在哪裡

    謝謝

  • [FAQ] ADS129x:如何计算 RLD 或偏置放大器的直流增益?

    Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1299, ADS1292, ADS1293

    ECG 系统中 RLD 放大器(或 EEG 系统中偏置放大器)的直流增益可能会因连接到电路和周边元件的电极数量而异。那么,如何计算系统的预期增益呢?

  • ADS1292R: 设置PGA放大倍数增益问题

    Part Number: ADS1292R

    我在使用ADS1292R时遇到了设置放大倍数问题,具体问题如下:测量心电信号时,在增益为6,直接输出读取的寄存器值,最大为16718764(FF1BAC), 增益为12时,最大为16656537(FE2899), 不仅没有增大,反而减小了。如果经过数字滤波后,增益为6时, 最大为131135, 增益为12时,最大为133958, 这几对数字量明显没有呈现倍数关系。麻烦知道原因的回复一下, 非常感谢您的回复!

  • ADS1292R: ADS1292R短路测试结果异常

    Part Number: ADS1292R
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

    您好!

    我在用ADS1292R获取肌电信号的调试过程中,遇到一些问题,目前状况为:

    1、可以正常测得内部1mv@1Hz的方波信号,如下图所示

    2、Vrefp = 2.425V Vcap1 = 1.2V Vcap2=4.98V VRLDOUT= 2.92V,此时RLD_SENS=0x2C(如果RLD_SENS=0x20,VRLDOUT=1.485V,约为AVDD…

1 2 3 4 5 »