接口论坛
论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出新问题
提出新问题
Cancel
接口论坛
话题
8297 个讨论
常见问题
[FAQ] DS90UB940-Q1EVM: 测试问题
Cherry Zhou
Part Number: DS90UB940-Q1EVM Other Parts Discussed in Thread: DS90UH940N-Q1 问:在调试 ds90ub940 芯片时,我们遇到了以下问题。请帮助我们: 1.使用 ds90ub940 官方开发板和 TI 模拟 Launchpad 软件 2.问题: 为开发板加电,然后使用 TI 模拟 Launchpad 软件控制 ds90ub940 芯片 gpio0。根据如下图所示的 ds90uh940n-Q1 数据表,gpio0 由 config…
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] LMH0397: HD PLL 病态位错误
Cherry Zhou
Part Number: LMH0397 问:HD PLL 病态会在较长一段时间内导致位错误
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] 如何通过 IEEE 802.3 以太网 1000Base-T PHY 合规性测试
Cherry Zhou
我们有一份新的应用手册,介绍了 1000Base-T 以太网 PHY 合规性测试的挑战和解决方案。 https://www.ti.com/cn/lit/an/snla385/snla385.pdf
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] 高速 PCB 布局:紧耦合与松耦合
Cherry Zhou
问:在数据表的布局部分,为什么我们建议 RIN+ 和 RIN- 布线之间的 S>3W? 它们是否需要紧耦合或松耦合? 答: 建议保持 S>3W,因此我们采用松耦合。请注意,由于它们是差分信号,考虑到米勒效应,如果它们布线得太近,+ 和 - 之间的任何差分电容都将表现为 2 个 Cdiff 接地(或参考平面) 问:我还发现,不同的文档对紧耦合和松耦合提供了不同的 S&W 范围。 一般而言,哪个 S&W 范围属于紧耦合,哪个 S&W 范围属于松耦合? 答: 通常…
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] DS90UB964-Q1: 是否在 2MP 摄像头应用中与 953 兼容
Annie Liu
Part Number: DS90UB964-Q1 我想问一下,我们的 964 是否在 2MP 像素摄像头应用中与 953 兼容?我的同事曾经问过这个问题,得到的回复是两者可以在 1MP 摄像头应用中搭配使用。此外,我查阅 953 英文版数据表得知,该器件与 DS90UB964 兼容,那么摄像头像素要求是否存在限制? 如果 953 能够与 964 兼容,为什么数据表中说明 964 仅支持 1MP 摄像头?953-964 之间是否存在任何限制?964 数据表版本较老,请问是否有更新 964 数据表的计划…
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] DS90UB934-Q1: PCLK 阻抗匹配
Cherry Zhou
Part Number: DS90UB934-Q1 问:我对 DS90UB934-Q1 的 PCLK 输出有疑问。 问:为了实现阻抗匹配,对负载的输入阻抗有什么要求? 问:如果阻抗匹配,是否可以为超过 2 个负载(因此有一个存根)提供 PCLK? 答:数据表特别强调 ROUT[11:0] 应通过受控的 50Ohm 路径传输。 我认为,对所有 DVP 信号执行此操作可能会很好。 应该可以将 DVP 信号传输到多个负载,但会对信号质量产生负面影响。 如果可能,最好找到另一种解决方案。 问:谢谢。我知道了…
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] TSER953: V3Link 和 FPD-Link 混用兼容性
Cherry Zhou
Part Number: TSER953 不可以。TSER 和 TDES 器件的相关参数未通过鉴定或测试,无法确保它们能够通过 PVT 实现可靠的交互。FPD-Link 器件使用面向汽车应用的严格量产和测试流程,与工业 V 3 Link 器件所使用的鉴定和测试流程完全不同。
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] 当下行端口不工作时,如何调试 TI USB 集线器?
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044 , TUSB8041A , TUSB8043 , TUSB8042 , TUSB4020BI , TUSB8020B , TUSB8041 , TUSB4041I 我使用 TUSB8044 实现了一个具有四个 USB 3.1 Gen/USB 2.0 端口的 USB 集线器,但是当集线器连接到主机时,下行端口不工作。调试此问题的必要步骤是什么?
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] DS90UB964-Q1: 是否在 2MP 摄像头应用中与 953 兼容
Cherry Zhou
Part Number: DS90UB964-Q1 问:我想问一下,我们的 964 是否在 2MP 像素摄像头应用中与 953 兼容?我的同事曾经问过这个问题,得到的回复是两者可以在 1MP 摄像头应用中搭配使用。此外,我查阅 953 英文版数据表得知,该器件与 DS90UB964 兼容,那么摄像头像素要求是否存在限制? 如果 953 能够与 964 兼容,为什么数据表中说明 964 仅支持 1MP 摄像头?953-964 之间是否存在任何限制?964 数据表版本较老,请问是否有更新 964 数据表的计划…
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
[FAQ] DS90UB953-Q1: DS90UB953-Q1 和 DS90UB954-Q1 的延迟
Cherry Zhou
Part Number: DS90UB953-Q1 问:该规格仅指定了 GPIO 的延迟,是否可以知道两个器件的端到端延迟?不需要非常准确的答案,只需要知道是几纳秒/微秒/毫秒就足够了。
已回答
4 年多前
接口
接口论坛
<
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
建议的答案
TUSB542: TX_CON_1+ 为什么要接到TXN1?
0
83
视图
2
回复
最新
9 天前
由
FRANK1
建议的答案
THVD2410: 防浪涌(冲击)抗扰度试验及保护电路选型问题
0
119
视图
3
回复
最新
10 天前
由
Daniel
建议的答案
LP-MSPM0G3507: CCS cannot detect the board
0
85
视图
2
回复
最新
10 天前
由
Vivian Gao
已回答
TUSB2046B: 6MHz无源晶体可以容忍的最大频偏是多大?
0
65
视图
1
回复
最新
10 天前
由
Lydia
建议的答案
SN75DP130: SN75DP130输出异常
0
65
视图
2
回复
最新
11 天前
由
Taylor
建议的答案
TPD2EUSB30: check COO and For Value-added Percentage After Local Processing
0
66
视图
2
回复
最新
11 天前
由
Taylor
建议的答案
SN65HVD1780-Q1: RS485Design
0
42
视图
1
回复
最新
14 天前
由
Taylor
建议的答案
DLPC900: DLPC900 I2C Write to LED Pulse Width Has No Effect, USB Works Fine
0
56
视图
2
回复
最新
14 天前
由
Lydia
建议的答案
SN75DP130: 不能输出DP信号
0
63
视图
2
回复
最新
16 天前
由
Taylor
建议的答案
TCAN1044A-Q1: TCAN1044AVDRQ1该型号的CAN-H和CAN-L的高低电平在显性分别是多少。
0
82
视图
2
回复
最新
16 天前
由
Eirwen
建议的答案
AM26LV31E: AM26LV31E未使用的输入pin如何处理
0
46
视图
1
回复
最新
16 天前
由
Lydia
建议的答案
ESD321: ESD321防静电时钳位电压对后级影响
0
63
视图
2
回复
最新
17 天前
由
Alice
建议的答案
TUSB9261: Cancel Request: Cadence Allegro design files for TUSB9261IPAPQ1
0
66
视图
2
回复
最新
18 天前
由
FRANK1
建议的答案
LMH1228: LMH1228 and LMH1208 Programming Guide
0
75
视图
2
回复
最新
18 天前
由
Eirwen
建议的答案
LMH1228: LMH1228 and LMH1208 Programming Guide
0
80
视图
2
回复
最新
21 天前
由
FRANK1
建议的答案
TPD4E02B04: 能否用于THINE的V-BY-ONE接口的ESD保护?
0
77
视图
2
回复
最新
22 天前
由
FRANK1
建议的答案
DP83869HM: 关于DP83869的SGMII转RGMII桥接模式配置问题
0
93
视图
3
回复
最新
23 天前
由
Vivian Gao
建议的答案
TUSB9261: TUSB9261挂载硬盘失败
0
140
视图
3
回复
最新
24 天前
由
Vishesh Pithadiya
建议的答案
PCA9555: 技术咨询
0
58
视图
2
回复
最新
25 天前
由
Vivian Gao
建议的答案
DP83TC813S-Q1: 极性检测
0
54
视图
2
回复
最新
25 天前
由
Alice
<
>