接口论坛

  • 论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
接口论坛
  • 话题 8299 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TUSB8041: 如何测试 USB 集线器的 USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 电气合规性?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TUSB8041 Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040 , , TUSB8020B , TUSB8042 , TUSB8042A 问: USB 3.0/3.1/3.2 SuperSpeed 5Gbps 电气合规性测试需要由经批准的供应商提供示波器和 BERT,以及专用的 SuperSpeed 测试装置。 有关设备和测试程序的最新信息,请参阅 USB-IF 网站: https://usb.org/usb-32 SuperSpeed USB…
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] DS90UB947-Q1: MAPSEL 问题

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: DS90UB947-Q1 问题 1: 客户 Hasco 正在使用我们的 947 器件并进行 mode_sel1 配置,我们的问题如下: 1. 当 VR6=0V 时,0x4F 读回值为 0x40,这意味着位 [7] 为 0,说明是 SPWG 映射,但 MAPSEL 表规定应为 OLDI 映射。 2. 当 VR6=0.9V 时,0x4F 读回值为 0xC0,这意味着位 [7] 为 1,说明是 OLDI 映射,但 MAPSEL 表规定应为 SPWG 映射。 3. 这是我们的…
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] DS90UB962-Q1: 使用软件识别解串器是 960 还是 962

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: DS90UB962-Q1 问: 由于器件短缺,我有一个构建中混用了 960 和 962 器件。我连接到构建的其中一个摄像头需要在连接到 962 时动态降低 FPS,因为 3gbps 链路会导致带宽限制。 软件中是否有方法,或者我们是否可以读取某个寄存器,以判断连接的解串器是 960 还是 962 器件?
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] DS90UB941AS-Q1: 在分离器模式下访问两个具有相同 I2C 地址的解串器

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: DS90UB941AS-Q1 问: 当 DS90UB941AS-Q1 以分离器或独立模式连接到两个具有相同物理 I2C 地址的远程解串器时,如何通过 I2C 独立访问它们?
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] TPD1E01B04-Q1: 如何将 ESD 保护器件中所需的电容与协议数据速率相关联?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TPD1E01B04-Q1 Other Parts Discussed in Thread: ESD401 , TPD1E10B06 , 器件型号: TPD1E01B04-Q1 主题中讨论的其他器件: ESD401 、 TPD1E10B06 问: 您可以帮助推荐用于 UB933 和 UB954 的 ESD 二极管吗? 这两个器件的 FPD-link 的最大 IO 电容是多少? 客户想知道数据线速率和电容之间有什么关系。 例如,4Gbps 需要大概 20pF 的较小电容? 您是否知道这方…
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] TUSB9261: 在哪里可以获取 TUSB9261 的 VIF 文件

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TUSB9261 问:在哪里可以获取用于 USB-IF 合规性测试的 TUSB9261 KGD 最新 VIF 文件?
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] TUSB8041: USB 集线器的上电和复位时序要求是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TUSB8041 Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A , , TUSB8044 , TUSB8042A , TUSB8043 , TUSB8020B , TUSB8043A , TUSB8042 问:当使用 TUSB8041 时,哪个电源首先斜升是否重要,它如何影响上电复位时序?
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] TUSB1064: 如何调试 USB Type-C 接口的 DP 交替模式问题?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TUSB1064 Other Parts Discussed in Thread: TUSB546A-DCI , TUSB564 , , TUSB1046A-DCI , TUSB1146 , TS3USBCA4 问:如何调试 USB Type-C 接口的 DP 交替模式问题?
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] TPS65988: 在不使用 EC 的情况下在 Type-C PD 源端口之间动态共享功率的示例工程。

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS65988 开发该示例工程的目的是帮助设计人员处理双端口应用,例如智能插头、多端口适配器、航空电子座椅靠背、壁式插座...这些应用通常需要在端口之间动态共享功率。高度可配置的 TPS65988 无需在设计中使用 EC 即可实现动态功率共享。TPS65988 中易于使用的 GPIO 应用配置事件功能使该独立解决方案成为可能。 下图显示了用于功率共享的控制逻辑。在本示例中,假设系统可用的总功率为 60W。当未连接任何端口时,应通过连接任一端口向第一个器件提供可用的总功率…
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] TPS25750: 如何创建纯接收 USB-C PD 端口来替换传统的桶形插孔连接器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS25750 问:我想用 USB-C PD 端口替换桶形插孔连接器。USB-C PD 端口仅需要接收功率。如何使用 TPS25750 优化原理图以实现该功能?
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 接口
    • 接口论坛
>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 已回答

    lxm2541配置时序问题 0 已锁定

    668 视图
    1 回复
    最新10 年多前
    由 Wanda WANG
  • 已回答

    请问TI工程师,TS3V712E可以做2路VGA信号输入1路VGA信号输出的选择IC吗? 0 已锁定

    5066 视图
    10 回复
    最新10 年多前
    由 guoqiang han
  • 未回答

    请教24伏HTL差分输出的编码器用什么芯片和电路转换成单端信号 0 已锁定

    3799 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 Shunsheng Han
  • 未回答

    DP83620指示灯问题 0 已锁定

    2840 视图
    7 回复
    最新10 年多前
    由 jiangfeng li
  • 未回答

    请问TUSB211适合做Carplay应用吗? 0 已锁定

    1691 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    CDCLVP1204单端输入端接方式疑问 0 已锁定

    2802 视图
    3 回复
    最新10 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 已回答

    913与914通信的初始化setting 0 已锁定

    1335 视图
    3 回复
    最新10 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    TL16C552A 0 已锁定

    634 视图
    1 回复
    最新10 年多前
    由 Wanda WANG
  • 已回答

    AM26LV32EIRGYR:Thermal PAD can connect to GND or not? 0 已锁定

    2942 视图
    7 回复
    最新10 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    TLK110功耗问题 0 已锁定

    1977 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 RUI HUANG3
  • 未回答

    用DP83630来实现同步需要专用的交换机吗? 0 已锁定

    2493 视图
    6 回复
    最新10 年多前
    由 user3916607
  • 未回答

    GAL20V8替代芯片 0 已锁定

    1639 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 已回答

    如何利用DP83848构建双冗余以太网 0 已锁定

    1720 视图
    4 回复
    最新10 年多前
    由 zhengming li
  • 已回答

    DS90UB913AQ是否支持Camera Sernor CP8210, 谢谢! 0 已锁定

    2298 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 cherry YUAN
  • 未回答

    MN34229+SN65LVDS324 帧大小错误 ,请教高手! 0 已锁定

    1863 视图
    3 回复
    最新10 年多前
    由 JerryYang
  • 未回答

    SN75DP126无法支持到4kx2k@30Hz分辨率 0 已锁定

    1450 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 xc li1
  • 未回答

    SN65LVDS324输出格式支持1080P以上的分辨率吗? 0 已锁定

    3957 视图
    6 回复
    最新10 年多前
    由 chunjie hu
  • 未回答

    TMDS361B可以通过I2C来调整EQ吗?想调到20dB。 0 已锁定

    1267 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    请教关于LVPECL电平DC耦合模式下的上拉电阻电流 0 已锁定

    1080 视图
    1 回复
    最新10 年多前
    由 Wanda WANG
  • 未回答

    TVP5150AM1IPBS的电压问题 0 已锁定

    681 视图
    1 回复
    最新10 年多前
    由 Kailyn Chen
<>