Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY
Dear TI
目前我们采用UH983一拖二接两个UB948的方案,
其中Port0的分辨率为1920×480,Port1的分辨率为1280×720,我们想咨询一下这种情况超级帧应该怎么配置?可以允许Port0的宽比Port1小吗?
我们采用ALP_98XPROFILE_UPDATE_v03.zip对ALP进行更新,但是打开UH…
Dear TI
目前我们采用UH983一拖二接两个UB948的方案,
其中Port0的分辨率为1920×480,Port1的分辨率为1280×720,我们想咨询一下这种情况超级帧应该怎么配置?可以允许Port0的宽比Port1小吗?
我们采用ALP_98XPROFILE_UPDATE_v03.zip对ALP进行更新,但是打开UH…
如何使用EOM监测 DS90UB688-Q1 FPD IV 的眼图
As the picture shown below, my DS90UH949EVM board is not recognized correctly by ALP. On the…
你好!
我们的983开发板使用发现,电脑无法识别983的设备信息,可能调试中损坏,MCU430和983之间有三组I2C接口,默认的是I2C0吗?能否切换到I2C1或者2上?是跳线帽直接跳过去就行还是MCU固件需要更改?
请帮忙解答,多谢!
您好,我们目前正在打算使用ds90ub953、ds90ub954和TDA4VM使用serdes通路,但是目前ds90ub953暂未获取。
因此我们打算使用ds90ub954中的pattern generator生成图形模拟输入信号。现有两个问题想明确:
1.我们目前将ds90ub954供电,并将其与TDA4VM相连…
如题
我们将解串器与SK-TDA4VM连接成功,但是由于sensor设备未到,请问TI有无提供某些方法模拟数据传输,从而验证数据通路(960<--->soc)的正确完整
场景是:SOC ==> 941 ====(线束)==== 948 == > LCD
1、发现在开机过程中,LCD显示的画面会偶发出现瞬时闪烁。当换一条线束后,该现象明显减弱甚至上千次也不再复现,当换回原来线束,复现概率又明显变高。
2、看起来是线束的差异导致的。但是针对容易复现的线束,在SOC侧调整输出的timing,也能降低复现的概率。
TI的工程师,您好~!
使用USB2ANY工具的IIC接口连接到自研板子上,无法识别948。ALP工具升级固件的时候,显示没有可选择的固件。
我的设备连接是这样子的:
USB2ANY工具的IIC接口连接到自研显示屏板子上的DS90UB948,948没有接入任何串行器设备(没有输入),我的目的是想通过USB2ANY工具,控制948进行内部的图像输出,检查我的电路和显示屏是否是正常的…
Dear teams,
長久以來感謝您的協助,我在使用DS90UB949-Q1EVM和USB2ANY以及ALP時有以下問題,再麻煩您協助解惑,謝謝!
应用场景:
在使用一路MIPI DSI4lane 输入2560x768拼接RGB888 数据到 DS90UH941AS-Q1经过内部分离器分成两路1280x768的串行信号分别输入2路DS90UB928Q进行解串后转换为LVDS信号,分别输出道两块LVDS Panel。
如规格书下图所示,
1、MIPI DSI 两路1280x768左右拼接未完成情况下…
测试FPD-Link信号,要用到ALP软件,需要配I2C转USB的一个固件,请问是什么USB boards呢?
目的:想通过ALP软件中的MAP工具,测试下964芯片的链路状况
1、软件安装问题:
在win10上安装ALP软件v1.57.0010软件和ALP-PROFILE-UPDATE软件:发现的问题是:两个软件安装在同一目录下时,964通过I2C与USB2ANY连接到ALP时,会出现错误信息:
hi,ti:
请问有没有947 948眼图测试的文档或者脚本,或者用usb2any 和ALP工具上测试的方法文档
是否可以按照这个配置表,配置一份需求(CSI 4lan 接入1280X720 @ 60 , YUV422的格式)配置表
//Patgen RGB888 1280x720p30 Fixed 8 Colorbar
{0xB0, 0x00},// Indirect Pattern Gen Registers
{0xB1, 0x01},// PGEN_ CTL
{0xB2, 0x01…
我们参照ZHCAAG6G的说明,尝试通过0x66和0x67对0x64~0x69进行了配置,希望实现纯色和彩条图案显示。但每次配置后均未能实现,仅显示为黑屏状态,并且读取配置后芯片内的寄存器状态,与我们设定的也存在差异。
我们不清楚对于各个寄存器配置有无先后顺序的影响,同时采用某些功能时使能状态配置是否合理。
ZHCAAG6G中的少量案例均为节选说明,希望能获取一个完整的使用案例供参考…
Dear teams,
Always thanks for your help! Could you help me and give some comment.
Customers have already bought 947 , but I found some errors on GUI.
Dear teams,
請問你,947里面如何设置LVDS的模式 DE模式和HV模式?DE or HV mode 不是由 947 控制的嗎?
Best Regards,
Rookie
TI 工程师 你好,
我司采用948做一款15.6寸1920*1080分辨率的液晶显示器,目前计划用947设计一款测试用工装,需要947产生内部的Test Pattern,芯片的外围配置口软件/硬件要如何去配置?MODE要如何去选择?另外如果用Teset Pattern模式下能否同时推两个1920*1080的液晶屏?以下是初版的图纸,帮忙Check下。
…你好,我们项目使用的是的串行器是TI 953,解串器是TI 960。
想要测试Margin,使用TI 的DS90UB953-Q1 EVM就可以做这个测试么?
其中board1和board2是我们项目上的设备,引出953的I2C线,连接到DS90UB953-Q1 EVM,就可以做这个测试吧?
请问关于DS90UB941AS-Q1和DS90UB940-Q1芯片在使用时需要给其做初始化操作吗? 还是上电就能用?谢谢
Hi Ti supporter,
硬件连路:fpga dsi0 -> 941 dsi0 -> DOUT0 、DOUT1 -> 2路948 panle,
fpga dsi1 -> 941 dsi0 -> DOUT0 、DOUT1 -> 2路948 panle,
下图是一路941电路图。
目前还在调试941-〉948
…你好,我用USB2ANY连接自制的TI934 demo板,TI934通过FPDLINK连接TI933,用ALP软件进行Margin Analysis。
目前有2个问题想要咨询一下:
1.连接后Partner Information显示的是DS90UB913A,不是我实际连接的933,这是为啥?
2.连接后Linked显示为47Mhz,实际933的PCLK为94Mhz…
您好,现在手头上有一块DS90UB913A-CXEVM和DS90UB914A-CXEVM两块demo板,但是仅仅只有两块demo不知道如何调试。
请教一下,对于913的demo板,是否有对应的输入摄像头模块,能否告知模块型号或者购买链接?谢谢。
对于914的demo板,是否有对应的输出显示屏,如果有的话能否帮忙提供型号或者购买链接?如果没有…