请问,JESD204B分配到发送端和接收端的器件时钟和SYSREF必须保持严格相位关系吗?
R0 (INIT) 0x80160180
R0 0x80140180。 晶振100M,输出3G, PLL2输出。 用软件得到R0, 怎么有两个R0? 写入哪个? 谢!
配置lmk芯片,但是PLL1一直无法锁定,pll1的鉴相频率时1M,环路滤波参考 clock design的设计焊接,但是PLL1一直没有锁定,这是为什么呢????
TI工程师:
您好!想向您咨询一下LMK04828的问题,LMK04828具有级联PLL的功能,来更好的实现jitter cleaner
但是,如果使用级联PLL的话:CLKIN --> PLL1 --> VCOX --> PLL2,这样不论CLKIN是多少,PLL2输入的频率始终是和VCOX的频率相关的;
例如:CLKIN = 200M ;VCOX …
项目中使用LMK00301时钟buffer,使用场景如下:选择CLK0作为时钟输入,A和B bank的10组差分对全部使用,输出电平标准为LVPECL,短接电阻为150欧姆,现在需要计算其理论功耗,IOUT_LOAD如何计算?谢谢!
如题,现在多块板卡分别布有LMK04828,但多片LMK04828的输出需要同步,请问在电路设计上需要怎么做?是要对SYNC引脚互连起来么?大神指点一下。
我想要通过OSCout输出一路sysref的时钟,更改FB_MUX,FB_MUX_EN寄存器,设置sysref continous模式, 并打开了SYNC\sysref的相关设置 但是输出没有波形,
你好,我们想用LMK04828产生单个脉冲的sysref信号做204b的同步,但是发现一个奇怪的现象,就是sysref不管工作在哪种模式,在配置完成的一段时间内,都会出现先出现一堆毛刺,最终一直保持高电平,此时不管如何触发,也不会再产生sysref脉冲,具体的现象可以参考下图,谢谢!另:即使我配置sysref一直为低电平,最终也还会经过一堆毛刺之后,保持高电平。
如题,设计需要把频率为100MHz占空比为50%的正弦波和频率为1MHz占空比为50%的方波同步信号分别分成各6路共12路输出(频率不变),想用LMK04828实现,请问是否支持?谢谢!
目前用到一块arria 10 soc的开发板,上面有颗LMK04828芯片不知道如何配置。
应用需求是fpga从光口transceiver里面恢复出的时钟想要输出给LMK04828减小jitter后再送回fpga使用
下载安装CodeLoader 4,系统是win7 64位,port setup那里usb是灰色的,用示波器量也是软件不管怎么改参数,输出时钟没有变化
本人是做verilog开发的…
lmk04828如何实现每次上电重配后通道间的相位关系保持不变?
是否利用0_delay功能和sync功能可以实现?是的话如何设置?项目紧急,希望TI同事多多支持,谢谢
配置图见附件,PLL1 power down ,PLL2的参考时钟为250M,鉴相频率为125M,将PLL1 LD和PLL2 LD 分别设置为 PLL2 N 和PLL2 R ,频率分别为125.8MH和125Mhz,
我们的需求是使用ADC12J4000实现4GHz采样,ADC12J4000的采样率为输入时钟频率,参考板上使用了TRF3765+LMK04828,使用TRF3765作为LMK04828的时钟输入,看了LMK04828的资料,发现其输入时钟的最大频率为3100MHz,那么这个方案是无法实现4GHz采样的。是这样吗?
如果这样的话,有没有另外的方案可用于ADC12J4000的时钟方案呢…
你好,我买了一块贵公司的LMK04828开发板;在codeloader4上想把它配置成0-delay模式,直接更改寄存器,但是没有配置成功,请问你们有配置的例程吗
你好,参考了两个LMK04828的评估板,原理图中的VCXO振荡器都是六个引脚的,两路输出,为什么到最后板子却采用了一个四个引脚的振荡器,只有一路输出了呢?是原理图有误吗?还是其他原因。谢谢!
其中锁相源要求每个源输出信号之间每次开机后相位差要确定。由一个10MHz晶振等相功分上万路后,分别提供给每个锁相源做参考。经过选型,感觉TI的LMK04828能实现这个功能。他的实现原理大概是:将输出信号相位与参考相位做反馈比较,实现输出与参考时钟相差固定。那么多个源以同一个参考为基准即可做到所有源相位差固定。
请问下对于该使用时需要注意哪些问题?还有个问题:这块片子在输出2550MHz时的相位噪声如何。-105dBc…
请问:
我们遇到了,当配置输出分频比为1时,输出的时钟频率不对的问题。
我们使用的是LMK04828的评估模块,通过CodeLoader配置。Analog Delay Select 选择的是Divider only。第二级VCO的输出频率锁定在3066MHz左右。如果配置输出分频比为2,倒是能得到1533MHz的时钟,这是正确的。如果配置输出分频比为1,输出频率则变为95MHz多,即32倍分频的结果…