我在使用MSP432P401R的时候遇到一些问题…
[引用 user="ToddMullanix"]我将在周一在 CCS 中循环。[/quot]这可能与 CCS/MSP432P401R 中已报告的问题相同:启动另一个由 AartiG 得出结论的调试会话后、RTOS 分析器无法正常工作:
[引用]我刚用 CCS 7.2尝试过这种方法、实际上在7.2中引入了另一个错误、其中图形始终为空(存在数据、但未填充图形)。 终止并重新启动调试会话后数据变为空的问题仍在7…
您好!
我有一个问题、这也可能是一个问题…
尊敬的 David:
我对您在这里需要什么感到困惑。
据我所知、Energia 支持 TI 开发板 MSP-EXP432P401R 开箱即用。 该板上具有 XDS110内电路调试器。
看起来您不是在使用 Energia 官方支持的板、而是想使用定制板和以下调试器之一:
如果您正在查找硬件连接…
切换到 JTAG。
连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.1.1.00002)
我显然能够访问 DAP、因为当我单击"connect target"时、它是成功的、因此我不确定下一步是什么。…
您好!
请查找 基于 MSP432P401R LaunchPad 的示例代码 dev.ti.com/.../node 作为设计参考。
MSP432P401R 上没有 USB 外设。 我知道、MSP432P401R 上没有 USB 主机 HID 驱动程序。
谢谢!
您好、Balagopal、
您可以通过 MSP432 UART 代码示例开始 UART 通信吗?
这可以在 TI Resource Explorer 的 MSP432P4 SDK 下找到。
SDK 中包含以下代码示例。
msp432p401x_euscia0_UART_01 使用 BRCLK = 12MHz 时、eUSCI_A0 UART 在9600波特时回波 …尊敬的 Peter:
感谢您的回复。 我正在使用我在线找到的示例代码。 它基于在 TI 论坛上发布的问题。 我在这里附上了这一链接。 我获得的结果与此处所述的结果不同。 我没有像这里提到的那样添加 DCO 时钟、因为它使我的器件有一次惊慌。 我无法恢复它。 因此、我必须得到一个新的。 我是 MSP432的编码新手。如果您能帮我解决问题、那我将会很棒。
以下是我提到的链接: e2e…
您好、
我没有浏览过您的代码、但首先、您可能应该使用 TI 高级库、这样可以节省大量工作。 可能应从示例应用程序开始并不断进行修改。 可能是 UartEcho?
第二、您是否查看了 CPU 的勘误表? UART 就是一场灾难。 有许多事情不起作用。 中断在不正确的时间发生等...
希望它能有所帮助。
谢谢、
Peter