工具与软件:
大家好、我对低音和高音调节有一些问题、
如果我首先将低音设置为100Hz (Fc)、则振幅增益为1dB…
工具与软件:
由于3106编解码器驱动程序不支持 DMIC 或第1页滤波器参数、因此我需要能够直接访问寄存器…
工具与软件:
在相关主题中、我获得了更改后的驱动程序文件、支持 DMIC。 不幸的是、由于原型有祸、我有一段时间没能对其进行测试…
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1378048/faq-tlv320aic3104evm…
工具与软件:
3106数据表指出其 ESD 保护高达1.9kV (或1.5kV、具体取决于您用于测试的 ESD…
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1365818/tlv320aic3106-not-connecting-mclk
器件型号:TLV320AIC3106我们要求将3106配置为从站。 处理器将是音频总线的主系统、在本例中是 Renesas RZ/G2L 处理器。
3106数据表的第10.3.3…
数据表方框图显示了 AVDD_ADC 和 AVSS_ADC 引脚、但 AVDD_ADC 的引脚列表中未列出任何引脚?
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1333859/tpa2012d2-noise-in-audio
器件型号:TPA2012D2您好…
大家好…
大家好、
我的客户想要评估 AIC3106的功耗、但规范提供了多个参考标准。
您能否帮助确认哪些标准客户应该参考? 我如何确定器件的状态…
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1311875/tlv320aic3106-evm-dsn-file
器件型号:TLV320AIC3106您好!
是否可以 向客户提供 TLV320AIC3106 EVM…
您好!
客户指定此编解码器的输入/输出是3.5mm 4极 TRRS 连接器。
但是…
您好!
我们在 定制电路板中使用的是 TLV320AIC3106IRGZR…
器件型号…
团队、
目前我的客户发现一个 AIC3106异常 WCLK 问题、您可以帮助解决吗?
在…