尊敬的 Bob:
很抱歉、链接断开了。
您可以尝试以下操作吗?
www.ti.com/.../tidr120.pdf
此致、
Prabin
Prabin、
链接对我无效、我收到以下消息:
未找到 请求的 URL /seclit/df/tidr120/tidr120.pdf. 未在此服务器上找到。
请重试以使其可用、谢谢。
Bob
身体成分参考项目 TID-00008和 TID-00009中提供的…
嗨、Praveen、感谢您的回复。
当我使用 DRDY 中断时、引脚(DRDY)的变化速度非常快、我是否应停止某些操作? 例如、TI 的另一个 IC (ads12xx)有一个特殊的寄存器停止、当 DRDY 被改变且数据就绪时、必须写入该停止。
在没有中断的情况下、我得到的斜率约为0.062354、偏移非常大~110、我的电阻器为99.7欧姆和997欧姆。
此外、我对 RC 网络…