你好,Lizon
您的列表已关闭、但缺少删除 R3。
可以从外部调整放大器 VCM 以满足上述要求、但通常的方法是将 ADC VCM 输出电压连接到放大器…
你好,Lizon
ADC14X250EVM 输入信号路径使用背对背平衡-非平衡变压器将50个单端输入转换为与 ADC 输入兼容的差分格式。
使用的平衡-非平衡变压器具有5MHz 的较低频率限制。 https://www.macom.com/products/product-detail/MABA-007159-000000
C20和 C21还将对信号路径产生高通效应。
…Derek、
此电路板有一个新版本、称为 TSW14J57EVM、还有一个名为 TSW14J50EVM 的旧版本。 TSW14J57与 JESD204C 兼容、成本高于 TSW14J56。 TSW14J50是一种低成本解决方案、但性能较差。 有关这些电路板 的更多详细信息、请参阅 TI 网站。
此致、
Jim
你(们)好、Reza
可以将 FFT 图数据保存到文件中。
捕获所需数据后、将"High Speed Data Converter Pro Test Selection (高速数据转换器专业测试选择)"设置为"Single Tone (单音)"、执行以下操作:
器件型号…
你(们)好、Adeel
让我单独讨论这两个主题。
1) 1) TSW14J56EVM 和 SEAF 连接器功能
TSW14J56EVM FMC 连接器是 SEAF 型 Samtec 连接器。 这些连接器被销售为提供28Gbps 以上的解决方案。 ADC EVM 上的接合接头具有类似的性能。
您好!
如果保修已过期、我真的不想放弃电路板。 您是否有任何测试工具可以更详细地确定问题? 目前唯一的反馈是无法校准 DDR。 这是 TSW14J56EVM 的常见问题吗?
此致、
Michael
Michael、
在 TSW14J56EVM 上、如果 D6和 D7处于开启状态、则电路板无法进行 DDR 校准。 如果您要在5V 电源上为该板提供至少4A 的电流、我认为该板很坏、需要更换。 与您用于购买此电路板的经销商合作。
此致、
Jim
Aravind、
您能否尝试手动卸载 Cypress USB3.0驱动程序、然后卸载 HSDC Pro GUI、然后重新安装 HSDC Pro? 此外,请确保您没有使用任何类型的 USB 集线器。 已知这些问题会导致此接口出现问题。 您使用的是哪种类型的机器? 它是否有 USB3.0端口? 如果是、您是否尝试过此端口?
此致、
Jim