如果您要测试 USB PD 产品、捕获 USB PD 消息至关重要。 如何使用 Total Phase…
如果您要测试 USB PD 产品、捕获 USB PD 消息至关重要。 如何使用 Total Phase…
您好、Vader、
我想问、这是否仍然是您的问题? 我需要有关器件故障的更多详细信息、以帮助了解该问题。 如果存在 USB PD 问题、CC / Vbus 的示波器截图可能会有所帮助。
此致、
Scott
您好、Vader、
您是否能够判断'83B 是否能够读取其固件并进行引导? 83B 正常运行的迹象可能包括 CC1/CC2正常运行以及 LDO3v3上的输出。
我没有查看过原理图更改,通常这些更改必须通过英特尔清除,修改可能会影响83B 参考设计项目。
此致、
Scott
您好、Scott、
我是该项目的硬件 EE 设计师。
Tabasco 设计采用 Thunderbolt 3至2显示端口。
我们的设计旨在将 Tabasco 设计修改为 Thunderbolt 3至 NVMe 存储。(原理图作为附加文件)
故障症状是
1. Titan Ridge 的核心功率输出= 0V (正常值为0.9V)
2. Type-C Vbus 具有5V 电压。…
您好、Tom、
首先、我需要问:您是否对已发布的参考设计进行了任何更改?
您能告诉我有关故障的更多信息吗? 器件是否启动? 请告诉我发生故障的时间、我可以提供更多帮助。
此致、
Scott
您好、Scott、
非常感谢你的帮助。
我们尝试了"Tahini Bus Powered Device"和"Tanan Ridge Bus Powered Device"、但它无法正常工作。
我们是否需要进行其他设置?
您好、Tom、
在此参考中、您应选择"Tahini Bus Powered Device"
此致、
Scott
您好、Tom、
我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您
尊敬的 Rahul:
您能否简要介绍一下 TPS65982、TPS65983和 TPS65983B 这三款器件之间最重要的差异? 从数据表中可以看出、TPS65983和 TPS65983B 的功能和参数似乎是相同的、TPS75982和 TPS65983B 引脚对引脚和电路兼容的。
您好、我们相信、
我们没有任何适用于 TPS65983B 的 SPICE 模型、因为它是一个复杂的器件、没有 SPICE 模型可以真正模仿器件并在实际场景中表现出来。
就 TPS65982、TPS65983和 TPS65983B 而言、它们是具有相似功能集但略有改动以满足特定要求的新一代器件。
如果您希望将 PD 控制器用于 Thunderbold、我建议您查看 TPS65987D…
您好、Ryuichi、
TPS65983B 仅推荐用于采用 Intel 参考设计的 TBT 器件。 如果这不是您的应用、我建议改用 TPS65987D。 TPS65987D 的 EVM 可在线获取。
如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"
谢谢、
Eric
你(们)好,Yaita
您上面提到的工具不适用于 TPS65983B。
mySecure 软件中提供了相关工具。 您可以从 TPS65983B 的产品页面申请访问权限。
如果您的问题得到了解答、请单击此选项可解决我的问题。