• [参考译文] ISO1211:ISO1211的 ESD 和快速瞬变/突发问题

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1211
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1441785/iso1211-esd-and-fast-transient-burst-problems-with-iso1211

    器件型号:ISO1211
  • [参考译文] ISO1211:5V 和放大器;24V 输入

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1211, ISOM8710
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1430714/iso1211-5v-24v-input

    器件型号:ISO1211
    主题中讨论的其他器件: ISOM8710

    工具与软件:

    大家好…

  • [参考译文] ISO1212:无法在 RTHR 为1k 欧姆且24V 时将 OUT1设为高电平

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1212
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1434591/iso1212-unable-to-get-out1-high-with-rthr-at-1k-ohm-at-24v

    器件型号:ISO1212
  • [参考译文] ISO1211:用于隔离/断线检测。

    Other Parts Discussed in Thread: ISOM8610
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1437944/iso1211-for-isolating-broken-wire-detection

    器件型号:ISO1211

    工具与软件:

    您好!

  • [参考译文] ISO1212:ISO1212未按预期工作

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1212
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1402702/iso1212-iso1212-not-working-as-expected

    器件型号:ISO1212

    工具与软件:

    您好!

    我在一个新设计中将…

  • [参考译文] ISO1228:场侧输出的最大电流

    Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110, ISOM8710, ISO1212, ISO1228, ISO1211
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1376529/iso1228-maximum-current-on-field-side…

  • [参考译文] ISO1211:ISO1211

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1364225/iso1211-iso1211

    器件型号:ISO1211

    您好!
     我们需要有关电路产品设计的帮助/建议。  
    我是 Avaneesh Ketan、工作于水下应用的远程操控车辆(ROV)/机器人。  
    我们的问题描述

    我们使用操纵杆来控制…

  • [参考译文] ISO1211:从何处可以获取适用于 TINA 工具的 ISO1211模型?

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1211, TINA-TI, TVS3300
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1254539/iso1211-where-can-i-get-the-model-of-the-iso1211-for-tina…

  • [参考译文] ISO1211:输出下拉电阻器

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1211
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1256793/iso1211-output-pull-down-resistor

    器件型号:ISO1211

    大家好、

    根据数据表中的下表、 ISO1211似乎可以驱动高达1k…

  • [参考译文] ISO1211:替换器件

    Other Parts Discussed in Thread: ISOM8710
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1262750/iso1211-replacement-device

    器件型号:ISO1211
    主题中讨论的其他器件:ISOM8710

    员工很好

    我想用 TI…

  • [参考译文] ISO1211:ISO1211在发生击穿时的输出状态

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1211
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1267962/iso1211-output-state-of-iso1211-in-case-of-breakdown

    器件型号:ISO1211

    团队、您好!…

  • [参考译文] ISO1211:应用24V/500kHz

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1212
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1271635/iso1211-apply-the-24v-500khz

    器件型号:ISO1211
    主题中讨论的其他器件:ISO1212

    您好,先生

    ISO1212是否可以应用24V…

  • [参考译文] ISO1212:在经认证的 STO 系统中使用元件

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1322662/iso1212-use-of-the-component-in-certified-sto-system

    器件型号:ISO12…
  • [参考译文] ISO1212:如果我们不关心符合 IEC 61131-2类型输入标准、IC 是否可以使用更高的 Rsense 来限制 INx+SENSEx 电流?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1348706/iso1212-if-we-didn-t-care-to-be-compliant-with-iec-61131-2-type-inputs-can-the-ic-function-with-a-higher-rsense…

  • [参考译文] ISO1211:ISO1211 >带连续输出和 ESD、TVS 等保护的交流检测

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1211
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1351589/iso1211-iso1211-ac-detection-with-continuous-output-and-esd-tvs-etc-pro…

  • [参考译文] ISO1212:ISO1212 IPC-2221间隙要求

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1211
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1354169/iso1212-iso1212-ipc-2221-clearance-requirements

    器件型号:ISO1212
    主题中讨论的其他器件:
  • [参考译文] ISO1211:子引脚连接

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1244818/iso1211-sub-pin-connection

    器件型号:ISO1211

    大家好、

    从数据表中了解子引脚应悬空、不要连接到 FGND 或任何其他信号。 您能否分享将子引脚悬空的原因?  

    由于它是芯片基板、它已经处于一级水平…

  • [参考译文] ISO1211:ISO1211交流检测

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1211
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1233929/iso1211-iso1211-ac-detection

    器件型号:ISO1211

    大家好、

    对于 ISO1211交流检测设计、输出电平是否为稳态直流信号…

  • [参考译文] ISO3082:隔离式 RS485与放大器;模拟输入电路( ISO7320FCD )

    Other Parts Discussed in Thread: ISO6740, ISOW7741, ISOW7721, ISO1432, ISO1410, ISOW1412, ISO1212, ISO1211, ISO6720, AMC1351, SN6505B, ISOW1432, SN6505A, ISO1412, ISO1430, ISO1452, ISO1450
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https…

  • [参考译文] ISO1211:输出电流额定值

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1211
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1219021/iso1211-output-current-rating

    器件型号:ISO1211

    大家好、

    您能告诉我如何理解 ISO1211的输出电流额定值…

  • RE: [参考译文] ISO1211:ISO1211

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhuram R、

    我没有听到您的意见、但我希望您能够解决您的问题。 我现在将此主题标记为已解决、但如果您仍需要帮助、请随时作出响应。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • RE: [参考译文] ISO1211:ISO1211

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhuram R、

    遗憾的是、我看不到一种使用 DIP 开关在拉电流和灌电流配置之间实际实现切换的方法。 可能值得研究的一种方法是、使用 Corspoint 开关在两种配置之间实现切换、但需要进一步研究。

    使用数据表图30中所示的桥式整流器是否是满足您需求的可能解决方案?

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • RE: [参考译文] ISO1211:ISO1211

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhuram R、

    感谢您的解释。 请允许我花些时间看看是否可以使用 DIP 开关在拉电流和灌电流之间进行切换。 我将在星期一的这个主题上发布我发现的内容。  

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • RE: [参考译文] ISO1211:ISO1211

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    干触点和湿触点与灌电流和拉电流类型相同。

  • RE: [参考译文] ISO1211:ISO1211

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhuram R、

    您能否从电气角度解释什么是湿接触和干接触? 您尝试实现的目标的图或图也会在此处提供帮助。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

1 2 3 4 5 »