• [参考译文] ISO1042:连接问题

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, SN65HVD230, ISO7721, SN65HVD23
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1433410/iso1042-connection-issue

    器件型号:ISO1042
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] ISO7721:ISO7721B 的问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1435139/iso7721-question-of-iso7721b

    器件型号:ISO7721

    工具与软件:

    大家好、团队成员:

    下表中是否存在错误? ISO7721B。

    与第一页一样、有一句话描述"ISO7721B 器件的设计适用…

  • [参考译文] ISO7721:VCC1=3.3V &放大器;VCC2=5V

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1399874/iso7721-vcc1-3-3v-vcc2-5v

    器件型号:ISO7721

    工具与软件:

    尊敬的 Expert:

    对于 ISO7221x、如果在应用中可以实现 VCC1=3.3V 和 VCC2 = 5V?

  • [参考译文] ISO1044:隔离式 CAN 中继器

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO1044, AM3352
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1396307/iso1044-isolated-can-repeater

    器件型号:ISO1044
    主题中讨论的其他器件:I…
  • [参考译文] ISO7721:输入信号上升时间和下降时间

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7721
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1377329/iso7721-input-signal-rise-time-and-fall-time

    器件型号:ISO7721

    工具与软件:

    德语:

    有输入信号上升时间和下降时间吗…

  • [参考译文] ISO7721:具有>12V 电源的数字隔离器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1264916/iso7721-digital-isolator-with-12v-power-supply

    器件型号:ISO7721

    大家好、  

    我们是否具有>12V 电源的数字隔离器? 谢谢!

    尼森

  • [参考译文] ISO7721-Q1:调制频率

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7721
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1274059/iso7721-q1-modulation-frequency

    器件型号:ISO7721-Q1
    主题中讨论的其他器件:ISO7721

    您好!

    您能告诉我开关键控…

  • [参考译文] ISOW7841A-Q1:PN 建议 UART GND 隔离

    Other Parts Discussed in Thread: ISO6521, ISOW7741, ISOW7721, ISO6721, ISO7721, ISOW7821
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1324418/isow7841a-q1-pn-suggestion…

  • [参考译文] ISOM8110DFGEVM:ISOM8110

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7721
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1328466/isom8110dfgevm-isom8110

    器件型号:ISOM8110DFGEVM
    主题中讨论的其他器件:ISO7721

    大家好!

    我可以在1000VDC…

  • [参考译文] ISOW7721:ISO7721安全认证文档

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7721
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1331068/isow7721-iso7721-safety-certification-document

    器件型号:ISOW7721
    主题中讨论的其他器件:
  • [参考译文] ISO6721-Q1:ISO6721内部振荡器频率

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7710, ISO7721-Q1, ISO6721-Q1, ISO7721
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1344782/iso6721-q1-iso6721-internal-oscillator…

  • [参考译文] ISO6521:需要数字隔离器件来满足以下提到的要求

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7721
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1349029/iso6521-need-digital-isolation-part-for-the-below-mentioned-requirement…

  • [参考译文] ISO7721:回顾

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1209371/iso7721-review

    器件型号:ISO7721

    大家好、

    您能帮我核对一下下面的原理图吗? 如果有任何问题、敬请告知。

    提前感谢

    此致、

    Marvin 酒店

  • [参考译文] ISO7721:数字隔离器系列的最低速度

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7721
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1216235/iso7721-minimum-speed-of-digital-isolator-family

    器件型号:ISO7721

    您好、请尝试确认上述隔离器或该系列之一的运行正常…

  • [参考译文] ISOW7721:隔离式直流/直流转换器的输出纹波和噪声

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISOW7721
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1198377/isow7721-the-output-ripple-and-noise-of-the-isolated-dc-to-dc…

  • RE: [参考译文] ISO7721:由于数字隔离器的数据速率从1 Mbps 提高到100Mbps、对 EMI/EMC 标准测试的影响

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azhar、

    感谢您关注 ISO7721-Q1。

    这是一个非常广泛的问题、最好让我们知道您在回答此问题时是否需要我们参考任何特定的 EMC 测试(一个或多个)?

    假设该问题与 CISPR 25或其他汽车 OEM 特定标准中的辐射发射有关、则器件 ISO7721在内部没有导致任何符合辐射标准问题的任何东西。 尽管需要注意的是、从一个数字器件(如 MCU)的输出到另一个数字隔离器…

  • [参考译文] ISO7721:由于数字隔离器的数据速率从1 Mbps 提高到100Mbps、对 EMI/EMC 标准测试的影响

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7721-Q1, ISO7721
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/931813/iso7721-impact-on-emi-emc-qual-tests-due-to-increase-in-data…

  • RE: [参考译文] ISO7721-Q1:电气特性的条件

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamoru、

    ISO7721的器件特性分为三类:电气特性、电源电流特性和开关特性。

    对于电气和电源电流特性(数据表中的第6.9至6.14节)、大多数参数适用于单个骰子。 我之前提供的示例阐明了如何使用此数据查找具有不同电源的单个骰子的 ICC 值。

    对于开关特性(第6.15至6.17节)、无法应用上述规则、因为开关特性下涵盖的参数是适用于整个器件的规格、并且无法为单个裸片定义…

  • RE: [参考译文] ISO7721-Q1:电气特性的条件

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamoru、

    与许多其他数字隔离器一样、ISO7721具有两个骰子、一个在 SIDE1上、另一个在 SID2上。 SIDE1由 VCC1供电、而 Side2由 VCC2独立供电、这两个骰子和电源彼此隔离。 因此、数据表中指定的大多数电气特性独立适用于每个裸片、而与其他裸片无关。

    例如、ICC1仅取决于 VCC1、而不取决于 VCC2的值。 因此、如果用户想知道 VCC1…

  • [参考译文] ISO7721-Q1:电气特性的条件

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7721
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/877241/iso7721-q1-condition-of-the-electrical-characteristics

    器件型号:ISO7721-Q1
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] ISO7721:如果 VCC2不稳定、输出将是什么?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、

    感谢您的及时支持!

  • RE: [参考译文] ISO7721:如果 VCC2不稳定、输出将是什么?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    只要 VCC 介于2.25V 和5.5V 之间、该器件将正常运行。 通道的输出电压将取决于其各自的 VCC、在我们的讨论中、OUTB 电压将取决于 VCC2电压。 最小 VOH 和 VCC2之间的关系在数据表中针对各种电压进行了简要介绍、如下所示。

    对于 VCC2 = 5V±10%、VOHmin = VCC2-0.4V。
    对于 VCC2 = 3.3V±10…

  • [参考译文] ISO7721:如果 VCC2不稳定、输出将是什么?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/881333/iso7721-what-will-the-output-be-if-the-vcc2-is-not-stable

    器件型号:ISO7721

    我想检查在我的客户中发现的潜在问题。 VCC2的5V 电源不稳定。 如果 VCC2降至3V…

  • RE: [参考译文] ISO1212:更高隔离率器件

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    遗憾的是、我们没有与 ISO121x 类似的器件具有如此高的隔离等级。 根据您的系统、您可能能够使我们的 ISO7721数字隔离器适合您的系统、该隔离等级为5kV -但这基本上是一个不同的部分。
    很抱歉、我没有更好的答案。
    感谢您询问 E2E。
    此致、
    Dan
  • [参考译文] ISO1212:更高隔离率器件

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO7721
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/781059/iso1212-higher-isolation-rate-part

    器件型号:ISO1212
    主题中讨论的其他器件: ISO7…
1 2 3 4 5 »