您好 Rami-San
感谢您的大力支持。
我明白了。
此致、
Takahashi Hirokazu
我不知道我会说什么是"通用用例"、但两种应用在 TS5MP645端都可以正常工作。
这取决于功耗以及器件在断电时可消耗的电流。 TS5MP645具有+/- 0.5uA 的关断泄漏电流。 如果 MIPI 器件可以处理此问题、并且您不会经常切换 MIPI 器件、并且有适当的电源定序方法(能够独立打开和关闭 MIPI 器件) 从功耗的角度而言、仅关闭未使用的器件的电源直至需要使用该器件…
您好 Rami-San
感谢您的支持。
我可以清楚地理解您的提及。
我想再问一件事。
请检查随附的文件。
e2e.ti.com/.../TS5MP645-use-case-_2800_2020-08-13_2900_.pptx
我们的用例是随附文件中的案例1。 无论 TS5MP645中的选择端口如何、两个 MIPI 器件始终处于通电状态。
通常情况下、这种情况是否是1种常见情况…
Takahashi-San、
如果我的理解是正确的、那么您将运行两个 MIPI 器件(器件 A 和器件 B)、并使用 TS5MP645在这两个器件之间切换。 选择 Device A (设备 A)后、您需要为其供电、Device B (设备 B)将关闭。 选择 Device B (设备 B)后、您将打开它、Device A (设备 A)将断电。
当 TS5MP645未选择通道时、该通道处于高阻态…
Hogan、您好!
我们有2个特定的 MIPI 开关。 它们都是5通道2:1 MIPI 开关。
TS5MP645 具有1.5GHz 的典型带宽
TS5MP646的典型带宽为3GHz、在下方您可以看到每通道2.5Gbps 时的眼图:
您的总吞吐量是9.9Gbps、还是每个差分对的吞吐量?
最棒的
Parker Dodson
您好、Suhel、
感谢您分享详细信息。
根据您的方框图、您可以使用:
您也可以使用 TS3L500AE。 根据您的电源电压、输入信号范围和带宽要求、您可以选择构成这些开关或 在此处查看我们的器件搜索工具。
谢谢
Saminah…
此开关的下一个阶段是 FPGA (Spartan 6系列),它通过 FMC (板对板)连接器连接,IO 标准为 LVCMOS25
您好!
感谢您发帖到 E2E。
TI 模拟开关和多路复用器的内部结构通常是 FET 或 FET 传输门。 数据表中的电气特性根据特性表或参数测量信息部分中列出的负载条件进行特性描述。 如果您的负载条件与测试条件中的负载条件相似、您可能希望系统具有类似的特性。
您关心的开关上的负载是多少? 您的终端设备和应用是什么? 您关注的具体性能特征是什么?
如果您只是担心开关的工作情况…
Hirokazu、您好!
是的、Excel 看起来不错-如果您 在更改 ch 之前通过 LP11将激活行设置为 LP、则应该可以。
我发现 这个 e2e 帖子可能会有所帮助。
谢谢
Saminah