您好、Ryan、
它在延迟更改为1200后工作、谢谢!
此致、
水阳
您好、Shuyang、
通用用户接口(CUI)预计波特率为115200、较小的值太慢、无法正确处理 CUI_writeString 中的环形缓冲区。 要解决此问题、可将延迟 Task_sleep (100)从该函数更改为更大的值、如 Task_sleep (1200);以解决较慢的速度。 但是、CUI 尚未使用9600波特率进行测试、用户在应用此更改时应小心谨慎。
此致、
您使用什么终端工具? Putty? 您能否详细说明一下您对协调员的恶意描述?
您好!
是的、您可以将原理图以 PDF 格式发送给我们、并将 PCB 布局以 Gerber 格式发送给我们进行审核。
谢谢、
PM
您好!
如果您想使用直插式射频连接器、则可以使用 Murata 或 TEC 的射频开关连接器。
随附 Murata 和 TEC 数据表。
此 RF 开关连接器(常闭)连接 至处于 正常位置的路径。 当我们插入测试电缆时、开关会激活并断开路径。
我只想提醒您、测试电缆有点贵。 这是一条特殊电缆、请参阅 Murata 数据表(第2页)
在建议的布局中、如果引脚2连接到连接器的主体…
感谢 PM、这很有道理(也很容易做到)。
这条线路上的问题-请参见随附的并告知是否也能正常工作?
当然、假设可以索赔 uSMA 的 PIN2 ( 未提交、
与当前一样)-不影响 uSMA 连接天线的射频性能?
可以在 USMA 引脚1和2 (?)之间放置0欧姆(而不是填充 USMA)
你好 Jonas、
是的、您可以将 CC2650与 Zigbee 结合使用、但这是一款仅支持 Zigbee HA 1.2.2a 的传统器件。 这是一个非常旧的软件、我建议切换到我们的新器件、例如 CC2652R 或 CC1352R、因为这些器件每季度都会发布 SDK 版本、并进行改进和修复、支持最新的 Zigbee 3.0、同时支持 CCS 和 IAR。
CC2530和 CC2538还支持…
感谢您的回答。
1.我确实使用了此命令,但无论通过什么值,返回的实际值都为零(在 CC1352R 和 CC2652R 午餐板上检查)
这是 z-tool 的日志文件
我在其中一个论坛上看到 CC2530的默认值可以更改(链接)
我还可以使用 CC1352R、CC1352P 或 CC2652R 实现它吗?
3.在哪…
感谢您的快速回复...
[引用 user="Edvard P"]
这也引出了您为什么要这样设置的问题? ZigBee 和所有(据我所知) 6LoWPAN 堆栈都是网状技术。 为什么要对在同一器件上运行的堆栈进行网格化?
我们需要设计一个要安装在我们产品中的射频子板、我们的客户要求是他们需要两种连接、他们可以从中选择要使用的技术。
该器件支持两个堆栈。 对吧?
2.Z-stack…