• 话题 39485 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 是否应使用 Fusion Digital Power Designer GUI?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    没错。 Fusion Digital Power Designer GUI 提供了三个主要功能: 协助您通过图形界面来配置器件,因此您无需学习 PMBus 命令 生成用于制造的配置文件和脚本 协助您监测和调试原型板 在 Fusion GUI 中,通过将鼠标悬停在配置字段上,“Tips & Hints”窗口中将显示 相关 PMBus 命令和器件行为的说明。 即使您决定开发自己的 PMBus 主机,Fusion GUI 也是很有价值的工具。此 GUI 可以 向您展示如何通过…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25120A: 如何使用 BQ25120A 寄存器执行电池监控?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25120A BQ25120A 实现了一个简单的电池电压监控器,可用于确定电池放电深度。该电路的简要表示如数据表的图 17 所示。表 2 提供了锂离子电池上所用典型 VBATREG 的两个不同示例,这些示例可在应用中用作简单的 5 格状态指示器,从而允许用户查看设备上剩余的电池电量。您可以将电池电压控制寄存器 (0x05) 上的 VBATREG 从 3.6V 更改为 4.65V。 需要对所使用的特定电池进行完全表征,以确定指示电池状态的阈值。然后,您可以读取基于电压的电池监控器寄存器…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ51013B: 需要有库存且易于获取的 RX 线圈

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ51013B 问: 在寻找易于获取的替代接收器线圈时,EVM 用户指南中以及数据表中推荐的线圈很难找到。 线圈应能与 bq51013B 、 bq51050B 、 bq51003 以及类似器件配合使用。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI 的非隔离式半桥驱动器能否用于 100% 占空比应用?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    TI 的非隔离式半桥驱动器不会在内部为高侧通道产生偏置。相反,它们使用外部自举电路来保持高侧偏置。但是,在使用 100% 占空比时,自举电路无法为高侧通道提供偏置,因为它依赖高侧和低侧 FET 的开关来为自举电容器充电以保持高侧偏置:当高侧 FET 关断且低侧 FET 导通时,电容器 CBOOT 将重新充电(图 1),然后在高侧 FET 导通且低侧 FET 关断时,该电容器将放电(图 2)。有关自举电路的详细信息,请参阅此应用手册: https://www.ti.com/cn/lit/pdf/sl…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LMG1210 可以与双极电源搭配使用吗?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: LMG1210 在进行双极总线电压的设计时,有几个注意事项可确保在任何时候都不会超出 LMG1210 驱动器的规格。一般而言,需注意的主要是总线电压基准将用作驱动器接地基准,因此,驱动器的偏置电源、输入和输出也需要使用此基准,以确保器件的应力不超过其额定限制。其他一些重要注意事项如下: LMG1210 驱动器的 VSS 引脚可处于负电压,只需确保 VDD 电源经过电平转换后保持与 VSS 相差 5V。 (例如,如果 Vbus 为…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25700A: 主机在加电后多久可以写入降压/升压充电器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25700A 当输入源插入时,充电器会检查输入源电压以开启 LDO 和所有偏置电路。它会在转换器启动前设置输入电流限制。 直流电源的上电顺序如下: VBUS 高于 VVBUS_CONVEN 之后 50ms,启用 6V LDO 并且 CHRG_OK 变为高电平 输入电压和电流限制设置 电池电芯配置 VBUS 高于 VVBUS_CONVEN 之后 150ms,转换器上电。 建议在向充电器发送新寄存器值之前等待 200ms。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCC21530: UCC21530 和 UCC21540 DWK 封装是否可用于 800V 系统?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: UCC21530 Other Parts Discussed in Thread: UCC21540 答 1: 随着 800V 系统越来越常见,不仅需要考虑驱动器初级侧至次级侧的电压,还要考虑通道间电压,至少对于双通道器件而言是如此。例如,在传统降压转换器中,施加到驱动器的最大通道间电压是最高直流总线电压,有时高达 800V。TI 的 UCC21530 和 UCC21540 器件能否处理此电压? 答 2: UCC21530 的数据表指出该器件可以处理高达 1850V 的通道间工作电压…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS2660: 关断引脚和 AVDD 详细信息

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TPS2660 器件型号: TPS2660 问: 您是否能够分享 SHDN/引脚的内部结构详细信息?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCC21520: 如何在上电期间防止功率 FET 误导通?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: UCC21520 如何在上电期间防止功率 FET 误导通?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS61022: 关于 PFM 运行

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TPS61022 器件型号: TPS61022 Q: 我对 TPS61022 的 PFM 行为有两个问题。 我来谈谈 TPS61022 的 PFM。 您能告诉我 PFM 的脉冲类型吗? 我想了解方法类型,如切换跳过方法和单脉冲方法等。 下图是否与右侧图对应? 我们必须独立于仿真来估算糟糕情况下的输出电压波动。 请告诉我如何计算 PFM 运行的纹波电压。 我检查了下面的主题。 但没发现针对延迟时间的规定。 https://e2e.ti.com/support/power…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    TPS54160: 芯片在TI官网下的外围器件参数计算表格怎么使用 0 已锁定

    9680 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    TPS56637: Vin(min)与Vout(max)&Iout之间的关系 0 已锁定

    1668 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    TPS54201: TPS54201自动重试保护模式的时间间隔 0 已锁定

    1736 视图
    7 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 未回答

    TPS929160-Q1: TPS929160-Q1 输出异常 0 已锁定

    405 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TPS61299: tps61299输入1.5V输出还是1.5V,不能实现升压功能 0 已锁定

    1205 视图
    5 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TPS929160-Q1: TPS929160-Q1 输出打嗝 0 已锁定

    514 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TPS54519: 外围电路阻容参数推荐 0 已锁定

    625 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    UCC28070: UCC28070交错PFC,高压230VAC输入时,电感上电流峰值出现削顶现象 0 已锁定

    1716 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    LP87745-Q1: functional safety disable CAN PHY via nSTB ? 0 已锁定

    746 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    BQ33100PWR ,这种修改芯片固件是属于正常现象吗 一般是什么原因要修改固件 0 已锁定

    2764 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    TPS653853-Q1: TPS653853-Q1 0 已锁定

    748 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    TPS3820-Q1: 器件WDI引脚使用问题咨询? 0 已锁定

    872 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 已回答

    TPS61288: TPS61288LRQQR的输出问题 0 已锁定

    1252 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    BQ24401: EARLY STOP FAST CHARGE 0 已锁定

    295 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    BQ24401: 充电提前终止问题 0 已锁定

    5743 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 未回答

    BQ27Z746: Protector Threshold中,进行OVP校准,DataSheet中没有对应的校准流程,通过monitor抓取后不知道其意思,是否有这些详细说明? 0 已锁定

    2348 视图
    0 回复
    已开始1 年多前
    由 huimin wang
  • 建议的答案

    请帮我推荐一款IC,实现输入220VAC,输出60V 50A的开关电源方案,或者参考设计 0 已锁定

    1233 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    LMG3425R050: LMG3425R050发热异常 0 已锁定

    756 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    TPS1HB08-Q1: 您好,问一下TPS1HB08-Q1中引脚SNS,能否做电流检测?谢谢 0 已锁定

    735 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 已回答

    TPS1H100-Q1: 您好,问一下Internal Current limit写着7~13A,Current limit during thermal shutdown 5A,这两项有什么区别? 0 已锁定

    2693 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
<>