• 话题 39438 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 如何设计应用以更大限度降低系统配电网络中的开关噪声?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:我的应用使用不同的直流/直流转换器为系统的不同功能块供电。我如何设计应用,以便更大限度地降低系统配电网络中的开关噪声,例如在使用具有恒定工作频率的转换器时避免可闻范围内的拍频?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25731: 在非电源路径应用中,我是否能够使用 BQ25730 替换 BQ25731?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25731 Other Parts Discussed in Thread: BQ25730 , 问:BQ25730 和 BQ25731 是降压/升压充电控制器,具有相同的封装、相同的引脚排列和类似的功能。BQ25731 专为非电源路径应用而设计。由于没有电池 MOSFET (BATFET),因此可节省成本并提高效率。 虽然这两款器件在功能上相似,但存在一些寄存器设置差异,例如 EN_LDO 模式和自动唤醒的默认充电电流。此外,BQ25731 经过专门设计,可以在没有 BATFET…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25720: 连接适配器时,是否有方法停止充电并切换到由电池供电?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25720 在学习模式下,电池能够在适配器存在时放电。它在一个完整的放电/充电周期内校准电池电量监测计。 要进入学习模式,请将寄存器的 EN_LEARN 位设置为 1,此时降压/升压转换器停止开关,BATFET 导通。电池为系统负载供电。在学习模式下没有充电操作。当电池电压低于电池电量耗尽阈值时,主机将系统切换回适配器输入。要退出学习模式,请将 EN_LEARN 设置为 0。电池电量耗尽阈值由主机确定。通常,电池电量耗尽阈值应大于最小系统电压 (VSYS_MIN),从而可以充分利用电池容量…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25710: BQ25710 在断电后是否会保持旧寄存器设置?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25710 与基于闪存 (EEPROM) 的数字器件不同,BQ25710 使用数字触发器作为寄存器存储器。 BQ25710 寄存器读写速度快,并且对写入周期数没有限制。 在加电期间,BQ25710 将寄存器设置重置为默认值。需要使用嵌入式控制器 (EC) 或主机控制器 (HC) 来写入新值。当输入和电池电量都消失时,旧寄存器设置将丢失。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25700A: 我的适配器输入电压始终高于电池电压,是否可以在仅降压模式下运行 BQ25700A?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25700A Other Parts Discussed in Thread: BQ24800 , BQ24780S 否,不可以这么做。 BQ25700A 降压/升压充电控制器在启动和轻负载条件下使用全部四个开关。如果移除两个升压桥臂 MOSFET,BQ25700A 将无法正常启动。我们有 BQ24780S 或 BQ24800,该器件也适用于笔记本电脑应用。BQ24800 是一款具有混合功率升压功能的降压充电器,可用于仅降压充电器应用。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为何 UCD90xxx 未上电时引脚上有泄漏电流?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    UCD90xxx 器件具有一个内部 ESD 二极管,可在所有 IO 引脚和 MON 引脚上提供保护。当 UCD90xxx 器件未由 3.3V 电源供电时,如果对某个引脚施加正电压,则 ESD 二极管正向偏置,可能会观察到泄漏电流。如果可以预见到这种情况,则应使用电阻器将电流限制在 1mA 以下。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 各款双通道隔离式栅极驱动器之间有何差异?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: UCC20520 , UCC21520 , UCC21521 , UCC21530 , UCC20225 , UCC21225A , UCC21220 , UCC21222 , UCC21540 , UCC21541 , UCC21542 器件 UCC20520 UCC21520/A UCC21521/A/C UCC21530 UCC21320 UCC20225/A UCC21225A UCC21220/A …
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCD90xxx:UCD90xxx 处于复位状态时 IO 引脚的状态是怎样的?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U , UCD90320 , UCD90240 UCD90320U、UCD90320 和 UCD90240 器件的所有 IO 引脚均处于高阻态。对于 UCD90xxx 系列的其余器件,FWPM 引脚驱动为低电平状态,其余 IO 处于高阻态。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCD90xxx:V33A 电源轨是否需要 RC 滤波器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    V33A 为器件内部的电压基准和 ADC 块供电。V33A 上的较大纹波可能会影响电压基准。建议使用 RC 滤波器来分离 V33D 和 V33A,从而提高 V33A 质量。建议的值为 5Ω 和 4.7μF。有关详细信息,请参阅器件数据表中的应用信息。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCD90xxx:EN 引脚上是否需要连接下拉电阻器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    在某些情况下需要在 EN 引脚上连接下拉电阻器。当 UCD90xxx 器件处于复位或初始化状态时,GPIO 引脚处于高阻态(FPWM 引脚驱动为低电平状态)。如果 POL 控制器的 EN 引脚具有内部上拉电阻器,则 UCD90xxx 的 EN 引脚(处于高阻态的 GPIO 引脚)无法使 POL 转换器关闭。在这种情况下,需要连接下拉电阻器,从而在 UCD90xxx 处于复位或初始化状态时使 EN 引脚保持低电平。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    LM5146: 电源管理论坛 0 已锁定

    512 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    UCC28070: 请问该芯片是如何保证电感感量存在工艺差异时仍然能够保证两相电流或者功率均衡? 0 已锁定

    381 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LM5148: DC/DC SW自激振荡,无输出,PG为低 0 已锁定

    3167 视图
    9 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    BQ24295: 请求推荐一款锂电池电源管理芯片 0 已锁定

    522 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    BQ25713B: vbat 电压端输出 0 已锁定

    453 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    TPS40210: 5V to 200V 0 已锁定

    1603 视图
    9 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    LM51772: 可多相并联4 Switch Buck-Boost变换器选择 0 已锁定

    1202 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    UCC2803: 开关频率 0 已锁定

    314 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    TPS768: TPS76801QD电特性与手册描述不符 0 已锁定

    380 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    BQ4050: IN SYSTEM SLEEP 和sleep开启有啥区别 0 已锁定

    640 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Peng Chen
  • 建议的答案

    TPS3828: TPS3828-33DBVR 复位芯片概率性引起系统重启 0 已锁定

    663 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    CSD95410RRB: 能否提供一份CSD95410完整的datasheet,现有版本关于pin描述有缺失,另能否提供一份TPS536C7B1 EVM清晰版本的原理图pdf,现有资料里原理图部分不清晰 0 已锁定

    397 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TPS27081ADDCR 引脚颜色及外观问题确认 0 已锁定

    340 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LM5116: LM5116轻载输出电压不稳定 0 已锁定

    546 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    BQ27542EVM: BQ27542 LifeTimeData 0 已锁定

    344 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    PSPICE-FOR-TI: PSPICE-FOR-TI怎样汉化,全英文对新手不太容易上手 0 已锁定

    2438 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TPS922055DMTREVM: 14脚(SW)输出波形有干扰,如何改善? 0 已锁定

    491 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LM5122: 按照webench设计的板子,它更换别的型号三极管后,电感发出蜂鸣声,三极管“啪”一声损坏 0 已锁定

    722 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TPS54531: 前序问题TPS54531新发现 0 已锁定

    959 视图
    4 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    TPS560430: 使用该器件生成-15V负压,使用tina仿真只能到-5V 0 已锁定

    1842 视图
    7 回复
    最新1 年多前
    由 Johnsin Tao
<>