• 话题 40360 个讨论
常见问题
  • [FAQ] BQ25120A: 有哪些器件型号?BQ25120A、BQ25121A、BQ25122、BQ25123 和 BQ25125 等看起来非常相似?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25120A Other Parts Discussed in Thread: BQ25125 , BQ25123 , BQ25121A , BQ25122 , BQ25120F3A BQ25120A、BQ25121A、BQ25122、BQ25123 和 BQ25125 等器件都属于同一电池充电器系列:BQ25120x。它们功能相似,但默认寄存器因器件选型而异。下表显示了各个器件之间的主要差异。请参阅数据表了解更多信息,并为您的应用选择合适的器件。 器件 VSY…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25120A: 是否可以将 BQ25120A 用作独立器件而不使用 I2C 控制器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25120A 是,您可以通过配置电流限制、快速充电电流和终止电流,将 BQ25120A 配置为独立器件。为此,您需要根据应用需求,为 ILIM、ISET 和 IPRETERM 输入选择合适的电阻器。此外,您还可以通过 I2C 总线修改不同的控制寄存器,将 BQ25120A 用作 I2C 控制型器件。
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25120A: 我可以更新默认的 I2C 选项吗?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25120A Other Parts Discussed in Thread: BQ25125 , BQ25123 , BQ25122 , , BQ25121A , BQ25120F3A 您无法修改器件的默认选项。上电或从运输模式中唤醒后,所有寄存器都会设置为默认值。之前所做的任何更改都将丢失,您需要重新配置寄存器。BQ2512x 这一系列中存在多款器件,它们分别具有不同的默认选项。有关详细信息,请参阅 BQ25120A、BQ25121A、BQ25122、BQ25123、BQ25120F3A…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCC21520: 在不修改栅极驱动电路时更改 FET 的影响

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: UCC21520 问:在更改 FET 时,我们应该考虑哪些因素?应该修改哪些元件,这会对我们的整体系统性能有何影响?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCC21520: 应该如何使用铁氧体磁珠,如何为栅极驱动电路选择铁氧体磁珠?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: UCC21520 噪声是一直困扰高速电路的难题。无论是电源轨上的噪声还是功率 FET 的栅极噪声,都可能导致异常,乃至不可修复的损坏。铁氧体磁珠是工程师应对此类噪声的工具之一。本常见问题解答首先介绍了铁氧体磁珠及其工作原理,然后介绍了铁氧体磁珠在栅极驱动电路中的安装放置,最后介绍了选择铁氧体磁珠时必须考虑的因素。 铁氧体磁珠是什么? 简而言之,铁氧体磁珠是一根由铁氧体(一种具有磁性的陶瓷材料)包围的导线。最简单的铁氧体磁珠由一根穿过铁氧体空心磁珠的导线组成。铁氧体磁珠的重要作用体现在它们在电路中的行为…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS54824: TPS54824 的瞬态响应性能是否优于 TPS54620 和 TPS54622?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS54824 Other Parts Discussed in Thread: TPS54622 , , TPS54620 所有 3 个器件都具有非常相似甚至相同的瞬态响应。无需任何特殊操作,TPS54824 即可提供比 TPS54620 和 TPS54622 更好的瞬态响应。
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS54824: FB、SS/TRK 和 COMP 引脚的启动流程是怎样的?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS54824 此器件旨在防止低侧 MOSFET 使预偏置输出放电。在单调预偏置启动期间,低侧 MOSFET 在 SS/TRK 引脚电压高于 FB 引脚电压且高侧 MOSFET 开始开关前不会灌入电流,BOOTS 电压低于 UVLO 阈值时除外。当处于 BOOT-SW UVLO 时,可导通低侧 MOSFET 来为启动电容器充电。在高侧 MOSFET 开始开关后,低侧 MOSFET 的反向电流保护功能可为器件提供额外保护。 误差放大器旨在比较 FB 引脚与内部基准或 SS…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS53353: 连接到外部电压源和/或 MCU/FPGA 监控器的 PGOOD 引脚对 MODE 设置的影响

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS53353 Other Parts Discussed in Thread: TPS53355 由于 PGOOD 从外部上拉至 MCU/FPGA 和外部电压源,因此,只要监测 PGOOD 的探头阻抗相对较高且 PGOOD 具有匹配逻辑电压的上拉电阻,那么在软启动/模式选择中就不会遇到任何问题。当器件启动时,PGOOD 引脚将保持低电平,器件将在 MODE 引脚上输出电流。读取产生的电压以设置软启动时间,因为在 PGOOD FET 导通的情况下,此时引脚电压以接地为基准…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LP5860: 如何在五分钟内玩转 LP586x 器件和 LED 矩阵应用?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: LP5860 问题 1:为什么 LP586x 是驱动动画自主调节 (AAA) LED 的更好解决方案? LP586x 器件是高性能 LED 矩阵驱动器,支持多达 198 个 LED 点或 66 个 RGB 点。除了大量的 LED 外,灵活的模拟/PWM 调光选项也可以实现各种具有奇特动画效果的应用。有关更详细的规格比较,请参阅下表,其中介绍了 RGB LED 系列中的特色产品。 问题 2:如何快速设置 LP586x 的测试环境? 1.在线申请一套 LP5860EVM…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 如何为栅极驱动器添加 DESAT 或短路保护

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: UCC21530-Q1 , UCC21759-Q1 , UCC21750 , UCC21739-Q1 , UCC21732-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , ISO5852S , UCC21710-Q1 , UCC21732 , UCC21736-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC5390 , UCC21520 , UCC21540A-Q1 , UCC23313…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    LM5030EVAL: TI Designs:TIDA-01352 0

    49 视图
    2 回复
    最新9 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    TPSI3052: TPSI3052内部隔离电源隔离技术,隔离部分有磁芯材料吗? 0

    48 视图
    2 回复
    最新9 天前
    由 Eirwen
  • 已回答

    RE: BQ25798: 电池充电芯片选型 0

    20 视图
    1 回复
    最新9 天前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    BQ79600-Q1: 关于BQ79600手册里CRC发送顺序(MSB、LSB)叙述的疑问 0

    223 视图
    6 回复
    最新9 天前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    BQ79600-Q1: 关于BQ79600-Q1送受信长度的疑问 0

    34 视图
    1 回复
    最新9 天前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    BQ25190: BQ25190如果不用DCDC,那芯片的DCDC部分脚位是悬空还是怎么接 0

    49 视图
    2 回复
    最新12 天前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    LM5066H: USB-TO-GPIO2 Shell material number 0

    56 视图
    2 回复
    最新12 天前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    TPS61390: TPS61390短路电流Ishort最大可以设置多少? 0

    44 视图
    2 回复
    最新12 天前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    TPS61390: TPS61390短路电流Ishort最大可以设置多少? 0

    49 视图
    2 回复
    最新12 天前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    TPS92641: TPS92641的低边MOS管的的栅极的振铃随着IADJ引脚电压的增加而增加,即驱动输出电流越大,低边MOS管的G极振铃越厉害 0

    137 视图
    6 回复
    最新12 天前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    BQ79600-Q1: BQ79600-Q1 菊花链通信时间相关问题 0

    52 视图
    2 回复
    最新12 天前
    由 Alice
  • 已回答

    TPS3823: 如果我不用TPS3823的watchdog功能,我怎么处理WDI 管脚? 0

    72 视图
    4 回复
    最新12 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    TPS929240-Q1: 关于TPS929240上拉REF选址的问题 0

    46 视图
    2 回复
    最新13 天前
    由 Taylor
  • 未回答

    TPS929240-Q1: 关于TPS929240上拉REF选址的问题 0

    44 视图
    1 回复
    最新13 天前
    由 Alice
  • 建议的答案

    BQ25790: BQ25790YBGR 原理图审核 0

    80 视图
    1 回复
    最新13 天前
    由 Vivian Gao
  • 已回答

    BQ25798: 电池充电芯片选型 0

    98 视图
    2 回复
    最新13 天前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    LMG3100R017: LMG3100 unused pins questions? 0

    38 视图
    2 回复
    最新13 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    BQ4050: BQ4050没有钠电的没有钠离子电池,能否定制钠电的chem id表征 0

    21 视图
    2 回复
    最新13 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    LM2576: LM2576生成5V,5V通过LM1117-3.3给TMS32F28037供电,是否有常用的DC/DC芯片替代?谢谢! 0

    70 视图
    2 回复
    最新14 天前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    BQ25798: BQ25798 SYS引脚的电流供应能力 0

    58 视图
    1 回复
    最新14 天前
    由 Alice
<>