• 话题 40478 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TPS51200: TPS51200 引脚对引脚兼容性

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS51200 Other Parts Discussed in Thread: TPS51206 , , , , TPS51216-EP , TPS51216 , , TPS51100 TPS51200 系列中的哪些器件(TPS51200、TPS51200-EP、TPS51200-Q1、TPS51200A-Q1、TPS51206、TPS51216 和 TPS51216-EP)具有引脚对引脚兼容性?
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25890: 在针对充电器 BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M、BQ25896、BQ25898、BQ25898D、BQ24190、BQ24192、BQ24195、BQ24195L、BQ24196、BQ242 的输入电压 DPM(动态电源管理)或输入电流 DPM 期间,为什么 ICHG 会降低

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ25890 器件型号: BQ25890 当输入源过载时,可能是由于电流超过 IINDPM(输入电流限制)或电压降至 VINDPM(输入电压限制)以下。 为了使电流导致输入源过载:必须达到 IINLIM(由寄存器设置的输入电流限制)或外部 ILIM 引脚的设置。 为了使电压导致输入源过载:输入电压降至 VINDPM 阈值以下。 该器件随后会降低充电电流,直到输入电流降至输入电流限制以下以及输入电压上升至输入电压限制以上。 更多有关 IINDPM 或 VINDPM 操作的信息…
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 停产(适用于所有 TI 器件)

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: LMG1210 问: 我想在新设计中使用 LMG1210,并确保在未来几年进行器件生产。 我的问题是 LMG1210 何时发布及何时停产。
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ24780S: 如何确保充电器原理图符合要求?是否有 bq24780S 的原理图检查清单?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ24780S 答 1: 以下文档给出了为 BQ24780S 选择外部元件时的主要注意事项。 如果存在任何冲突,应参考数据表。 答 2: 请参阅随附的文档。 2251.BQ24780s_SchematicChecklist.pdf 有关布局指南,请参阅以下常见问题解答。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040652…
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 负载条件、输出电容和余量对航天级 LDO 电源抑制比 (PSRR) 性能有何影响?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4501-SP , TPS7H1101A-SP 答: 看看我们产品中两款最常用的航天级 V 类低压降稳压器 (LDO)。 TPS7A4501-SP 和 TPS7H1101A-SP。 它们都是可调输出 LDO,采用陶瓷封装,具有耐辐射性能,并通过认证。 TPS7H1101A-S 功能齐全,具有可调电流限制、电流检测输出和软启动功能。 TPS7A4501-SP 是业界超小型宽输入电压 LDO。 有关其规格和额定值的具体详细信息,请参阅相应的产品数据表…
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25120A: /CD 引脚的用途是什么?我是否需要将其连接到 MCU?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25120A 答: 在 BQ25120A 上,芯片禁用 (/CD) 输入引脚用于禁用器件,并存在两个功能,具体取决于是否存在适配器 (VIN)。 仅电池模式:在仅电池模式下运行时,/CD 引脚用于将器件置于高阻抗模式(/CD = 低电平)或电池有效模式(/CD = 高电平)。 >> 高阻抗模式:静态电流最低,且由电池供电。SYS 由电池供电,MR 输入和 LSCTRL 处于有效状态。其他电路处于低功耗或睡眠阶段。 >> 电池有效模式:电池正常运行…
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25720: 如何更改降压/升压充电器中的补偿网络?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25720 答: BQ25720 是一款 NVDC 电池降压/升压充电控制器,可采用宽范围输入源 (3.5V-26V) 来为 1 至 4 芯电池充电。 该充电器内部有多个环路,例如输入电压、输入电流、系统电压、充电电流、充电电压等。为了简化设计过程,TI 提供了两个补偿网络。这些补偿值均已通过设计验证,并在产品开发过程中在不同的输入和电芯配置下进行了验证。进一步优化补偿网络不会带来任何好处。 因此,不建议更改降压/升压充电器中的补偿值。 答: 只需确保满足应用中的最小输入电容要求…
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25890: 为什么 BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M、BQ25896、BQ25898、BQ25898D、BQ25898C、BQ24190、BQ24192、BQ24192I、BQ24193、BQ24195 不接电池时,连接到 STAT 引脚的 LED 闪烁且 SYS 电压不稳定?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25890 Other Parts Discussed in Thread: BQ24190 , BQ25898 , BQ24296 , BQ24192I , BQ25895 , BQ25896 , BQ24193 , BQ24192 , BQ24292I , , BQ24295 , BQ24298 , BQ25898C , BQ25898D , , BQ24259 , BQ25895M , BQ25892 , BQ24296M , BQ24195 , BQ24196 , BQ24297 , BQ24195…
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS2420: TPS2420 是否可以作为 TPS2590 的引脚对引脚替代产品?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS2420 Other Parts Discussed in Thread: TPS2590 , 问: TPS2420 是否可以作为 TPS2590 的引脚对引脚替代产品?
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 用户如何在编程后验证闪存内容?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    要验证数据闪存内容,请使用以下方法之一。通过使用 Fusion GUI 生成的数据闪存脚本,您可以包含闪存读回和校验值。 1. 在器件复位后,如果闪存内容与闪存中存储的校验和值不匹配,则器件将在 MFR_STATUS 中设置“Hardcoded Parms”位。您可以读取该位来检测编程失败问题。 2. 在器件复位后,如果闪存内容与闪存中存储的校验和值不匹配,则器件将忽略闪存内容并用作空白器件。然后,您可以查询通过 NUM_PAGES 命令配置的页数。如果返回为零,则表示校验和验证失败…
    • Answered
    • over 4 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    BQ27220: 电量计量产文件的应用 0 已锁定

    604 视图
    5 回复
    最新9 个月前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    TLC5954: 通过fpga驱动tlc5954使用问题 0 已锁定

    258 视图
    3 回复
    最新9 个月前
    由 Alice
  • 建议的答案

    贵司目前应用于DDR5的PMIC是否有其他型号PMIC的EVM板资源 0 已锁定

    160 视图
    1 回复
    最新9 个月前
    由 Lydia
  • 已回答

    TPS53840: 是否有TPS53840型号的EVM 板 0 已锁定

    208 视图
    1 回复
    最新9 个月前
    由 Lydia
  • 已回答

    TPS54335-1A: TPS54335-1ADRCR Operating temperature 0 已锁定

    479 视图
    4 回复
    最新9 个月前
    由 fengLu
  • 已回答

    BQ78706: TIDA010279设计中BQ78706电芯路数是18S,但是DATASHEET中却是14S,这又是为什么呢? 0 已锁定

    399 视图
    3 回复
    最新9 个月前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    LMG1210: The Output Waveforms Observed on the HO-HS and LO Ports via Oscilloscope Vary Depending on Whether Both Chips Are Powered Simultaneously 0 已锁定

    533 视图
    4 回复
    最新9 个月前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    TPS61040: TPS61040输出负压电压偏低 0 已锁定

    587 视图
    4 回复
    最新9 个月前
    由 Vivian Gao
  • 已回答

    UCC28070: UCC28070不工作是为什么 0 已锁定

    666 视图
    4 回复
    最新9 个月前
    由 pingnan kang
  • 未回答

    TPS54620DESIGN-CALC: TPS54620使用tina交流仿真时,增益余量和相位余量值和手册差异很大 0 已锁定

    191 视图
    0 回复
    已开始9 个月前
    由 ?? ?
  • 建议的答案

    BQ25570: 关于VIN无功率输入时,boost charger 是否会一直工作消耗电池的能量? 0 已锁定

    233 视图
    1 回复
    最新9 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    TPS54620: tps54620纹波压制 0 已锁定

    393 视图
    1 回复
    最新9 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    LM5045: 已使用TI的LM5045芯片开发全桥DCDC,请问全桥变压器如何设计,是否有相关资料? 0 已锁定

    295 视图
    1 回复
    最新9 个月前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    BQ25798: TPS25751+BQ25798+BQ40Z50-R2是否能闭环工作 0 已锁定

    405 视图
    2 回复
    最新9 个月前
    由 Alice
  • 建议的答案

    BQ40Z50-R1: BQ40Z50芯片技术支持 0 已锁定

    494 视图
    3 回复
    最新9 个月前
    由 Eirwen
  • 未回答

    TPS54531: TPS54531上电波形有回沟 0 已锁定

    321 视图
    2 回复
    最新9 个月前
    由 Alice
  • 建议的答案

    BQ25618: BQ25618-Host send a I2C command of enter ship mode in the duration of battery FET reset process 0 已锁定

    670 视图
    6 回复
    最新9 个月前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    TPS25751: Some questions about implementing switching logic control using the TPS25751D 0 已锁定

    539 视图
    3 回复
    最新9 个月前
    由 Eirwen
  • 已回答

    BQ78706: 关于“TIDA010279面向储能系统的高达 1500V 可堆叠电池管理单元参考设计”的2个问题 0 已锁定

    614 视图
    5 回复
    最新9 个月前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    TPS40210: 求助推荐DC24V-150V低噪声升压电源拓扑方案及对应芯片 0 已锁定

    360 视图
    2 回复
    最新9 个月前
    由 Taylor
<>