• 话题 40400 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TI 的非隔离式半桥驱动器能否用于 100% 占空比应用?

    Annie Liu
    Annie Liu
    TI 的非隔离式半桥驱动器不会在内部为高侧通道产生偏置。相反,它们使用外部自举电路来保持高侧偏置。但是,在使用 100% 占空比时,自举电路无法为高侧通道提供偏置,因为它依赖高侧和低侧 FET 的开关来为自举电容器充电以保持高侧偏置:当高侧 FET 关断且低侧 FET 导通时,电容器 C BOOT 将重新充电(图 1),然后在高侧 FET 导通且低侧 FET 关断时,该电容器将放电(图 2)。有关自举电路的详细信息,请参阅此应用手册: https://www.ti.com/cn/lit/pdf/sl…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25790: BATFET 在 BQ25790、BQ25792、BQ25798 和 BQ25672 中如何工作?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ25790 Other Parts Discussed in Thread: BQ25798 , BQ25672 在集成式降压/升压充电器 BQ25790、BQ25792 和 BQ25798 以及集成式降压充电器 BQ25672 中,系统 (SYS) 和电池 (BAT) 之间有一个 BATFET。BATFET 将系统电压和电池电压隔离开来。这种隔离会产生所谓的电源路径,这样一来,即使电池电量耗尽,也能将系统调节到最低系统电压 (MINSYS)。电池电量耗尽时,充电器仍可为系统负载供电…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ77216: 如何减少电芯数?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ77216 当我并不需要 BQ77216 的所有 16 个电芯时,应该如何连接输入?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ51013B: 需要有库存且易于获取的 RX 线圈

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ51013B 在寻找易于获取的替代接收器线圈时,EVM 用户指南中以及数据表中推荐的线圈很难找到。 线圈应与 bq51013B 、 bq51050B 、 bq51003 以及类似器件配合使用。
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25792: 如果未连接电池且已禁用充电,此窄电压直流 (NVDC) 充电器会将 SYS 输出调节至什么电压?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ25792 如果未连接电池且已禁用充电,此窄电压直流 (NVDC) 充电器会将 SYS 输出调节至什么电压?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25120A: 如何使用 BQ25120A 寄存器执行电池监控?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ25120A BQ25120A 实现了一个简单的电池电压监控器,可用于确定电池放电深度。该电路的简要表示如数据表的图 17 所示。表 2 提供了锂离子电池上所用典型 VBATREG 的两个不同示例,这些示例可在应用中用作简单的 5 格状态指示器,从而允许用户查看设备上剩余的电池电量。您可以将电池电压控制寄存器 (0x05) 上的 VBATREG 从 3.6V 更改为 4.65V。 需要对所使用的特定电池进行完全表征,以确定指示电池状态的阈值。然后,您可以读取基于电压的电池监控器寄存器…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS549D22: PMBus 接口未使用时如何处理 PMBus 引脚

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS549D22 Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22 , TPS548D22 根据电源情况,客户可能会询问是否可以使用 TPS549D22 或 TPS549D22 等 PMBus 器件来代替 TPS548D22 或 TPS548B22 等无 PMBus 接口的引脚对引脚非 PMBus 器件。在这种情况下,客户通常无法进行 PMBus 通信,并更喜欢采用直接替换解决方案,而物料清单 (BOM) 变更是他们想了解的主要方案。这样做时…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25713: 电池充电器的 I2C 器件地址是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25713 Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO 电池充电器的器件地址是 I2C 标准规定的 7 位地址。该地址可以转换为十六进制值,末尾有一个读/写位。 例如,I2C 充电器 BQ25713 具有 7 位地址 0b1101011,如 I2C 标准中所指定那样。 该 7 位地址可转换为十六进制格式。 将 7 位地址(不含读/写位)转换为十六进制值。范围将在 0x00 至 0x7F 之间。 0b110 1011 变为…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25120A: BQ25120 与 BQ25120A 之间的区别是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25120A Other Parts Discussed in Thread: BQ25120 , BQ25120A 是 BQ25120 的新修订版本(不推荐用于新设计)。它们引脚对引脚和软件兼容,但 BQ25120A 添加了一些改进,例如: 在 PMID 上添加了进入运输模式时的快速输出放电功能 改进了连接到 VIN 端无线充电时的状态机 改进了 VIN 和 MR 出现毛刺时的运输模式进入 任何 VBAT 电压下启动 VIN 针对 VBATREG < VBAT 值的…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] PTH04000W: PTH04000W 的电感器

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: PTH04000W 问:该产品具有不同的电感器,具体取决于批次。 另外有些批次还具有阻焊剂。 这些产品是否正确?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    LM5030EVAL: TI Designs:TIDA-01352 0

    55 视图
    2 回复
    最新17 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    TPSI3052: TPSI3052内部隔离电源隔离技术,隔离部分有磁芯材料吗? 0

    56 视图
    2 回复
    最新17 天前
    由 Eirwen
  • 已回答

    RE: BQ25798: 电池充电芯片选型 0

    22 视图
    1 回复
    最新17 天前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    BQ79600-Q1: 关于BQ79600手册里CRC发送顺序(MSB、LSB)叙述的疑问 0

    228 视图
    6 回复
    最新17 天前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    BQ79600-Q1: 关于BQ79600-Q1送受信长度的疑问 0

    35 视图
    1 回复
    最新17 天前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    BQ25190: BQ25190如果不用DCDC,那芯片的DCDC部分脚位是悬空还是怎么接 0

    57 视图
    2 回复
    最新20 天前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    LM5066H: USB-TO-GPIO2 Shell material number 0

    67 视图
    2 回复
    最新20 天前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    TPS61390: TPS61390短路电流Ishort最大可以设置多少? 0

    50 视图
    2 回复
    最新20 天前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    TPS61390: TPS61390短路电流Ishort最大可以设置多少? 0

    56 视图
    2 回复
    最新20 天前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    TPS92641: TPS92641的低边MOS管的的栅极的振铃随着IADJ引脚电压的增加而增加,即驱动输出电流越大,低边MOS管的G极振铃越厉害 0

    143 视图
    6 回复
    最新20 天前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    BQ79600-Q1: BQ79600-Q1 菊花链通信时间相关问题 0

    57 视图
    2 回复
    最新20 天前
    由 Alice
  • 已回答

    TPS3823: 如果我不用TPS3823的watchdog功能,我怎么处理WDI 管脚? 0

    77 视图
    4 回复
    最新20 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    TPS929240-Q1: 关于TPS929240上拉REF选址的问题 0

    49 视图
    2 回复
    最新21 天前
    由 Taylor
  • 未回答

    TPS929240-Q1: 关于TPS929240上拉REF选址的问题 0

    45 视图
    1 回复
    最新21 天前
    由 Alice
  • 建议的答案

    BQ25790: BQ25790YBGR 原理图审核 0

    81 视图
    1 回复
    最新21 天前
    由 Vivian Gao
  • 已回答

    BQ25798: 电池充电芯片选型 0

    99 视图
    2 回复
    最新21 天前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    LMG3100R017: LMG3100 unused pins questions? 0

    40 视图
    2 回复
    最新21 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    BQ4050: BQ4050没有钠电的没有钠离子电池,能否定制钠电的chem id表征 0

    21 视图
    2 回复
    最新21 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    LM2576: LM2576生成5V,5V通过LM1117-3.3给TMS32F28037供电,是否有常用的DC/DC芯片替代?谢谢! 0

    73 视图
    2 回复
    最新22 天前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    BQ25798: BQ25798 SYS引脚的电流供应能力 0

    62 视图
    1 回复
    最新22 天前
    由 Alice
<>