• 话题 47167 个讨论
常见问题
  • [FAQ] [常见问题解答] CCS/AM5728:AM57xx:支持的引导模式

    Annie Liu
    Annie Liu
    问:SDK 上的 AM57xx系列支持哪些引导模式? 为了在 am57xx-IDK 上启用非默认引导模式,需要对电路板做哪些修改? 答:AM57xx SoC 支持多种引导模式 - 请参阅 TRM https://www.ti.com/lit/ug/spruhz6l/spruhz6l.pdf 部分Table 33-9. Booting Devices Order了解详细信息。 以下文章仅介绍了在器件上使用 u-boot/Linux 时常用的引导模式子集。 AM57xx 有多种电路板型号,每种型号都有自己的功能…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】TMS320C6748的芯片该如何烧写固化

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748 Q: 加密版本的TMS320C6748的芯片该如何烧写固化? A: 首先确保您的应用开发在非加密版本的芯片上完成了,要不然直接在加密版本的芯片上开发,每次断电都要重新解锁芯片才能连上仿真器,会很繁琐。 烧写步骤: #1. 加密版本芯片的JTAG口默认状态下是不能连接的。需要先将芯片设为UART boot mode,然后用加密版的UART boot 工具从UART启动芯片,使用任意一个简单的.out文件转换成bin文件…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] Trouble Writing Memory Block at

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q:调试自己画的DM8168时,想用CCS5.4和JTAG调试DDR是否正确,连接板子出现如下错误,GEL文件显示CortexA8: Output: EVM816x DDR2/3 PRCM Init is Done ..... DDR3初始化完成了,后面就出错了,出错为CortexA8: Trouble Writing Memory Block at 0x4c000010 on Page 0 of Length 0x4: (Error -2130 @ 0x4C000010) Unable to access…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】如何使用AM335x 的ehrpwm1/PCB文件打开后空白

    Annie Liu
    Annie Liu
    如何使用AM335x 的ehrpwm1? Q: 把EHRPWM1A用作了背光,如何控制EHRPWM1B的输出? A:配置步骤如下: 1.在设备树中配置ehrpwm管脚复用模式和新建节点。 ehrpwm1_pins: pinmux-ehrpwm1-pins { pinctrl-single,pins = < AM33XX_IOPAD(0x848, PIN_OUTPUT_PULLDOWN | MUX_MODE6) /* gpmc_a2.ehrpwm1a */ AM33XX_IOPAD(0x84c…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】OMAP-L13x/C674x例程

    Annie Liu
    Annie Liu
    OMAP-L13x/C674x的pdk例程 请下载附件解压至 ~ \pdk_omapl138_1_0_11\,即可直接导入CCS。 2766.omapl138_c6748_ccs_projectspecs.zip OMAP-L13x / C674x的emmc的例程 请参考以下附件中的指导手册将PROCESSOR SDK中的MMCSD的例程修改为EMMC可用的例程。 5481.Enabling eMMC on OMAPL138 and C6748.pdf
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】如何选择sitara处理器用于工业通信

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: AMIC110 产品类型 Sitara 系列处理器 + 66AK2Gx 支持的工业协议 PRU-ICSS上验证过的工业协议 总结 1.AMIC110和AM335X一次只可通过单个PRU-ICSS支持一种协议 2.AM437X可通过PRU-ICSS0和PRU-ICSS1同时支持一种基于以太网的协议和一种基于串行的协议,PRU-ICSS0只可运行基于串行的协议 3.AM57X和66AK2GX可通过两个PRU-…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】Sitara系列产品usb模块简介

    Annie Liu
    Annie Liu
    Sitara usb模块概述 1.两个支持DRD功能的usb模块,也就是usb模块可以根据连接的usb线工作在host或者device两种模式 DRD= Dual-role* Device 2.支持host-only,device-only,DRD模式 3.集成phy,不需要外部的usb phy 4. 每个usb模块具有31个端点,包括15个TX,15个RX和一个双向端点0 特征对比 Note: *AM57x的第二个usb模块(usb2)不支持SuperSpeed USB ROM usb…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】AM57XX支持的启动模式

    Annie Liu
    Annie Liu
    SDK中关于AM57XX支持哪些启动模式? 要在am57xx-IDK上启用非默认启动模式,如何对板子进行修改? AM57xx SoC支持多种启动模式-请参考TRM https://www.ti.com/lit/ug/spruhz6l/spruhz6l.pdf Table 33-9. Booting Devices Order 以下文章仅讨论uboot/linux下常用的启动模式 有多种基于AM57XX的开发板,每个开发板都有自己的功能。 AM57xx-beagle-x15 - https:/…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【数字信号处理器 (DSP) & ARM®︎ 微处理器分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021)

    Annie Liu
    Annie Liu
    【2021 数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021) 6724.常见问题解答-Processor 2021.docx 【2020 数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器分享】常见问题解答 常见问题解答-Processor 2020.docx
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】如何基于board library修改UART

    Annie Liu
    Annie Liu
    本文主要描述如何基于Processor SDK RTOS将 BBB中默认的uart0 例程修改为uart1。 测试环境 CCSV7.2.0 BeagleBone Black Rev C(BBB) Blackhawk USB100v2 前提 下载AM335x processor sdk RTOS http://software-dl.ti.com/processor-sw/esd/PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X/latest/index_FDS.html 通过pdkProjectCreate…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    AM62P: AM62P 无法使用uartflash 进行烧录 0 已锁定

    577 视图
    4 回复
    最新8 个月前
    由 Lydia
  • 未回答

    CCSTUDIO: CCS在debug时烧写flash为什么会导致引脚输出为高电平 0 已锁定

    148 视图
    0 回复
    已开始8 个月前
    由 EFBR
  • 未回答

    TDA4VEN-Q1: PMIC-ADC-CONTROL 0 已锁定

    1270 视图
    10 回复
    最新8 个月前
    由 Alice
  • 未回答

    CCSTUDIO: Sysconfig该如何配置才能接收一个区段的报文(例如0x100-0x1FF) 0 已锁定

    131 视图
    0 回复
    已开始8 个月前
    由 TY M
  • 未回答

    AM625: AM625 CAN bus-off Issue 0 已锁定

    471 视图
    3 回复
    最新8 个月前
    由 Lydia
  • 未回答

    CCSTUDIO: CCS编译器怎样设置生成的烧录文件不包含BOOT_RSVD内容 0 已锁定

    820 视图
    7 回复
    最新8 个月前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    TDA4VM: 我在使用不同版本的TDA4VM的sdk上进行dfu刷写遇到不一致的问题 0 已锁定

    835 视图
    7 回复
    最新8 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    AM3359: RTOS example program main_temperature_sensor.c, I2C data sequence contains significant delay 0 已锁定

    532 视图
    3 回复
    最新8 个月前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    AM625: AM62X DDR配置问题 0 已锁定

    1102 视图
    6 回复
    最新8 个月前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    AM625-Q1: I2C exception causes RTOS crash 0 已锁定

    4187 视图
    34 回复
    最新8 个月前
    由 Alice
  • 未回答

    TMS320C6678: 能进行NAND Flash启动吗? 0 已锁定

    400 视图
    2 回复
    最新8 个月前
    由 Eirwen
  • 已回答

    AM3358: starterware 例程 hsi2c_eeprom, I2C_INT_ADRR_READY_ACESS 造成非常大的延时 +1 已锁定

    477 视图
    2 回复
    最新9 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    AM5716: 处理器电平异常问题咨询 0 已锁定

    942 视图
    9 回复
    最新9 个月前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    CCSTUDIO: 280049C的ecap功能如何在simulink中实现 0 已锁定

    129 视图
    0 回复
    已开始9 个月前
    由 Alps_analog
  • 未回答

    TMS320C6657: nandflash烧写时出现坏块,烧写失败 0 已锁定

    689 视图
    6 回复
    最新9 个月前
    由 Alice
  • 未回答

    TMS320C6678: 关于使用CCS7.4出现的打印问题 0 已锁定

    379 视图
    3 回复
    最新9 个月前
    由 Alice
  • 建议的答案

    AM625: AM625: Booting Linux from U-Boot via Network with SCP or FTP Support 0 已锁定

    642 视图
    4 回复
    最新9 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    CCSTUDIO-THEIA: Is There a Way to Change the Default Tab Size of the Formatter of CCS Theia? 0 已锁定

    663 视图
    4 回复
    最新9 个月前
    由 Alice
  • 未回答

    AM6442: R核使用PRU网口做压力测试时收不到数 0 已锁定

    592 视图
    5 回复
    最新9 个月前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    AM62A7: SBL启动方式下DDR的初始化顺序 0 已锁定

    385 视图
    2 回复
    最新9 个月前
    由 Eirwen
<>